详细信息

03. 五月 2017

MICA®和IBM Watson物联网: 受控的能源耗用

云端的注塑机工艺数据 / 用户解决方案也将在汉诺威工业博览会上展示 

HARTING推出MICA<sup>®</sup> (模块化工业计算架构) – 一种用于缓冲、评估和处理设备及设施即时环境数据的解决方案。大批量长时间采集的数据在云端传输也将成为可能。浩亭技术集团已经与IBM密切合作数月。他们的合作已经获得了一个利用浩亭注塑机记录能源消耗的项目成果。数据被采集到IBM Bluemix创新平台,然后利用IBM Watson技术转换为有价值的信息。 

“与IBM合作的优势在于数据能够通过云端实现快速可靠的即时处理。由于无需在复杂的服务器基础设施上投入成本,云解决方案经济实惠“,浩亭IT软件开发部产品管理总监Jan Regtmeier博士说。这意味着浩亭在任何时间都能够对设备的能源消耗进行控制。

浩亭工厂内各种品牌和年代的注塑机通过MICA<sup>®</sup>与IBM Watson物联网平台连接。“开放式模块和开放式MICA<sup>®</sup> 架构让设备与功能强大的云解决方案连接更加轻松”,Jan Regtmeier博士说。自从与IBM合作之后,已经对数百GB的数据进行采集和可视化分析。 

该应用还在2月中旬起在慕尼黑的IBM Watson物联网中心进行展示。浩亭MICA<sup>®</sup> 和IBM解决方案还将在汉诺威工业博览会浩亭展位上展示(2017年4月24-28日,11展厅,C15展位)。

采用MICA<sup>®</sup>进行能源管理 - 即便条件恶劣也无妨

但MICA不仅仅是现有生产设备记录能源消耗的理想工具,它还可以完美适用于恶劣条件下的能源管理。普福尔茨海姆的EPS ENERGY公司推出了“通过enerchart实现的更优解决方案”- 该解决方案具备诸如控制面板和热点图等满足法定要求(EN 50001的能源管理规范)的所有最新功能。EPS ENERGY将自己定位为市场上满足EN 50001标准能源管理规范要求的整体系统解决方案提供商。“MICA能源非常适用于恶劣工业环境。采用我们的解决方案,其充当了数据集中器的作用。它可以辅助电表和压力传感器采集所有相关数据”,EPS ENERGY产品和项目管理负责人Holger Heidenblut说。  

MICA.network扩展

EPS ENERGY是目前MICA.network的20家企业之一。这一用户社区今年将在汉诺威工业博览会(2017年4月24-28日,11展厅,C15展位)上再次展示采用浩亭工业PC计算机的应用。浩亭于2016年6月创建了MICA.network用户社区。

文字说明:该应用还在2月中旬起在慕尼黑的IBM Watson物联网中心进行展示。