详细信息

23. 二月 2016

preLink®连接器技术如今适用于Han® 3 A外壳

仅需几秒钟便可拆除终端模块并安装一个不同的连接器

 

上海,2016年2月22日——preLink® 是端对端以太网连接技术,该技术的应用遍及IT行业和制造业。如今,这种快速简单的网络设置方式同样适用于坚固的Han® 3 A外壳下的RJ45连接器。 

 

借助于preLink®连接技术,浩亭已经成功将以往电缆和连接器的固定连接分为两个独立、可再次使用的组件。 

 

对于配备4芯或8芯网线固定器的preLink®终端模块来说,只需使用指定的preLink®装配工具,便可实现一步装配。这种终端模块可连接各种RJ45或M12插座和连接器。 

 

该系统的优点是,可在几秒钟内拆除终端模块并安装另一个不同的连接器。因此,电缆和连接器可实现相互独立互换。 

安装业界知名的Han® 3 A外壳,为机械、设备和以太网之间带来完全工业级强度的接口。

preLink®连接器技术如今适用于Han® 3 A外壳