详细信息

27. 十月 2016

preLink®:适用于PROFINET应用的新型端子

配线清晰 / 装配快捷方便

上海,2016年10月27日 --- preLink®实现从IT到生产的一体化以太网连接技术。作为这种网络扩展快捷方式核心元件的特殊型号preLink®端子现可用于PROFINET应用。

体现preLink® 连接技术更高灵活性和简洁性的preLink®端子现推出全新的黑色PROFINET型号。该端子可适用于AWG 22/23线径的绞线,并配有PROFINET和工业以太网使用的打印标准化配线。配线明确清晰,意味着装配工作快捷方便。

利用preLink® 连接技术,浩亭现已成功将此前电缆与连接器之间的固定式连接分成两个独立且可重复使用的组件。preLink® 端子配有用于4芯或8芯以太网电缆的插头,利用相应的preLink® 工具一步即可实现现场的牢固装配。该终端块配有相关的RJ45和M12护套以及连接器。该系统的优点在于可在数秒内反复插拔其他的连接器,这意味着电缆和连接器能够实现彼此相互独立的切换。

文字说明:preLink®端子现已推出全新黑色PROFINET 型号