详细信息

04. 九月 2018

浩亭PushPull V14,用创新技术重新定义工业连接

万物互联、万物智能的时代已经来临,不论是商业还是工业,对“连接”的需求均与日俱增。快速发展的科技浪潮下,工业领域的众多生产商和制造商也在不断革新技术,努力使自身处于创新浪潮之巅。全球领先的连接器生产商——浩亭即是这样的企业之一。

 

自1988年进入中国市场至今,浩亭已在工业连接器领域深耕三十年,凭借领先技术成为了全球连接器及工业网络科技的领导者。在浩亭众多连接器产品中,浩亭PushPull推拉式连接器符合工业以太网标准,可在同一外壳内实现数据、信号、电源、光纤这几方面的传输,代表性产品有PushPull V4、PushPull V14和 M12。

 

其中,浩亭PushPull V14作为浩亭创新和匠心的代表,可满足客户对工业连接器的更高要求。为了对浩亭PushPull V14进行深入了解,我们对其使用者——资深安装工程师Ulf进行了专访,下面跟着我们一起感受一下浩亭PushPull V14工业连接器的魔法与魅力吧!

 

无需扭矩扳手,咔嗒即连接

 

Ulf服务于一家汽车制造企业,负责自动化汽车焊接和装配线上的设备安装、维修和养护,并承担相关的技术服务工作。作为一名资深安装工程师,Ulf认为工业安装和连接应实现快速、安全和经济的特点。

 

尤其是Ulf从事的自动化汽车制造业,对效率提出了更高的要求。“对于自动化生产线来说,时间就是利润。”Ulf说道。传统的工业连接器安装时必须确保锁固力度满足一定扭矩,才不会因震动而造成接口松脱。这往往需要繁琐工具的配合,然而自动化设备空间有限,这就给快速高效的连接造成很大困难。“浩亭PushPull推拉式连接器很好地帮助我解决了这一大难题!浩亭PushPull V14改变了传统、必须借用专用工具的连接方式,听到‘咔嗒’声即表示已经安全可靠地连接好了。只需将连接器一拉,即可再次断开连接。这极大提高了连接上的工作效率,即使是刚入门的新人也可以轻松顺利地完成安装工作。”Ulf评价道。

 

另一方面,浩亭PushPull推拉式连接器无需安装工具的特点可以减少设备预留空间,使产品体积更紧凑,从而满足设备制造商对更小外壳尺寸的需求,积极响应了当前的微型化趋势。

 

安全可靠,浩亭PushPull V14值得信赖

 

“安全”对工业连接器来说至关重要,随着工业物联网的不断兴起,制造商和生产商对于工业连接器的安全性需求与日俱增。

 

“工业连接器可靠、稳定地连接对于生产制造来说十分重要。理想中的连接器需要坚固、耐用,浩亭PushPull V14即使在恶劣条件下也能正常工作,可以免受气体、液体和振动等因素的影响,它的稳定表现满足了我心中对理想连接器的所有期望。”Ulf兴奋地说道。

 

浩亭PushPull推拉式连接器包括简易接入和简单可靠的锁定机构的国际标准化设计规范,满足IP65和IP67防护等级。同时根据PROFIBUS用户组织和AIDA(德国汽车制造商自动化计划)的指导原则,浩亭PushPull V14是应用于数据传输和电源领域分布式自动化系统的指定连接器。

 

经济耐用,浩亭PushPull V14提供定制化连接解决方案

 

“浩亭PushPull推拉式连接器允许我为特定连接场景选择最理想的连接解决方案。我只需根据所需的接口功能,为PCB选择合适的接触插件与相应的外壳材料,并通过选择适当的连接器、系统电缆与配件即可完成定制化连接。”Ulf说道。

 

此外,浩亭PushPull V14利用浩亭独有的工具切割,现场安装POF无需表面抛光,有金属和塑料两种材质可选。浩亭PushPull V14还支持PROFINET采用RJ45, SCRJ的通用接口,采用相同的面板开口,仅需添加插座外壳即可实现从IP20到IP67的跨越。

 

浩亭致力于通过PushPull推拉式连接器创建快速、安全、经济的连接解决方案,为自动化生命线建立新的标准,打造全面的工业物联网生态。未来,浩亭还将带来一系列满足工业4.0和物联网趋势的创新产品,助力中国制造迈向‘中国智造’。

 

 

了解如何通过浩亭PushPull节省时间并进行免工具连接

 

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、企业新闻、产品新闻、展会信息、联系信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

浩亭官方微信: