详细信息

31. 八月 2018

浩亭PushPull V4 推拉式连接器:助力智能制造业转型升级

近年来随着智能制造迅猛的发展,工业机器人在制造业中逐渐占据重要位置。可以预见,工业机器人或其他自动化设备将成为未来发展趋势,对工业机器人的需求量也将持续增加。

 

那么“指挥”工业机器人按部就班工作的“神经网络”是什么呢?这就是将工业机器人的本体、控制系统、执行器这些常见部件稳定连接起来的工业连接器。连接器用来在电柜和机器人之间传送数据、信号和电源,通过通信控制器将机器人连接到工厂内部网络中。

 

连接器的稳定可靠对于工业机器人乃至整个生产线的工作效率起到至关重要的作用。而市场上工业连接器产品种类繁多,如何选择一款集高效、安全与经济于一体的连接器是每个工业采购经理需要思考的问题。从业于某汽车制造公司的资深采购经理Michaela介绍说:“在多次尝试和选择之后,浩亭PushPull推拉式连接器令人眼前一亮。其模块化的外壳可适应数据、信号和电源等所有关键信号的连接。”

 

 

瞬间实现完美连接,咔嗒即运行

 

在汽车制造行业中,工业机器人在高度自动化的汽车焊接和装配线上有广泛应用。操作简的连接器有助于提升工作效率。传统的工业连接器安装时需要繁琐工具的配合,防护等级较高的连接器的连接过程会尤其复杂,这增加了制造的时间成本。“浩亭 PushPull V4很好地解决了这个问题。浩亭PushPull V4适用于电气生命线与机器人的快速连接,插拔快捷方便,能够节省时间多达60%。同时,浩亭 PushPull V4无需工具安装,可实现轻松(盲插)接合,一推即连接,极大地简化了工程师的工作!” 采购经理Michaela评价道。

  

 

 

 

提供全面安全保障,咔嗒即安全

 

就制造行业来讲,工业连接器的可靠性与安全性尤为重要。没有IP保护的工业连接器在工作过程中往往容易出现短路,因此而拖慢交付进度。采购经理Michaela表示:“对比普通连接器,浩亭PushPull  V4进一步完善了用户的需求。 浩亭PushPull V4拥有让粉尘和水无法立足的IP65/67防护等级,有效地保障了稳定可靠的连接。”

 

此外,浩亭PushPull V4应用一种新的外壳材料,可以保护连接器免受极端侵蚀性化学物质的影响,例如车削和铣削中心的切削油。另一方面,浩亭PushPull V4配备的“安全夹”锁定系统可有效避免错误插拔,使安全操作不再是难题。

 

 

 

创新设计使操作过程化繁为简

 

浩亭PushPull V4突出的一个亮点是仅采用一个密封的匀线圈 就可以取代传统的三个密封件,以让用户拥有使用更大线径的可能性。浩亭 PushPull V4还配备有清晰标识,可轻松识别接合方向。

 

另外,采购经理Michaela补充道:“浩亭PushPull V4拥有彩色编码系统,可对传输的数据、信号和电源进行彩色编码,方便工程师快速识别并正确连接,有效地将连接过程化繁为简。”

 

浩亭将连接器从一个被动的安装组件转变为智能的基础设施组件,打造出万物互联的智能工厂体系,助力智能制造业转型升级。未来,浩亭还将推出更多无需工具即可轻松锁定且可轻松断开连接的新型设备连接器产品敬请期待!

 

想知道更多PushPull资讯,请浏览
www.HARTING.com.cn/PushPull 

 

浩亭PushPull连接小游戏等你来玩,扫码即可参与,通过游戏可充分感受浩亭PushPull推拉式连接器的魅力,还能参与幸运抽奖,轻松赢取iPad和蓝牙耳机等精美礼品!