详细信息

09. 五月 2018

RFID读取器系列现已配备W-LAN、3G / 4G(LTE)和蓝牙功能

基于稳健型MICA®边缘计算系统/功能可追溯安装    

上海201859——采用UHF RFID和传感器数据的Auto ID构成增强自动化技术的基础。但是,这些信息如何进入ERP或云中?通过利用W-LAN3G/4GLTE)和蓝牙接口的浩亭RFID解决方案即可轻松实现。  

基于其自身极其强大的MICA®边缘计算系统的浩亭新型 Ha-VIS RF-R3x0 RFI读取器系列产品在灵活性和互操作性方面奠定更高标准。这些采用M12圆形连接器和压铸铝外壳的RFID读取器在耐用性方面不存在任何问题。于在浩亭集团认证及独立实验室的IP67及特殊产品测试和认证程序,在注塑机工具识别或有轨电车系统平台检测上不存在诸多问题。 

作为有线以太网通信的替代方案,读取器系列产品还可配备W-LAN 3G/4GLTE)和蓝牙功能,从而让其更易于在各种应用中集成和使用UHF RFID技术。无线连接现已在UHF RFID叉车应用、调车场列车识别、或仅仅改装现有跟踪和追踪解决方案中不够便利的以太网布线。数据也可直接发送到云端。LTE在无需对最终客户现有IT基础架构进行复杂集成的情况下让其成为可能。无线电传感器也可以与RFID技术结合使用。例如,生产车间简单的亮度传感器可在设备运行时激活RFID读取器。

RF-R3x0系列所采用的灵活而开放的软件概念让其成为可能。另外还可用与智能手机相同的方式添加更多功能。这些设备已针对RFID应用进行过预先设置。根据应用不同可以激活相应的功能,无论其是连接到诸如浩亭GS1认证中间件的LLRP,还是符合OPC基金会配套规范的OPC UA,与现有控制系统进行简单通信的modbus TCP,或者嵌入读取器用于处理原始数据的中间件。

浩亭采用该系列读取器对其耐用型铁路认证UHF RFID读取器系列产品进行了重大改进。简而言之,浩亭现在在所有软件和硬件配置层面可提供14种不同的UHF RFID读取器。应答器、配件以及诸如WR24等耐用型天线系列均可供选择。 


图片文字说明:浩亭新型HA-VIS RF-R3x0 RFI读取器系列产品在稳健性、灵活性和互操作性方面奠定更高标准。

 

新闻稿和照片可访问以下网址查看:
https://www.HARTING.com/DE/en-gb/news/press-release/hannover-messe-press-folder

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、企业新闻、产品新闻、展会信息、联系信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

 

 

中国联络人:

浩亭(香港)有限公司

冯燕兰

亚太区市场传讯经理

香港新界葵芳兴芳路223 新都会广场一座3512

电话:+852 2941 5521

传真:+852 2480 4378

ada.fung(at)HARTING.com

如需更多信息,请访问 www.HARTING.com.cn