详细信息

27. 十一月 2017

浩亭:SEW-EURODRIVE驱动技术用接头

  为实现“快速更换设备”, HARTING工业连接器在齿轮马达和传动装置上的SEW-EURODRIVE中发挥了重大作用。

  机器和工厂的电气安装必须通过及时和成本效益的方式实现。基于标准终端技术的解决方案在制造业和工厂自动化市场上得到了普遍认可。

  工业连接Han ® - 符合应用标准或EMC外壳和Han E ®或Han模块化®插入件 – 这些都是许多SEW-EURODRIVE设备的组成部分。

  这一概念 - 关于连接的安全性和文件,以及尽量减少停机时间和安装成本方面——明显优于传统的通过接线板的电机连接。

  驱动器的不同,在很大程度上会涉及到他们的电气参数变化。这些要求覆盖了范围广泛的不同连接器,使客户实现其他的特定功能比如说在每一个连接器接触的对接面上采用双连接。工作人员可以尽可能在最短的时间内更换一个驱动器元件。因此,由于停机做造成的风险以及停机的成本就可以尽可能的降到最低。使用与组装和标准化的连接基本上可以消除错误终端的风险。在分散式驱动器网络应用的混合数据和电源线连接中,可以避免由于故障接口而造成的严重影响。这样密集型错误搜索的时间和成本可以降到最低。采用SEW-EURODRIVE 在电机侧进行的连接一般来说,都符合最佳的生产和实验条件。因此可以保证永久性的高质量水平。根据环境条件,工业连接器在不同的住房条件下都可以使用。防护等级一般是IP65或者更高。电磁兼容的连接也可以容易和迅速实现。

  使用在线配置器

  为了帮助为其应用选择合适的连接器,在各种不同的SEW-EURODRIVE 连接器解决方案中开始使用在线配置器。在这里用户能够根据其SEW连接器的要求找到合适的“对接口”。在一定程度上,最终配置也可以使用该程序来完成。如果预先选定的分配无效或者使用的不是建议的接触组合,那么就无法选择插入件和外壳,因此这样的情况就可以避免。

  该软件解决方案在开发时需要SEW-EURODRIVE 和HARTING公司密切合作,并实施到HARTING公司的目录信息系统HARKIS®中。在HARKIS®配置器的帮助下,可以很容易为所需的连接器生成一份完整的零件清单。从总体来看,通过电机侧的布线说明,就可以完成每一个连接器选项。