详细信息

23. 一月 2018

通向工业物联网的入口——浩亭smart Han®智能连接器来了

万物互联、万物智能的时代已经来临,无论是工业还是商业,连接成为了最基本的需求。而随着智能工业、智联网、智能家居、智能硬件等新兴科技的不断演进,连接器也正朝着"更智能、更低功耗、更高性能"的方向发展。

  连接器也要智能?智能连接器具有什么样的特征呢?没错!今天,智能连接器真的来了,它的名字叫smart Han®!下面,浩哥带你一起来看看这个smart Han®究竟是怎样的一个连接器。

  什么是智能连接器呢?

  所谓的智能连接器,就是指在连接器级别也能与工业物联网(IIoT)连接,不仅具有传输电源、信号、数据和气动等一般连接器的功能,而且还可以记录数据,对其进行处理并转发给其他的控制系统。

  smart Han®智能连接器来了!

  连接器上实现智能,这就是smart Han®的理念。我们在完善的Han-Modular®模块的基础上,将可靠连接的专业知识与未来前沿技术结合在一起,推出了smart Han®。用于智能工业应用的产品必须满足动力学和多功能性的新要求,制造业将通过加强互联互通而更具成本效益,smart Han®正是因此而生。

  smart Han®目前已经可应用在许多领域,无论是对机器的识别,能量测量还是浪涌保护等。下面先看一张smart Han®的全景特征图:

  什么?看不明白?好吧,下面就听浩哥一个个详细讲解一遍。

首先,smart Han®连接器有浪涌保护模组

  电子元件的浪涌保护通常需要单独的、需要更多空间和安装工作的外部解决方案。而Han-Modular®浪涌保护模块在连接器增加了浪涌保护功能,从而使系统集成过程更为简单,安装快速简单。你以后再也不用额外的防浪涌保护器来对敏感电子元件进行浪涌保护了,再也不需要额外的安装工作了!

第二,smart Han®具有能源测量和状态监测功能

  一个复杂的制造设施的盈利能力取决于最大限度地减少设备停机时间。采集信号并将设备状态传送到自动化系统,能保持系统更新。

  与HARTING IIC MICA®(模块化工业计算架构)配合使用时,smart Han®在完成主要任务 - 电力、信号和数据的传输外,还提供传感器功能。该传感器可用于检测和分析物理设施变量(例如功耗),从而使设备的预测性维护成为可能,不但实现监测设施,而且实现基于状态的维护。

第三,smart Han®能够识别和存储设备相关信息

  由于工业制造的灵活性越来越高,模块化设计的制造设备越来越重要。将这样的设备添加到现有的设备应该是一个简单的即插即用的过程。由于机器、模块和工具必须经常更换,所以智能工厂里的设备组件往往需要频繁的插拔。而一旦插拔错误,将浪费大量的时间 。

  smart Han®将ID模块集成到可插拔驱动器、辅助设备或其他组件的模块化机器之中,可以帮助检测所有组件是否连接在正确的位置,这样就可以快速检测故障源,从一开始就可以避免错误配置。

  另外,当smart Han®与HARTING IICMICA®结合使用时,更可以将有关设备组件的信息(例如制造年份,修订状态和其他参数)可以保存在ID模块中,并提供给应用程序进行预测性维护。

最后一个,smart Han®能够通过以太网实现联网

  现在制造过程越来越模块化,更加灵活。强大、耐用的连接可以为机器设备提供数据、信号和电源,这些对于生产过程来说是至关重要的。 Han-Modular®已经成为模块化连接器的市场标准,而现在通过集成电子元件引入了smart Han®,为设备连接开辟了全新的可能性。

  对于最先进的前瞻性机器来说,需要以太网供电的设备数量正在逐步增加。例如,工业图像处理已成为现代制造工艺中的一项基础技术,为了将这项技术无缝集成到工业制造系统中,必须要有智能的、可靠的电力和数据供应。

  接口在这里起着至关重要的作用。在制造过程的各个层面,机器组件之间都使用可插拔连接器进行连接。现在,在smart Han®智能连接器中可以集成交换机功能,这使得网络节点可以安装在现场或者更接近现场的地方,这样今后在添加新的以太网设备时可以大大减少工作量。这样的好处一目了然:轻松添加新的以太网设备,创建网络拓扑时更加自由。

  怎么样,smart Han®智能连接器的四大特征这会都明白了吧!其实,浩亭的smart Han®是根据需要,与主流工业物联网(IIoT)思想领袖共同开发的解决方案,目标是使其可在全球范围内使用。下面浩哥冒着泄露商业机密的风险给大家抢先公布几款smart Han®连接器。

Han-Modular®微型交换机模块

  Han-Modular®微型交换机模块(US4)将以太网交换功能转移到连接器中。作为先进的以太网通讯和网络交换机二合一产品,Mini Switch可以方便的集成其他以太网节点,比以往更容易进行扩展或升级。例如,用于质量保证的高分辨率摄像机可以在离现场较近的地方安装,只要安装了该smart Han®连接器即可。Mini Switch模块最多可以通过RJ45端口连接四个设备,支持以太网(10 Mbit/s),快速以太网(100 Mbit/s)和千兆以太网(1000 Mbit/s),而且即插即用,其集成的LED还提供快速简便的电源和网络诊断。

Han-Modular®浪涌保护模块

  Han-Modular®浪涌保护模块将浪涌保护功能移入到连接器内部,简化了布线布置。它最多可以保护两对信号接口,并与规范的8 /20μs电流脉冲进行电气隔离。该模块的首选应用领域是保护0 / 2-10V或0 / 4-20mA的模拟信号接口。浪涌能量(每线5kv浪涌)通过Han-Modular®系统的接地铰链架释放。

  ID模块

  两个插入Han-Modular®连接器的ID模块和CAN ID模块,具有用于内部自我识别和存储功能,并存储驱动器的修订状态及其参数信息。对于具有可插拔驱动器的模块化设备,ID模块与控制系统进行通信,可以帮助识别连接错误,防止机器损坏。CAN总线系统上的CAN ID模块可以测试同步驱动器的当前配置,并将参数传输到所有其他驱动器和控制器。机器只有在驱动器配置正确的情况下才能启动。在维修期间,存储在CAN ID模块中的驱动器配置在连接器外围可用,因此可以更换单个机器元件或更快地修理,因为子系统上的工作不需要启动整个机器。

  好了,浩哥今天就只能透露这些了,希望你对这个通向工业物联网的入口——smart Han®智能连接器有了一个大致的了解。在今后的工作中,如果遇到了连接器上需要集成浪涌保护、状态监测、自动识别和以太网络等功能时,记得选用我们的smart Han®智能连接器。