详细信息

19. 十一月 2018

SMT生产线利用RFID检测印刷电路板(PCB)

减少错误率并简化文档要求

上海,2018年11月19日--- 印刷电路板(PCB)与SMT生产线通信,且内含所有相关制造数据。这是通过浩亭RFID-4-SMT自动识别解决方案实现的。该解决方案能够降低错误率,并从根本上简化文档要求,形成单批量自动化印刷电路板(PCB)生产基础。

制造印刷电路板(PCB)时,小小的UHF RFID芯片被插入坯料中或之后作为组件进行安装。由此来看,在制造过程中的每个工位均可在RFID芯片上写入和读取制造数据。甚至还可存储机器故障等计划外事件。

这一切均得益于浩亭的前沿UHF RFID技术, 在“慕尼黑国际电子展”上展出了该项技术(2018年11月13日至16日,慕尼黑/C2展厅,548号展位)。由于采用基于同轴线缆的Ha-VIS LOCFIELD®天线以及基于MICA®平台的灵活UHF RFID读写器Ha-VIS RF-R350,该项技术的实现轻而易举。天线场跟随同轴导体并能够以完全的生产速度与一个印刷电路板(PCB)面板上的多个印刷电路板(PCB)进行通信。

读写器和天线可轻松集成到新旧系统中。紧凑的设计以及IP67防护等级也非常方便进行升级。因此在任何时候均可将全面数据随时集成到生产系统中,尽管并非绝对必要。

受益于UHF RFID读写设备Ha-VIS RF-R350的模块化和开放式软件架构,数据可在读写器内进行预处理。数据存储符合ISO标准以及商品运输采用的GS1标准。其不仅仅适用于印刷电路板(PCB)本身的ID,也适用于存储在RFID芯片用户存储器中的工艺和制造数据。因此这一切均为透明,日后可供第三方轻松使用。

 

 

在整个生产生命周期中利用印刷电路板(PCB)的ID特性

在印刷电路板(PCB)上采用UHF RFID技术之后,在印刷电路板(PCB)的整个使用寿命期间就可对其充分利用。在没有光线接触的情况下透过铝箔和纸盒包装即可批量读取多个印刷电路板(PCB),因此这一技术特别适合仓库和物流流程使用。此外,即使印刷电路板(PCB)已经在应用上安装,也同样可以读取信息。只要外壳并非完全采用金属材料制作且符合某些基本物理原理,就可继续使用和更新RFID芯片中的信息。UHF RFID技术所提供的功能在印刷电路板(PCB)废弃处理之前始终可用,并可促进和改善各种的应用。

 

文字说明:采用浩亭Auto-ID解决方案RFID-4-SMT的SMT生产线与印刷电路板进行通信。

 

 

文字说明:受益于UHF RFID读写器Ha-VIS RF-R350灵活且符合标准的数据处理功能,数据可直接在读写器内进行预处理。

 

产品链接:

读写器:https://b2b.harting.com/ebusiness/de/Ha-VIS-RFID-RF-R350-EU-FCC/20911051111

天线:https://b2b.harting.com/ebusiness/de/RFID-Ha-VIS-RFID-Antennen-Ha-VIS-LOCFIELDsup-sup/387066?detail=true&sewConfig=false

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电力」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有13个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2016/17财年,约4,600名员工共同创造了6.72亿欧元的收入。

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。