详细信息

17. 五月 2019

成功的展会:SPE合作伙伴浩亭 - TE Connectivity - 广濑,推出首个系列部件 - 全新单对以太网合作伙伴展示IIoT标准化网络基础设施。

上海,2019年5月17日--- 浩亭汉诺威工业博览会成功回顾。尤其是单对以太网领域的一系列让人兴奋的新闻报道,其中包括两个新合作伙伴以及首个系列部件。

除了已国际标准化的单对以太网连接技术的首个系列部件外,浩亭技术集团还在2019汉诺威工业博览会上进行了包括SPE交换机和媒体转换器视频传输在内的SPE现场演示。这些依据IEC 63171-6实现国际标准化的SPE接口包括IP20版本及M8和M12 IP65/67版本,并且已经纳入在IEEE802.3、ISO/IEC和TIA的国际遴选流程。

“我们不仅制造出基于标准化市场标准HF属性全新开发的接口,我们还在技术上关注客户的方方面面,” HARTING Electronics设备连接产品经理Matthias Fritsche说。“单对以太网不仅仅是一种全新的接口 - 它还是一种全新的方法,并为以太网通信提供了新的选择。包括连接器、插口、电缆、以太网芯片、发射器、协议、测试设备、标准、目标客户、市场和应用领域在内的巨型全新生态系统现在就必须加以考虑了。”

这正是浩亭不久前开始致力于确保诸如ISO/IEC、IEEE802.3和TIA等所有国际标准委员会相关标准的原因所在。公司携手众多的支持者成功为SPE接口提出了行业的未来标准。这一SPE接口标准将于2019年底颁布为IEC63171-6,并且其同样适用于恶劣工业环境。

SPE使用的布线标准目前正在以ISO/IEC 11801和EN 50173系列修订版形式进行更新。在TIA42的版本中,更新以附录TIA-1005-A-3的形式体现。所有此类增补部分的内容大致相同。这些布线标准可为用户提供用于满足性能规范以及检查布线阈值的布线结构、布线组件相关信息。因此,它们是SPE布线配置和调试最重要的工具。同时,它们可通过提供组件标准参考(例如符合IEC 63171-6要求的插头连接器)确保设备和电缆的兼容性。这种兼容性是基于SPE网络和连接功能的基本要求,也是IoT/IIoT的基础。例如,尽管可以使用ISO/IEC 11801-3 Amd.1之外的布线组件,但这样做并不符合标准,因此存在不兼容以及功能失效的风险。

DKE(德国DIN和VDE电气、电子和信息技术委员会)技术部门经理兼管理委员会成员Kevin Behnisch特别强调了SPE标准化的重要性。“通过在ISO和IEC对这一全新的SPE技术进行标准化,我们为全球范围的应用奠定了最佳基础。将SPE的国际标准IEC 63171-6转换为德国国家标准(DIN)并投入实施最终对用户极为重要。这样可以让他们能够确信市场推出的产品符合标准以及相关质量要求。这是采用SPE技术设备安全出口的重要先决条件。”

出色的不仅仅是标准 - 在展会上宣布的SPE合作伙伴关系也同样精彩。浩亭荣幸宣布扩大与广濑的长期合作伙伴关系,并同时获得TE Connectivity成为另一主要合作伙伴:这两大合作伙伴将在IIoT纤细布线方面为我们提供支持。

IIoT是TE Connectivity工业通信全球产品经理Eric Leitjens的重要关键词。“我们认为物联网是当前最具相关性的行业问题之一。将越来越多的现场数据传输到中央计算机系统的相关需求显然不能忽视,只有SPE技术才让其真正成为可能。”

浩亭还收到了其他潜在合作伙伴的诸多咨询。关于此类合作如何实现以及建立实际生态系统的深入讨论正在进行之中。

浩亭SPE插头连接器T1 Industrial的用户在此值得一提。Lütze WeinstadtMurrelektronik GmbH、Indel AG Switzerland以及EKF Hamm包括电缆组件、I/O控制器、5端口交换机和1000BASE-T1通信板在内的初步应用均在展会上展出。浩亭自己也对首个系列组件进行了精彩的现场演示。参观者可以通过浩亭交换机和媒体转换器观看来自两个视觉传感器相机系统的现场直播,亲眼目睹新技术的实现。

单对以太网生态系统获得了大家的关注。这体现了浩亭在对这项新技术的整体关注以及为客户提供全面专业知识方面所做的努力 - 其中包括基础设施以及芯片、半导体、磁性元件和正在开发的其他组件制造商。因此,浩亭期望建立一个在物联网之路上取得成功的强大合作伙伴和用户网络。

浩亭已经为IIoT基础设施设定了标准。欢迎加入其中,并与浩亭携手设计您未来的应用。

 

 

文字说明:利用首个T1 Industrial系列部件和一个浩亭SPE交换机进行实时视频传输。

 

文字说明:期待合作伙伴关系:HARTING Electronics全球产品管理总监Frank Welzel; TE Connectivity通信与电力总监Monika Kuklok; HARTING Electronics董事总经理Ralf Klein;以及TE Connectivity工业通信全球产品经理Eric Leijtens(从左至右)。

 

文字说明:在汉诺威工业博览会上确认双方合作:Hiroshi Satoh,广濑国际业务部总经理浩亭技术集团首席执行官Philip Harting广濑总裁石井和生HARTING Electronics董事总经理Ralf Klein(从左至右)。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

关于TE Connectivity:

TE Connectivity Ltd.是一家市值140亿美元的全球技术和制造业领先企业,其始终致力于打造更安全、可持续、高效、互联的未来。75年来,我们的连接和传感器解决方案在最恶劣环境获得了可靠验证,并在运输、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家庭领域取得长足进步。TE80,000名员工包括8000多名工程师)为140个国家的客户提供竭诚服务,为客户的每一次连接提供保障。

 

关于广濑:

广濑电机是连接行业的全球领导者之一,致力于各行业电子连接器的开发与生产,涵盖工业、汽车、信息与通信、医疗及智能手机等消费电子产品。凭借80年的行业经验,广濑的专长不仅止于小型化,在高速、高可靠性、高功率及先进制造技术方面也不逊色。广濑在全球各地18个国家设有28个销售代表处、8个制造工厂,其超过4,500名专业人士组成的团队在2017/18年度实现了1250亿日元的销售额。