浩亭MICA祝您开启工厂数字化之旅

工业物联网时代,工厂在探索数字化、工业4.0的道路上越走越远,在工厂的数字化建设中,智能、互联的多模态移动产品成为升级的关键。浩亭推出的MICA将如您所愿,助力工厂升级改造,打造数字化工厂迈向工业4.0。

浩亭MICA,“软硬兼施”的模块化平台

MICA是一种模块化的工业计算机,可以为机器设备上...

阅读更多

连接技术的全球化先锋

自1945年创建以来,浩亭就一直是一家100%的家族企业并传承到第三代,保持着独立家族性质的企业愿景,并发展成为工业连接技术领域的全球领先供应商。如今的浩亭正逐步从产品供应商向解决方案提供商转型,可全面提供数字化产品、软件、硬件和工程服务等。

按管理大师赫尔曼·西蒙教授的评判,浩亭技术集团(以下简...

阅读更多

通过数字化实现持久性的机器优化

工业4.0应用演示在国际工业自动化展览会上进行

上海,2018年12月3日--- 作为浩亭MICA Edge计算系统相关的用户组织,MICA.network通过各种方式向国际工业自动化展览会(SPS IPC...

阅读更多

运输系统的数字状态监测

减少高架输送机的非计划停机/维护工作量大幅缩减

上海,2018年12月3日---用于汽车和其他行业装配生产线的高架输送机系统。个别支撑架的故障可能会导致整条生产线停工。基于MICA Edge计算机的状态监测系统可检测早期磨损,避免意外停机。

生产线上的高架输送机系统将机器部件或车架输送穿过各个装...

阅读更多

Han-Modular® Flexbox: 适合能源链条的模块化连接器

减少相关搭建和连接工作/降低空间需求。

上海,2018年12月3日--- 作为浩亭模块化塑料外壳系统的一款全新接口,Han-Modular® Flexbox让机器和系统快速直线运动部件的灵活可靠供电成为可能。让机器和机器模块长距离移动电缆的安装和维护更加方便。

Han-Modular® Flex...

阅读更多

浩亭在国际工业自动化展览会上推出全新女英雄Metrix博士

适用自动化市场的M12 PushPull连接器

上海,2018年12月3日--- 浩亭为自动化领域圆形连接器后续开发这一紧迫问题提供解决方案:METRIX博士!新推出的浩亭女英雄符合M12 PushPull解决方案针对外伸和嵌入式设备插口所要求的整体标准,由此解决了自动化领域的难题。

英雄三人组...

阅读更多

适用工业单对以太网通信的插接面

为规划人员、设备开发人员提供必要安全性

上海,2018年12月3日---基于IP的以太网通信集成以及通过更小尺寸电缆和连接器向设备传输数据和电力成为集成化工业面临的主要挑战。在为实现这一目标不懈努力的同时,浩亭还在单对以太网(SPE)领域取得进展,并为相应接口奠定了标准。所有相关标准化委员会现在...

阅读更多

Han® ES Press HMC: 适合频繁插拔应用的快速端接技术

良好的耐受振动性能/适用于测量和测试技术领域

上海,2018年11月30日--- 机器和模块的快速安装以及不中断运行情况下的任意重新配置和操作能力是生产灵活性的核心要求之一。Han® ES Press HMC系列让浩亭打造出能够无需工具即可进行快速安装并且极为可靠耐用的接口,其至少可承受10000...

阅读更多

Han-Eco® B: 简化后侧连接器组装

适用于苛刻工业环境的灵活连接器

上海,2018年11月30日---浩亭现可提供行业标准Han® B规格的Han-Eco®系列连接器。用户可针对苛刻工业环境选择配置可靠、灵活且具有耐腐蚀性的高性能塑料材质连接器。触点接插件可从后部卡入安装壳体的功能让控制柜的接口配置得到简化。

Han-Eco® B...

阅读更多

浩亭最新MICA实现RFID与WLAN和移动通信的整合

浩亭技术集团将与合作伙伴公司PCO和nemetris在CeMAT物流4.0枢纽上联合展示如何利用边缘计算和最新RFID技术的结合供应链收集和分析操作、状态和系统数据。CeMAT物流贸易展是2018年4月23日至27日在汉诺威举办的全球领先工业贸易展汉诺威工业博览会的组成部分。

物流物料处理系统从集...

阅读更多

VarioBoot RJ45:紧凑、灵敏且成本优化

利用标准组件获得量身定制的解决方法

上海,2018年11月19日---全新注模VarioBoot RJ45 Cat.6A电缆组件满足客户量身定制标准1/10GBit/s传输需求。应用决定方向。

无论最终电缆布线如何,浩亭VarioBoot...

阅读更多

SMT生产线利用RFID检测印刷电路板(PCB)

减少错误率并简化文档要求

上海,2018年11月19日--- 印刷电路板(PCB)与SMT生产线通信,且内含所有相关制造数据。这是通过浩亭RFID-4-SMT自动识别解决方案实现的。该解决方案能够降低错误率,并从根本上简化文档要求,形成单批量自动化印刷电路板(PCB)生产基础。

制造印刷电路板(...

阅读更多

浩亭为工业物联网(IIoT)世界提供创新连接解决方​​案

慕尼黑于11月13日至16日举办“慕尼黑国际电子展”

 

上海,2018年11月19日---第四次工业革命正在见证物理与数字世界的日益融合。从机器上采集数据创造附加价值的动力已经导致传感器和执行器的数量迅猛增加。其结果,机器与系统的联网以及由此产生的连接数量正突飞猛进地不断增加。未来,工厂车间内...

阅读更多

浩亭为强劲驱动器提供小型化电力接口

全新M12 power K编码/数据、信号和电力的集成传输

上海,2018年11月19日--- M12是最常见的一种圆形连接器,其作为数据和信号接口使用已经广为人知。为了能够让能源密集型应用使用类似的紧凑型接口,M12现在也可使用IEC...

阅读更多