tec.News简体中文- (14)

主题: 客户价值

Tn14 China

亲爱的读者:

上述标题表明了我们公司的首要目标。

同时,50多年来,HARTING公司已确立了一个全球化的产 业趋势,也就是工业用连接器的标准。通过创新,我们在 电气连接器技术方面取得领先地位,使得Han连接器成为 了家喻户晓的连接器,并在全球众多市场确立了自己的地 位。此外,我们还有许多其它产品处于领先地位。但本行业 的前景又如何呢?

在工业领域,连接器技术在网络设备、机器群及厂房等方面 起着越来越重要的作用。办公室通信和工厂通信的集中化 趋势及其对能源基础设施的灵活性和稳定性不断增长的需 求是连接器技术所面临的令人兴奋的新挑战。HARTING公 司正迎接着这些挑战。我们最近的客户调查非常清楚地显 示了这样一个事实:由于HARTING代表了质量优异、性能 可靠、功能卓越、创新的解决方案以及优秀的客户服务,我 们被列为优先合作伙伴。对于公司职员和我自己来说,这是 一个非常清晰的信号:我们要将注意力集中在这些优势上, 同时持续、动态地拓展这些优势。我们懂得在客户的增值链 上为我们的客户实现增值的时机,特别是通过我们的综合研 究报告和“公平待客”的客户支持方法来实现增值。我们通过 将HARTING技术集团不断向我们称为“连通性和网络”这一 方向调整,来满足这个要求。

举一个“连通性和网络”的应用实例,我想援引工业界的三条 生命线来说明这个问题-这三条生命线即工业通信、24V电 源和400V电源。作为工业专家,我们和我们的客户在过去 的几十年间共同进步,绘出了一条不断成长的路线。

在2006年4月24日至28日的汉诺威工业博览会上,我们将 会展示我们给客户带来的优势 - 即本篇文章的主题 - 我 们能给客户增加利益之处。我们本期的技术杂志展示了我 们如何一天一天、常年不懈地奋斗,努力实现公司第一目标 的无数实例。

能源是我们的专业知识及解决方案能够做出有益贡献的另 一个应用领域。我们很高兴,ENERCON GmbH公司的专 业工程师和发起人及常务董事Aloys Wobben在他的文章 中谈到“能源转变而不是气候变化”这一话题。我们回头看 我们和ENERCON公司长期而卓有成效的合作,正如我们 公司的座右铭“人-力量-伙伴”。我们的目标简单易懂 - 团 结一切力量、获得最佳解决方案。顺便说一句:双页上的这 张照片 - 展示了HARTING运动的一个重要组成部分。以 太网的这张照片 - 上面有我们的同事Jens Grunwald。到 这里我们又回到原地,因为Jens Grunwald与他的许多同事 加入ENERCON公司已经多年了。

亲爱的读者,我们想感谢您们这么多年来的忠诚,无论是作 为客户或供应商、技术合作伙伴或记者、协会代表或仅仅作 为一位感兴趣的读者。我想亲自向你们保证,无论现在还是 将来,我们都将继续追求我们的目标,坚持我们不变的承诺 以及清晰的目标和强大的宗旨:客户价值。

我希望您们喜欢最新一期的技术新闻。

您真诚的朋友

Dietmar Harting

可执行的下载

头衔 格式 大小  
tec.News简体中文- (14)

PDF  4,00 MB 下载