2. 新闻
  3. 电力价值链:升级电网使其面向未来
tec.news
2025年3月30日
4 分钟

电力价值链:升级电网使其面向未来


用于美国电网必要变革的高性能连接器
价值链:升级电网以适应未来需求

全球对电力的需求继续以前所未有的速度增长。国际能源机构预测,到 2050 年,在电气化和数字技术普及的推动下,需求将翻一番。这种浪涌对我们目前的电力基础设施,特别是构成电网主干的连接器系统提出了挑战。

电力公司面临着一个关键问题:如何升级现有电网,以处理更高的电力负荷,而不需要更换整个系统的高昂成本?部分解决方案在于重新设计电力系统的一个重要组成部分:连接器,它可以在设备层面快速断开电源。

未来所需的连接器可承载的电流负荷是传统连接器或硬接线解决方案的四倍。电网升级必须在解决当前问题的同时,不断发展以满足未来的预期需求。浩亭 开发了 Han® High Power (了解更多) 或 Han® S 400A (Han® S) 等连接器。它们不仅适用于高负载,还能实现更高的电压、更大的电流、简单的锁定和各种配置选项。

推动变革的四大趋势


  1. 首先,整合风能和太阳能等可再生能源需要先进的输电系统来维持平衡,而这些能源的可用性是波动的。随着可再生能源成为全球能源战略的核心,电网必须不断发展,以更高效地跨越不同距离传输大量电力。

  2. 其次,电动汽车等交通工具的快速电气化催生了对大容量充电基础设施的需求。如果不对连接器和输电线路进行升级,电动汽车革命可能会超过电网提供必要电力的能力。

  3. 其次,随着制造业越来越多地回归美国,将需要更多电力来支持弹性供应链。特别是在半导体行业等细分领域,在政府拨款和专项资金的支持下,重点仍将是升级现有电网,以满足日益增长的需求。

  4. 最后,对数据的日益依赖导致大型数据中心的扩张。这些设施耗电量巨大,需要连接器高效可靠地处理大量负载。

»

连接器的创新不仅仅是增加电流。

DeSouza,Jon.jpg

Jon DeSouza

销售营销执行董事会职位,HARTING Technologiegruppe

连接器创新:不仅仅是安培数


现代连接器需要以多种方式不断发展,以满足不断变化的电网需求。高导电性合金等先进材料改善了散热,减少了能量损失。

优化设计在这一领域起着关键作用;新型连接器旨在减少电阻,提高效率,最大限度地减少能源浪费,减少材料使用,并帮助公司实现其可持续发展目标。这包括为提高整体性能而设计的接触几何形状的创新。

经济和技术优点是:


尽管初期成本较高,但升级为大容量连接器可带来明显的长期经济效益。高效连接器可通过更好的接触电阻降低功耗,并最大限度地减少因发热而浪费的能量,从而在长期使用过程中节省大量成本。

此外,大容量连接器还能提高可靠性。通过降低系统故障的可能性,这些连接器减少了对更频繁维护的需求,最终缩短了运行停机时间,降低了成本。这可确保持续供电,帮助公用事业公司避免代价高昂的电力中断,从而影响消费者和企业。

特别是在数据中心等快速增长的颠覆性市场中,数据通道会定期更新,连接器系统有助于设计面向未来,为满足日益增长的系统需求做好准备。根据最近的报告,这些举措仅在电网恢复能力方面就可节省高达 35 亿美元。基础设施项目预计将支持提供 30 千兆瓦的可再生能源,惠及数百万家庭和企业,同时通过改善基础设施创造经济机会。

查看第 48 期 tec.news 的所有文章
DeSouza,Jon.jpg

Jon DeSouza

职位: 总裁& 北美浩亭公司首席执行官

  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。