2. 新闻
  3. 我们展现真正的自我
tec.news
2025年3月31日
3 分钟

我们展现真正的自我


沼气的使用加强了自给自足和可持续性
沼气厂

在可再生能源满足所有能源需求的情况下,碳中和的未来愿景是无可替代的。但仍有许多工作要做。可再生能源发电量的剧烈波动,比如经常被提及的“Dunkelflaute”(没有风也没有阳光,风能和太阳能几乎无法产生能量的时期),带来了特殊的挑战。但问题是可以通过多种方式解决。

为此,德国国家科学与工程院(acatech)目前正在研究基载发电站的未来作用。未来能源系统"(ESYS)计划正在研究核裂变、天然气、地热能或核聚变等基本负荷技术是否能为德国能源系统带来益处。

智能网络和存储技术是稳定电力供应的又一概念。所谓的智能电网通过提供平衡能源来提高电网的稳定性,从而实现供需平衡。虚拟发电站和长期存储解决方案等突破性解决方案,正在帮助应对能源波动的挑战,并促进可再生能源的整合。

作为另一种选择,浩亭 公司将自己的理念建立在以需求为导向的分散式发电基础之上。第三种方式是分散方式。如果我们沿着这条路走下去,一种熟悉的技术就会出现。通过在沼气厂加装沼气储存罐,并与热电联产装置结合使用,可使沼气厂灵活化,从而形成灵活的发电站。这项技术已经证明了其潜力。企业的承诺一次又一次地证明了其可行性。浩亭公司就是这样一家公司,十多年来一直致力于开发沼气设备的可能性。

因此,可持续业务的基础很早就已奠定,并通过 2011 年 ZEA Green Energy公司的成立得到加强。浩亭发现了当时刚刚通过的《可再生能源法案》所提供的机遇。随后,又建造了一个 50 万千瓦的沼气厂,用沼气发电。稍后,人们萌生了生产生物甲烷的想法。为此,在乌赫特(Uchte)建造了一座 300 万千瓦的沼气厂,并配有一个处理厂。

对我们来说,可持续发展从来都不仅仅是一个标签。相反,浩亭 对 ZEA Green Energy 仅使用可再生原材料(主要是玉米)作为生产材料这一事实给予了高度评价。约 90% 的生物质来自公司自己的农田,农田里种植了多种作物和花卉,以促进生物多样性。我们的目标一直都很明确:通过使用沼气,我们正在加强浩亭技术集团的自给自足能力,并成为德国拥抱可持续生产愿景的榜样。浩亭就是这样展现真正的自我。

查看第 48 期 tec.news 的所有文章
Philip Harting

Philip Harting

职位: 董事会主席

  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。