HANNOVER MESSE Pressemappe
Hier finden Sie alle Informationen zur HANNOVER MESSE vom 1. bis 5. April 2019
Die HANNOVER MESSE ist die weltweit bedeutendste Industriemesse. Sie findet jedes Frühjahr in Hannover auf dem dortigen Messegelände, übrigens dem größten der Welt, statt.
Mit einer Vielzahl technologischer Highlights präsentiert sich die HARTING Technologiegruppe auf der diesjährigen HANNOVER MESSE (1. – 5. April 2019, Halle 11, Stand C15). Der Auftritt von HARTING in diesem Jahr steht unter dem Thema "Intelligente Connectivity" und orientiert sich an dem Leitmotto der Messe „Integrated Industry – Industrial Intelligence“. Als Wegbereiter der Integrated Industry nutzt das Unternehmen die Digitalisierung, um einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen.
HARTING präsentiert auf der HANNOVER MESSE intelligente Connectivity für die nächsten Schritte zur Future Factory
Die Fertigung der Zukunft benötigt neben klaren Standards für die industrielle Infrastruktur immer mehr intelligente Systeme und Prozesse. Das Spannungsfeld reicht von der Sammlung von Sensordaten, der Analyse in Edge-Umgebungen oder in Clouds, ersten Ergebnisdarstellungen im Zusammenhang mit Predictive Maintenance bis hin zu Machine-Learning und Künstlicher Intelligenz (KI)...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Spritzgießmaschine liefert verlässliche Daten zur Produktqualität
Eine ARBURG Spritzgießmaschine auf dem HARTING Stand (Halle 11 / C15) wird nicht nur Kunststoffteile produzieren, sondern auch jede Menge Daten liefern. An diesem realen Praxisbeispiel zeigt HARTING in Kooperation mit ARBURG, wie zum Beispiel Energiemesswerte als auch Umgebungswerte für die Überwachung von Produktqualitäten und Verschleißerscheinungen genutzt werden können...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
MICA® als universelles Bindeglied zwischen Maschinen, Cloud und IoT Plattformen
Daten aus Maschinen und Prozessen sind die Grundlage für Performancesteigerungen und optimierten Materialfluss. Gemeinsam mit Partnerunternehmen und Kunden zeigt HARTING auf der HANNOVER MESSE (1. bis 5. April 2019 / Halle 11 / Stand C15), wie Daten aus Prozessen, Sensoren und Steuerungen das Beste aus der Produktion herausholen können...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Klein, robust und flexibel: Han® 1A
HARTING präsentiert auf der HANNOVER MESSE intelligente Connectivity mit Lösungspaketen für Cloud, Edge und IIoT. Die Technologiegruppe nennt es HAI³ powered Connectivity! Im Bereich Edge zeigt HARTING den Han® 1A, der deutlich kleiner als der bisher kleinste rechteckige HARTING Industriesteckverbinder, der Han® 3A, ist...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Eine saubere Verbindung: Han® F+B für die Lebensmittelindustrie
Wer in der Lebensmittelindustrie Rüstzeiten und Produktionsunterbrechungen verkürzen will, kann dies durch den Einsatz von Steckverbindern erreichen. HARTING hat deshalb die Reihe Han® F+B entwickelt. Ihr Design zielt auf hohe Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel und auf Funktionalität in einem möglichst weiten Temperaturbereich (-40 bis +125 °C). Auch die Anhaftung von Schmutz soll dadurch vermieden werden...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Die industrielle Cloud-Kommunikation wird standardisiert
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Erste Han® Metallgehäuse für die rückwärtige Montage im Schaltschrank
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
HARTING Technologiegruppe beschleunigt E-Mobility
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Modulare Standardspeicher für die Industrie mit Han® Schnittstellen
Die Commeo GmbH aus Wallenhorst bei Osnabrück hat ein modulares Energiespeicher-System entwickelt, mit dem Anwendungen vom mobilen Roboter bis zur Stromversorgung für Industrieanlagen und Fabriken gesichert und unterbrechungsfrei gefahren werden können. Die Commeo-Einheiten dienen dabei als Notstromversorgung oder als Puffer zum Netz, die bei Bedarf Leistung zur Verfügung stellen...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
HARTING RJ Industrial®MultiFeature Series jetzt noch leichter zu konfektionieren
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Single Pair Ethernet Schlüsseltechnologie für die Fabrik der Zukunft
Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) wächst rasant: Experten sind sich einig, dass Single Pair Ethernet (SPE) eine der Schlüsseltechnologie sein wird, die den Erfolg des IIoT maßgeblich prägen wird. Die Fabrik der Zukunft braucht hohe Datenströme – und hierzu benötigt die Industrie eine Konnektivität, die sich den steigenden Anforderungen anpasst...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Pressekontakt
HARTING Stiftung & Co. KG
Detlef Sieverdingbeck
Leiter Zentralbereich Communication and Public Relations
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com