浩亭接口为“metroSNAP”提供电源,数据和信号连接

瑞士汽车制造商Rinspeed在2020年1月7日-10日在拉斯维加斯举行的消费电子展上展示了全新的“metroSNAP”概念车。Rinspeed集团再次使用创新的浩亭技术。这次,浩亭技术集团提供了一种特别设计的接口为车辆提供电源、数据和信号连接。

HARTING接口为“metroSNAP”提供电源,数据和信号连接

浩亭正和Rinspeed "metroSNAP"一道,朝着未来的移动概念迈出下一步。无论是客运还是货运物流,metroSNAP都能用高度通用的方式实现。浩亭模块可帮助驾驶员快速、灵活地将车辆用于各种任务。像其前身“SNAP”和“MicroSNAP”一样,车辆分为两个部分。一方面,有一个滑板,它可以像一个优化的电动汽车发挥作用,另一方面,有一个“Pod”,可以灵活切换以适应不同任务。这两个部分间的通信,信号传输和电源供给必须全部运转流畅。一旦滑板和Pod牢固连接,他们之间的连接就会自动建立。由于机械插头的特殊要求,电源、信号和数据开始流动。

浩亭汽车业务实现强劲增长

近年来,Rinspeed一直十分信赖浩亭提供的可靠解决方案。在过去的两年中,Rinspeed都采用了浩亭汽车子公司提供的快速充电解决方案。浩亭汽车子公司长期以来一直是汽车零部件供应商行业的佼佼者,并在近期看到了对电动汽车解决方案的急剧增加。浩亭利用其在连接和传输技术领域的数十年经验开发和生产用于电动和插电式混合动力汽车的充电设备。

浩亭和Rinspeed的成功合作

Rinspeed和浩亭自2016年以来一直合作地很成功。在2016年4月举行地汉诺威工业展上MICA®为浩亭赢得了赫赫有名的HERMES大奖,它被集成于“Etos”中,用于自动排放检测和驾驶状态监控。2017年,浩亭使用其miniMICA - 升级版的MICA®生态系统的另一个组件去支持Rinspeed的“Oasis”汽车。2018年,浩亭为“SNAP”提供了快速充电技术。去年,"microSNAP"使用浩亭的快速充电技术,Rinspeed从而实现了成为技术发展的创新驱动力的雄心。

“metroSNAP”概念车:无论是客运还是货运物流 – 该车型能够提供广泛用途