2. 新闻

新闻


"如果你能在那里成功,你就能在任何地方成功"
2025年6月4日

"如果你能在那里成功,你就能在任何地方成功"

全电气时代面临的挑战是确保以可再生能源为基础的可靠而高效的能源供应。
阅读更多
D-Sub PushPull 图
2025年5月15日

创新的 推拉式D-Sub外壳:简化经典连接

D-Sub 连接器的推拉锁定功能可节省高达 50% 的安装和维护时间
阅读更多
优化的载流能力
2025年3月31日

优化的载流能力:通向未来电动汽车的桥梁

提高制造业电气连接器的效率和性能
阅读更多
技术关键
2025年3月31日

互操作性:AES 的一个关键方面

电气化、数字化和去碳化相互作用的创新连接解决方案
阅读更多
header_icc20_01.tif
2025年3月31日

浩亭 ICC 20:在恶劣环境中表现出色的可扩展工业圆形连接器

在 HANNOVER MESSE 2025 展会上,浩亭 推出了尺寸为 20 的 ICC 圆形连接器系列新产品,包括混合插入式连接器和高达 400 A/600V 的单极电源连接器。
阅读更多
背景色为红色
2025年3月31日

相同尺寸下功率更大

连接器的技术发展:对 AES 的成功至关重要
阅读更多
我得到了动力——电能作为驱动力
2025年3月31日

我得到了动力

关于电能作为 AES 驱动力的作用的重要问题
阅读更多
Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接
2025年3月31日

Han-Modular® 100A 受保护单模块:电池连接新选项

浩亭 已开发出 Han® 100A 单模块的触摸安全版本。
阅读更多
沼气厂
2025年3月31日

我们展现真正的自我

沼气的使用加强了自给自足和可持续性
阅读更多
可再生能源
2025年3月30日

开机

可再生能源发电在通往 AES 的道路上的发展情况和数据
阅读更多
基础负载技术的未来作用
2025年3月30日

基础负载技术的未来作用

它们会成为德国能源系统未来的优势吗?
阅读更多
价值链:升级电网以适应未来需求
2025年3月30日

电力价值链:升级电网使其面向未来

用于美国电网必要变革的高性能连接器
阅读更多
海上货轮
2025年3月30日

规划绿色未来

用氢气推进船舶:为汉堡 eCap Marine GmbH 公司设计的项目
阅读更多
团队合作造就高效的转换器
2025年3月11日

团队合作造就了高效的动力

通过直流/直流转换器提高自给自足能源供应的效率
阅读更多
印度的可再生能源
2025年3月7日

风能、愿景、专业知识

印度在增加可再生能源方面的切实计划
阅读更多
M12: PowerX
2025年3月7日

M12: PowerX

具有足够容量的连接器,可满足 AES 所有应用领域日益增长的功率需求
阅读更多