2. 工程数据& 服务

工程数据& 服务

在工程领域,连接器是必不可少的部件。它们能够连接电气和电子设备,其选择和定制是项目成功的关键。数据服务部门提供各种工具和服务,为使用连接器的工程师提供支持。以下是一些关键方面:


工程数据& 服务

工程数据与服务

我们的工程数据与服务可为工程师提供支持整个开发过程的全面解决方案。从产品选择和评估、配置和定制到高效的设计和文档编制,我们始终与您同在。我们高质量的技术数据简化了浩亭产品的集成,为您节省时间和金钱。您还可以订购产品样品,帮助您做出正确的选择。

1.产品选择和评估

查找和评估产品:允许工程师快速高效地搜索连接器并对其进行评估。通过全面的产品数据库,您可以做出技术决策,并为您的项目选择合适的连接器。


新产品列表页

"(《世界人权宣言》) Facet 过滤器 通过同时从不同类别中选择多个属性,可对搜索结果进行精确而灵活的细化,与单维过滤导航相比,可提升搜索体验。

"(《世界人权宣言》) 产品比较 该功能可让用户快速查看同类产品之间的差异,便于优化产品选择。

"(《世界人权宣言》) 配套产品 显示所有可组合的项目,使用户能够快速组合合适的解决方案。它还便于查找附件和备件。

综合产品知识 我们在产品选择过程的各个环节提供产品技术设计的相关知识!

"(《世界人权宣言》) 载流能力工具 通过考虑各种工作条件,为选择和验证连接器提供了出色的支持。检查与电流、环境温度和所用导体截面的关系。

"(《世界人权宣言》) 接线技术专家 根据总拥有成本,为压接性能的最佳选择提供建议。

2.配置和定制

使用配置器:工程师可以通过调整各种参数来配置单个连接器解决方案。数据服务部门提供的配置器可帮助您根据具体要求选择合适的产品。


查看配置器概述

利用在线配置器加速产品开发

我们的在线配置器旨在加快产品开发速度并防止出错。以下是主要资源:

  • 工业连接器 Han®Configurator:从 Han® 系列中创建定制连接器。可选择不同的插件,并定制电缆接头和标签。

  • har-modular® 配置器:使用har-modular® 配置单独的板对板解决方案。通过拖放和选择连接器移动模块。

  • :快速创建适合您应用的 M12 电缆。可视化 3D 配置并下载界面文档。

  • 配置器用于 圆形连接器:定制 M17、M23& ICC 连接器,以满足您的特定要求。

总之,这些工具支持高效的产品开发,并有助于防止出错。

"(《世界人权宣言》) 解决方案向导 Han®配置器可高效地为以下应用寻找解决方案 配置变量 基于 个人需求.

只需满足三个要求,您就可以快速生成解决方案建议,并根据需要进一步定制。

此外,各种技术,如 电气、数据传输、气动和光纤 可以结合起来。

这加快了从规划到实施的过程,从而能够 定制配置 的连接器。

为 Han 定制®

  • 单个电缆接头配置:通过定制功能,用户可以单独确定Han®外壳中电缆入口的位置和尺寸。这使他们能够根据具体要求优化外壳。

  • 定制激光标记:用户还可以在外壳上添加单独的激光标记,以识别连接器或设备。这使得维护和操作更加简便。

  • 高效解决方案:定制外壳的能力缩短了从规划到生产的过程。即使是小批量生产,甚至是单件生产,也不会影响工程流程。

"(《世界人权宣言》) 保存、加载& 共享 配置器中的功能提供了多种好处:

  1. 高效文件编制:您可以将个人解决方案直接保存在您的账户中,方便随时检索。这可作为实用文件,供今后参考。

  2. 变体创建:通过加载已保存的配置,您可以创建变体、进行更改、执行下载或生成订单。这有助于适应和处理不同的要求。

  3. 最佳团队合作:共享配置的能力促进了高效的团队合作。例如,开发人员可以创建一个配置,并将其无缝传递给购买者。

总之,保存、加载& 共享功能加快了从规划到实施的整个过程,并实现了顺畅的协作

现场 三维可视化 配置器中的 找到最佳界面解决方案的直观方法.

您可以实时看到定制设计的 3D 模型,它可以 有助于防止错误和提高效率.

此外,您还可以 以各种格式下载完整解决方案的 3D 数据 并在团队内高效协作。

至 无缝连接设计流程 在开发过程中,我们提供下载整个配置的可能性。 各种二维和三维格式 和不同的详细程度。此外 各种相关文件档案 是可用的。

最棒的是 所有内容都可以打包下载因此,所有必要信息都触手可及!

配置器预览

Han Configurator Dashboard
Han 配置器首页
Han 配置器插页
Han 配置器完整配置爆炸
Han 配置器定制外壳
在桌面上配备工程师的 har 模块化配置器
Han 模块配置器
系统电缆配置器桌面与人
配置器 系统电缆
M17、M23& ICC 配置器

3.利用广泛的产品数据进行高效设计

设计过程中的产品数据:数据服务提供各种产品数据,以加快设计进程。您可以下载技术图纸、三维模型和其他信息,以优化您的设计。


高效的产品开发:定制数据促进高效开发。
无缝流程:从规划到生产
节省时间和成本:消除手动任务和错误。
CAD 数据:访问 50 多种本地格式的二维和三维模型。
领先工程系统的本地 ECAD 数据。
  • EPLAN 数据EPLAN ECAD 数据
  • Zuken E.3 数据Zuken E.³ ECAD 数据
  • MultiCAD 数据MultiCAD 2D/3D 数据
  • AAS - 数字孪生数据AAS - 数字孪生数据
  • PDF 数据表图纸& 数据表
  • 其他数据其他数据

亮点

我们为您的系统和开发流程提供各种专门定制的高质量工程数据。我们的数据简化了 浩亭 产品的集成,确保了从规划到生产的无缝衔接。利用我们的工程数据,您可以省去手工操作和容易出错的工作,从而节省时间和金钱。总之,这些工具和数据支持高效的产品开发,并有助于防止出错。

一次下载多个产品数据,节省您的时间!
在一个软件包中快速下载多个产品的各种产品数据,如 CAx 文件、数据表、证书、文档等。

所有组件所需的设计数据往往多达数百个文件。以前,这些文档通常必须通过繁琐的单独步骤从提供商处下载。使用新的产品数据管理器,所有这些产品数据现在可以作为从 浩亭 网站收集的数据包在一个步骤中获得。

这是我们网站上的一项集成服务,用于快速提供产品数据和文件!

通过下载管理器,您可以在一个综合数据包中下载单独编制的产品清单的所有所需格式。我们将通过电子邮件提供该数据包的链接,以便您稍后下载。

各种 浩亭 产品的 EPLAN 数据!
我们根据最新的 EPLAN 数据标准(EDS)创建 EPLAN 数据。EPLAN 宏包括多种信息,这些信息因产品属性而异,例如

  • 商业数据

  • 逻辑宏

  • 3D 图形数据

  • 连接数据

  • 函数模板

  • DXF 数据

  • 钻孔图案

  • 等等

ZUKEN 数据适用于各种 浩亭 产品!
我们的 E3.series 数据可直接在数字零件目录(E3.系列的组件云)中找到,因此也可在 Zuken 的 CAE 软件中找到。库数据包含各种重要信息,例如

  • 紧固点

  • 符号

  • 可选择视图

  • 技术参数

  • 分类

  • 订货号

  • 等等

除物料主数据外,还提供所有必要的电气信息;这是创建电路图、控制柜布局、布线和组装线束所必需的。

用于机电产品开发的封装图、符号和 3D 模型

我们已经以 24 种不同格式为 1000 多种 PCB 连接器提供高质量的 CAE 数据,可搭配各种 PCB 软件系统使用。对于所有其他 PCB 连接器,可通过请求服务在 8 至 48 小时内提供数据。

您的优势概览:

  • 无需“手动”创建封装图数据

  • 适用于所有传统的 PCB 软件工具

  • 减少错误,节省时间

  • 直接集成到工程数据库

支持 ECAD 工具:

Allegro PCB ✔ Altium Designer ✔ cadence ✔ CADSTAR ✔ CIRCUIT STUDIO ✔ CR-5000 ✔CR-8000TM✔ DS PCB ✔ DS PCB PRO ✔ DIPTRACE ✔ xpedition ✔ EAGLE ✔ EasyEDA ✔ Easy-PC ✔eCADSTARTM✔ KiCad ✔ Mentor ✔ OrCAD ✔ pads ✔ Proteus ✔ PULSONIX ✔ Quadcept ✔ SOLIDWORKS /PCB ✔ TARGET 300 ✔ ZUKEN ✔

如何使用这些数据?

  1. 将数据下载为 ZIP 文件。然后,只需为软件设计工具选择数据即可!

  2. 库加载器 与 PCB Libraries 库加载器配合使用,可将数据自动集成到软件设计工具中!

用于机械建造解决方案的 2D 和 3D 模型

我们为各种 浩亭 产品提供 50 多种原始格式的高质量 2D 和 3D 数据。

可用的 2D/3D 格式概览:

  • 2D 格式

    • 动画 GIF

    • BMP

    • DWF

    • DWG AUTOCAD

    • DXF AUTOCAD

    • HP ME

    • JPEG

    • Microstation (DGN)

    • SVG

    • TIFF

    • ...

  • 3D 格式

    • 3D Studio MAX

    • AutoCAD

    • Catia IUA V4

    • Creo Parametric

    • DWG AUTOCAD

    • DXF AUTOCAD

    • IGES

    • Inventor

    • NX

    • Parasolid Binary

    • Parasolid Text

    • SAT 7.0

    • Solid Edge

    • SolidWorks

    • STEP

    • STL

    • VRML

    • ...

我们为产品提供全面的 AAS 数据下载。

"AAS "是 "资产管理外壳 "的缩写,指的是工业 4.0 概念中数字双胞胎的标准接口。资产管理外壳是对资产(如组件、机器或生产线)的标准化数字表示,可实现与其他数字系统的无缝通信和互动。

资产管理局的数据是根据 IDTA 的开放标准(IDTA (Industrial Digital Twin Association) )以结构化的方式组织的,使用的数据模型允许不同的系统和应用程序以标准化和可互操作的方式与资产管理局外壳进行交互。这就实现了不同系统和应用程序之间的无缝集成和通信。

IDTA 的开放方法旨在让包括中小型企业在内的任何人都能更容易地获取技术,从而能够参与数据驱动型经济。

我们存储在资产管理外壳中的浩亭产品包括:

  • 智能 3D 模型

  • 根据 ECLASS 分类数据

  • 对象依赖性

  • 选定的媒体资产

  • ...

数字孪生图像

有关 浩亭数字孪生 的一切!

进一步了解我们的资产管理壳 (AAS)、数字产品护照 (DPP) 和产品碳足迹 (PCF)


更多关于数字孪生

4.文件和说明

辅助文件:我们还提供其他文件,以协助项目文件的编制。您可以添加单个产品备注和降额,以存储所有相关信息。


高效文件编制

我们的数字服务可为您的项目提供全面而必要的文件支持。我们的目标是提高产品开发流程的效率!

  • 直接下载文件:我们提供各种相关文件供直接下载。使用下载管理器,您可以打包下载这些文件,从而节省更多时间。

  • 用于产品验证和文档编制的降额工具:降额工具为在各种工作条件下验证连接器提供了出色的支持,并提供全面的文档协助。

  • 个人产品备注:您可以使用产品备注功能为每个产品创建个人备注。例如,您甚至可以在一个产品上为不同的项目创建多个备注。

  • 轻松查找保存的信息:在 myHARTING 区域,您可以轻松找到所有已保存的备注和已保存的降额信息,一目了然。

5.免费样品服务

快速提供样本:如果您需要单个样本,数据服务部门可提供免费样本服务。这样,您就可以快速、轻松地测试所需的连接器。


免费快递样品

快递样品节省宝贵的时间

使用我们为指定产品提供的 24 小时免费快递样品服务,在产品详情页面订购样品。

  • 轻松在线订购

  • 为您的设计流程提供快速服务

  • 无需承担责任,免费使用

24 小时送货上门 免费样品服务 图标