2. 简化控制柜安装

简化控制柜安装


浩亭定制解决方案 - 专用机床制造商简化控制柜安装

如果系统在交付时不再采用传统的开放式电缆末端,那么设备制造商在安装时就可以节省大量的时间和精力。因此,一家活跃于全球的制药产品专用设备制造商为其设备配备了预装电缆束,这些电缆束通过连接器直接连接到控制柜。这样可以避免接线故障,并将安装时间缩短 30% 以上。

80%以上的专用机床用于出口。然而,在现场安装和调试过程中,往往缺乏合格的人员。SUATEC GmbH 运营经理 René Heiden 描述了国际建筑工地上的一个典型安装难题,"如果有人需要额外出差来排除线路故障,那么成本就会非常高。

SUATEC GmbH 拥有 50 多名员工,为工艺和设备技术提供自动化和工程解决方案。这还包括为特殊用途机器制造商建造控制柜。"我们的机器被连接至包含 50 条独立电缆的线束。每根电缆都有 4 至 25 根单独的绞线,然后必须在现场进行剥线、安装触点和布线。这就是发生错误的地方。SUATEC 工程经理解释说,设备制造商希望通过预装连接器来简化布线,从而避免出现这种情况。

将预装电缆线束直接插入控制柜


专用设备制造商简化了控制柜安装应用

Guido Steenbock(浩亭公司,左)和 Rene Heiden(SUATEC 有限公司,右)在谈合作项目。这家专用设备制造商希望简化布线,并提供预装连接器的系统。

从每台机器到控制柜之间的大量连接和由此产生的大量连接器是一项挑战。SUATEC GmbH 与连接器专家 浩亭 合作开发出了一种直接在控制柜内部布线的方法。为此,控制柜配备了一块特殊的电路板。它取代了带有 200 个独立低压触点的接线板。低压电缆现在直接连接到电路板上。该 PCB 随附预装适配器,可直接插入 浩亭 工业连接器的插针。浩亭 还提供预装电缆线束以及不锈钢板, 和带有能够容纳连接器的随附表面安装底座。该解决方案还省去了控制柜墙上的接口和大部分内部布线。

"控制柜中专门开发的预装电缆、不锈钢板、电路板、连接器以及用于机器连接的适当电缆长度都是由 浩亭 作为一个项目来实施的。此类定制解决方案由一个特殊部门 HARTING Customised Solutions (HCS) 开发。浩亭 销售工程师 Guido Steenbock 解释说:"HCS 专注于此类定制解决方案。

»

我们与 浩亭 紧密合作,确保机器按时交付。没有一个案例是我们不能迅速和令人满意地解决问题的。

简化控制柜安装 - Rene Heiden SUATEC 声明

Rene Heiden

Suatec GmbH

专用设备制造商 SUATEC GmbH 与浩亭销售部门就控制柜项目进行了初步洽谈。随后,与 HCS 的项目工程部明确了技术要求和组件规格,讨论了概念,制作了样品,并最终通过了功能性样品测试。发布后,进行了最后的电气和电磁兼容性测试。

安装时间缩短 30% 以上


对于专用设备制造商来说,带安装连接器的预装电缆线束是一项重要优势。由于省去了接线端子和与电路板的直接连接,200 个插针不再需要单独布线。这些电缆可以批量制造,并且已经配备有连接好的连接器。"因此,一切都为现场组装做好了准备。电缆的组装不再复杂。SUATEC GmbH 的工程经理列举了其中的优点,他说:"这至少缩短了 30% 的装配时间。工程经理认为,标准化和有质量保证的解决方案所提供的稳定质量也是一大优势。这样可以防止接线故障,节省时间和金钱。

特殊用途机器制造商认为,电缆组件和连接器以及不锈钢板和电路板等部件必须来自同一来源。浩亭公司的 Guido Steenbock 补充说:"所有部件均由浩亭公司进行匹配和测试。来自 SUATEC GmbH 的 René Heiden 认为密切合作非常重要:"我们与 浩亭 的合作非常密切和顺畅,以确保机器按时交付。我们甚至没有一次不能迅速圆满地解决问题"。

SUATEC GmbH 拥有 50 多名员工,为工艺和设备技术提供自动化和工程解决方案。这包括软件开发、可视化和控制系统以及控制柜的建造。公司位于距离汉堡约 50 公里的 Büchen。SUATEC 的服务范围包括控制系统、自动化解决方案和工程设计,适用于酿酒和乳品技术、能源和热能技术、食品和制药行业以及其他工业自动化应用。