2. 工业以太网解决方案

工业以太网解决方案

在工业应用中,以太网是数据传输的首选。了解有关 HARTING 工业以太网产品组合的更多信息。


工业以太网解决方案

以太网正在成为越来越多领域的通用通信协议。了解 浩亭 工业以太网连接和布线系列产品。

成千上万的客户信赖 浩亭。了解我们的使用案例和客户实例。

工业以太网合作伙伴

跳转到产品系列


RJ45 连接器

RJ45

我们的新款RJ工业®版绝对坚固可靠,采用“多功能”版本,方便快速且便捷地组装
发现
Han® 矩形以太网连接器

ix 工业

数据连接器比常用的 RJ45 尺寸小 70%
发现
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

T1 Industrial 单对以太网

SPE通过一对铜线将现场设备连接到以太网——速度快且具备IIoT支持。
发现
preLink® 以太网布线系统

preLink®

PreLink®连接工业、建筑自动化和IT——快速且灵活
发现
M12.webp

M8 | M12

M8/M12性能优于RJ接口:IP级、体积小且防震,适合工业以太网
发现
线缆连接器& 线缆组件 / 工业以太网交换机

工业以太网交换机

Ha-VIS eCon系列的非托管以太网交换机现在为你提供了更多新型号,助你高效地搭建和扩展以太网网络
发现
Han-Modular

Han-Modular

Han-Modular® 系列设计用于将电源、数据和信号集成于一个连接器中
发现
工业以太网 Han® 1A

Han® 1A

Han® 1A:HARTING的控制器和驱动器紧凑连接器——现已配备M12 D/X编码插入件
发现
工业以太网 HAN-3A

Han® 3A

一款适用于恶劣环境的多功能、坚固且紧凑的连接器系统。
发现

工业以太网 PDF 指南

完整的以太网连接 PDF 指南

这份便捷的 PDF 选型指南为您全面介绍了 浩亭 在大型工业以太网连接市场中的众多产品。(PDF | 10 MB | 36 页)

下载

更多解决方案和资源


工业以太网电子书

电子书 工业以太网

更小、更快、更智能:探索工业转型的以太网解决方案。
更多信息
工业以太网第 3 周

工业以太网周

观看年度会议中有关 IIoT、以太网解决方案和人工智能的所有会议。
更多信息
SPE 电子书

电子书 SPE

轻松解读单对以太网:了解 IIoT 的推动者。
更多信息
工业以太网诞生于夏威夷

什么是以太网?

工业以太网有哪些特点?以及为什么它始于夏威夷。
更多信息
使用案例 XTS Beckhoff

Beckhoff XTS 系统

使用案例:使用 HARTING ix Industrial® 接口后,Beckhoff XTS 系统的性能提高了四倍。
更多信息
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
更多信息
机器人图形

正确的界面

只需 3 个简单步骤,即可为您的应用找到合适的界面。
更多信息
电缆连接器

电缆连接器

了解 浩亭 电缆连接器和组件的全部产品系列。
更多信息

向我们的产品经理学习


聚焦恶劣环境:工业以太网连接面临的挑战

工业以太网安装几乎无处不在。即使在最恶劣的工业环境下,连接也必须保证传输安全可靠。 Joachim Finke and Heiko Meier 将概述要通过的具体挑战。点播:观看浩亭工业以太网周的更多会议

高性能、创新型以太网 PCB 连接

微型、紧凑& 功能强大!浩亭 创新的 PCB 连接技术为设备设计带来了新的可能性。了解更多信息 浩亭技术集团 产品经理 Nikolaj Ponomarjow, Marian Dümke and Maximilian Rohrer. 点播:观看浩亭工业以太网周的更多会议

RJ Industrial® 以太网接口


安装时间缩短 25% 以上
兼容 PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)
与所有类型的电缆兼容
坚固、灵活,配有各种电缆出口
RJ45 连接器

RJ 45 适用于恶劣的工业环境:我们的新型 RJIndustrial®绝对坚固可靠,其 'Multifeature'版本集成了切割工具,可快速轻松地组装。在安装以太网基础设施时,可节省多达 25% 的时间。

可作为 电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端

电子商店和产品数据

ix Industrial® - 微型化工业以太网接口


比 RJ45 结构紧凑 70
传输速度高达 10 Gbit/s
360° 屏蔽
坚固耐用,抗震性极佳
具有机械强度的 HR 屏蔽插针
ix-Industrial.jpg

与众所周知的 RJ45 相比,ixIndustrial®的设备插口小了 70%,为千兆以太网提供了完美的标准化接口。结合出色的屏蔽、坚固性和卓越的性能,ixIndustrial®是微型设备的完美选择。

可作为 电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端

E-shop 和产品数据

T1 工业 - 单对以太网


单对以太网连接符合 IEC 63171-6 标准
支持物联网应用
数据线供电(4 A / DC 60 V)
高达 10 Gbit/s
360° 屏蔽
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

仅通过一对铜线传输以太网。SPE 是将现场设备连接到以太网网络的完美技术。单对以太网技术速度快、节省空间、成本效益高,可随时投入使用。为简单的传感器、摄像头等配备以太网接口,使 SPE 成为集成工业和 IIoT 等主题的驱动力。

可作为 电缆连接器 | 电缆组件 | 设备侧

电子商店和产品数据

preLink®


100% 可靠,装配过程简单
M12 和 RJ45 模块化解决方案
快速布线
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
与 PoE 和 PoE+ 端口兼容
preLink® 以太网布线系统

preLink®系统是一种多功能、快速& 的简易布线解决方案,适用于工业、楼宇自动化和 IT 领域。同时,它也是一种在所有应用中都能高效使用的解决方案。

可作为 电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端

电子商店和产品数据

圆形连接器 M12 和 M8


M12 D 和 X 编码 | M8 D 编码
现场组装的连接系统
推拉式快速锁定装置
非常坚固的公/母插针系统和坚固的金属底座
M12.webp

与常见的 RJ 接口相比,M8 和 M12 接口在工业以太网应用中结合了三个重要优势:高 IP 防护等级、非常低的空间要求以及防振公/母插针系统。用于工业建筑布线、机械制造,特别是铁路应用。

可作为 电缆连接器 | 电缆组件 | 设备端

M8
M12

工业以太网交换机


独特的品种,200 多种型号
设计紧凑、坚固耐用
集成 PoE+ 标准
宽温度范围
快速和千兆以太网
节能
可用于 RJ45、ix Industrial®、M12、SPE 和光纤
工业以太网 - 交换机

Ha-VIS eCon 系列的非网管型以太网交换机现可为您提供更多新型号,用于高效设置和扩展以太网网络。

电子商店和产品数据

Han-Modular® - 模块化工业连接器的市场标准


通过将各种生产线集成到一个连接器中,减少了安装时间和生产停机时间的支出
大幅减少空间需求和重量,从而节约成本
易于扩展,为实际和未来的安全设计提供了理想的解决方案
Han-Modular

Han-Modular®系列连接器设计用于将电源、数据和信号集成在一个连接器中。插芯、插针、框架、上壳和底座以及附件组成的模块化连接器,可满足客户的使用需求。客户可以从 100 多种不同的连接器模块中进行选择。
这些连接器模块适用于不同的传输介质并涵盖各种终端技术,而且还适用于多种数据传输解决方案(例如 Han-Quintax®(5 类)、Han 兆位模块(2 x 5 类)和 Han Gigabit 模块(6a 类和 8.2类))。获得专利的 Han-Modular® 铰链框架可以在广受认可的 Han® 上壳和底座中配置所有模块,以适应各种恶劣环境。

电子商店和产品数据

Han® 1A - 结构紧凑、坚固耐用、用途广泛


最小的 Han® 连接器:比 Han® 3 A 小 30
用途广泛:传输数据、信号和电力
非常灵活:适用于 IP20 和 IP65 应用的模块化系统
更快的安装:用卡扣式技术快速连接
降低成本:经济实惠的安装连接器
工业以太网 Han® 1A

浩亭 的Han®1A 首次推出结构紧凑、价格合理的连接器,可用于控制器、小型驱动器和控制柜,也可在现场安装。在这个非常紧凑且成本优化的产品系列中,HARTING 现在为不同的应用领域提供 M12 D 编码和 M12 X 编码插芯。

电子商店和产品数据

Han® 3A - 适用于恶劣环境的紧凑型连接器


灵活的紧凑型连接器系统,适用于不同的应用环境和安装要求(例如弯角版本)
采用不同表面材质的上壳和底座(从高性能塑料到不锈钢)
适用于不同的端接技术
工业以太网 HAN-3A

Han®3A 工业连接器强度高、用途广,在机械、机器人、运输和能源领域得到广泛应用和认可。无论您需要在何种恶劣的工业环境中使用,都能找到适合您的版本。Han® 3 A RJ45 插针和插芯适用于各种应用类型的不同以太网传输速率。

电子商店和产品数据

什么是以太网和工业以太网?


通过使用以太网作为通用通信协议,从云到每个传感器的统一通信协议标准的愿景正在实现--IIoT 正日益成为现实。

但是,什么是以太网,以太网的背后是什么,在工业中使用以太网有什么特别之处。下面将详细介绍以太网。

开始--从夏威夷到全世界


20 世纪 70 年代初,世界上第一个无线电数据网络 ALOHAnet 在夏威夷群岛开通。1970 年,檀香山大学教授诺曼-艾布拉姆森(Norman Abramson)一直在为邻近岛屿上的各个大学寻找一种廉价的通信解决方案。

第一个协议在两个频段上随机发射数据包,以避免碰撞,这就是后来以太网的基础。当时,很少有人能想到这一被称为 "ALOHAnet "的开发项目有朝一日会成为国际工业生产的通信基础。如今,如果没有无处不在的以太网,工业生产已无从谈起。自动化环境中对数据传输的要求正在稳步提高,这从已安装的以太网节点数量上就可见一斑。如今,以太网及其工业以太网变体已成为工业设备中使用最广泛的通信标准,而且这一趋势还在继续上升。因此,可靠的接口和布线基础设施就显得更加重要。

工业以太网诞生于夏威夷

以太网正在变成 IIoT


物联网(IoT)是指将虚拟和真实的物理对象联网,以便利用信息和通信技术进行互动。我们日常生活中的物品获得了数字功能,从而成为真正的实体物品,也可以参与数字网络。这一过程也发生在工业应用中,被称为工业物联网(IIoT)。

越来越多的工业部件也成为智能和智慧的参与者。不过,它们不再像以前那样仅限于公司内部网络的高层。近年来,以太网协议与云系统的连接日益紧密,而在现场一级也开始出现一些情况。在这里,单对以太网(简称 SPE)是一种新的物理层,它覆盖最后一英里,将以太网直接连接到传感器。

数据收集、评估和使用的增加需要更强大的基础设施。与此同时,这种基础设施预计将占用更少的空间,使用更少的资源。效率是这里的关键词,因为越来越多的传感器对带宽的要求越来越高,成为网络的参与者。需要新的硬件技术。

自动化与 IT 融合为自动化


以太网接口

与此同时,自动化环境继续与以前独立的 IT 世界结合在一起。我们的目标是以切实可行的方式处理来自公司各个领域的更高数据速率,并将其用于巧妙的算法中。自动化的目的始终是提高灵活性和生产率。通过将所有工业机器相互连接并与信息技术相连接,可以将从机器中获取的数据可视化,同时还能通过巧妙的评估进行预测。我需要在哪些方面调整流程?优化潜力隐藏在哪里?
由信息技术支持的数据评估为优化提供了全新的可能性。现场层面的数字化也带来了全新的商业模式或服务,这在以前是不可想象的。按部件付费模式或通过软件激活机器的附加功能只是其中两个例子。

除此以外,设备运营商还可以在全球范围内监控其生产过程。在所有这些发展中,以太网协议是实现这种融合的统一语言。同时,我们也清楚地认识到,在每个细节上始终如一地进行融合是多么重要。从云到传感器的以太网--这就是实现真正 IIoT 的方法。在每年出版的 HMS 工业网络研究报告中,经常会提到从模拟系统和现场总线向以太网协议的发展。这些研究显示了新型通信节点在工业网络中的市场分布情况。仅在五年前的 2016 年,以太网协议的总体份额为 38%,而到 2021 年,这一份额已增至 65%。与此同时,现场总线系统的总份额却减少了 30%。

为所有业务领域制定统一协议的趋势有增无减。但这对您选择基础设施和接口有何影响?哪种连接器适合哪种应用?何时需要行业级解决方案?哪些解决方案今天是完美的,但明天可能就会过时?

关键介质 - 铜


铜

Cuprum 源自希腊语 Cyprium,意思是 "来自希腊塞浦路斯岛的矿石"。根据传统,Cuprum 最初就是在塞浦路斯开采的,它的名字也由此而来。作为一种数量充足的优良电导体,它是传输各种电流的既定标准。

以太网网络的数据电缆也是如此。几十年来,在传输速率方面制定了新的标准,而这些标准在以前被认为是不可能实现的。目前,巧妙的线对绞合和高效的屏蔽概念使传输速率最高可达 40 Gbit/s,符合 Cat.8.1/8.2 标准。您在这里找到的四对绞合铜线,累计共有八根线在传输数据。这就把数据流分成了几条路径。前面提到的绞合和屏蔽使高频成为可能,但目前可能的频率已经或已经耗尽。单对以太网的最新发展为这一领域带来了新的突破,稍后再详述。

替代性传播媒介


人们一再表示,在可预见的未来,铜作为一种通信介质将被其他传输方式所取代。但是,铜是否真的会失去其地位,还是会成为所有 IIoT 计划的基础?电气传输是所有铜基解决方案的共同因素。这就对可用频率和传输长度设置了物理限制。1/10/25/40 Gbit/s(100 米)是以太网铜缆的已知极限。

为了规避传输速率和传输长度方面的限制,同时也为了将移动系统与以太网连接起来,光纤导线现在与无线无线电系统一样得到广泛应用。多年来,光纤和无线局域网一直被认为是未来将取代传统电缆的通信介质。但事实真的如此吗?

不可否认的是:使用光纤电缆,可以在数公里的距离范围内实现高速率数据传输,并且无需通过复杂的屏蔽来控制 EMC。无线局域网结合了千兆传输和独立于固定电缆的移动能力。如果我已经安装了无线局域网接入点,新设备很快就能通过无线方式连接。不过,在此之前,接入点的安装费用很高,而且还必须有电缆连接。遗憾的是,用户在使用这些技术时必须接受一些决定性的缺点。光纤必须在非常干净的条件下连接,以避免污染造成信号衰减。同样,除数据外,也不能传输电源电压。设备仍然需要额外的铜缆供电。

替代介质

这同样适用于 WLAN 设备。移动解决方案通常依赖可充电电池或通过铜缆连接的电源,这最终抵消了移动性优势。另一个问题是充电电池对环境的影响,这一问题如今正日益成为人们关注的焦点。此外,还必须考虑其他一些问题:实时传输无法保证,数据传输速率会根据接收方的位置和数量而降低。无线传输数据的安全性如何,敏感区域的辐射量有多高?这些都是使用传统铜缆时可以放心忽略的问题。四线或八线以太网通过以太网供电(PoE)为设备提供高达 100 瓦的供电功率,在许多情况下无需额外供电。如果应用条件允许,最好使用单电缆解决方案。尤其是在狭窄的野外环境中,这一功能就显得尤为重要。在 IIoT 的发展过程中,越来越多的智能传感器和其他参与者被安置到机器中,并要求在这里提供节省空间的数据和电源。一个新的发展

机器人图形

正确使用以太网接口的三个步骤


1. 需要什么样的速率?

应用需要什么样的数据传输速率。快速以太网是否足够,还是需要千兆位以太网?这使得必须设计连接技术和适用于快速以太网(高达100 Mbit/s)的两对线缆或适用于千兆以太网的四对线缆。

示例:
符合 PROFINET 标准的紧凑型视觉传感器

这些视觉传感器可提供高分辨率图像,因此数据接口必须为千兆位以太网而设计。此外,还要求坚固耐用和安装空间小。ix Industrial® 接口适用于简单的 IP20 应用,或作为 IP65/67 防水防尘接口的 M12 X 编码。这两个接口也都符合 PROFINET 标准。

2. 环境要求是什么?

应用程序应在何种环境中使用?以下环境要求与设计选型有关,应考虑这些要求:
- 防护等级(IP20 或 IP65/67)
- 温度范围
- 抗振动和抗冲击性
- 耐气候性,可能还有耐化学性

举例说明:
汽车制造机器人的数据接口

在这种环境中,需要非常坚固且易于更换的接口,
因为机器人快速移动引起的永久弯曲和扭转应力会使电缆组件在其使用寿命期间磨损。Han
® PushPull V 14 金属版就非常适合。由于采用 PushPull 锁定机制,电缆包可以快速更换,从而最大限度地减少停机时间。此外,这种设计还提供 RJ45 或光纤数据容器以及信号和电源。换句话说,它是数据、电力& 信号生命线的理想接口。此外,该接口还符合 AIDA 和 PROFINET 标准。

3.应用领域是什么?

设备将用于哪些应用?是否有来自用户组织的规范,例如有关 PROFINET 的 PNO、有关 Ethernet/IP 的 ODVA、有关 EtherCAT 的 ETG、有关 Varan 的 VNO 等?这些考虑因素通常也会导致选择标准化的以太网接口。设备的可用尺寸和应用中的可用安装空间也有影响。

举例说明:
机械和设备工程
在这一领域,极其坚固的 Han® 连接器是衡量一切的标准,无论是 Han® 3A、Han-Modular® 还是在其他设计中,例如用于食品和饮料行业的 Han® F&B,都有 RJ45 或 M12 D 或 X 编码设计,也可用于不同的工业以太网协议。