2. 数据中心基础设施解决方案

数据中心基础设施解决方案


更快地上线并降低宕机时间。


人工智能(AI)、云服务、大数据分析和物联网设备的出现在很大程度上推动了数据中心需求的激增。这些新技术在很大程度上依赖数据中心来处理和存储大量数据。

据预测,从 2023 年到 2033 年,全球数据中心的建设将翻一番,达到 4500 亿美元以上。数据中心的运行需要大量能源,据估计,数据中心目前约占全球电力需求的 2%,而且还在不断增长。

随着对数据中心需求的持续增长,迫切需要开发更具可持续性和能效的解决方案来为这些设施供电,包括可再生能源、节省空间的系统和创新的冷却机制,同时最大限度地提高这些设施的预期电力负荷。

即插即用连接器(如 浩亭 首创的连接器)是实现这些效率的基础。连接器可实现

  • 加快数据中心建设

  • 更可靠的连接

  • 简化维护

  • 空间利用最大化

  • 优化供应链管理

  • 有效的环境控制

  • 在许多其他效率中

通过连接器,各种规模的数据中心建设者都可以利用通常为大规模数据中心超大规模建设者保留的效率。

我们的数据中心专家


白皮书:将 PUE 提高达 50%

网络研讨会:让您的数据中心更快上线并降低成本

深受超大规模企业信赖& 行业领导者

gauge-simple-high-solid.svg

更快的部署

选择连接器而不是硬接线可大大缩短安装时间--从数周缩短到数天。即插即用式安装减少了接线错误的风险,因为面板已预先经过测试,随时可以使用。
circle-up-regular.svg

提高正常运行时间

获得更可靠的正常运行时间,识别任何连接错误,并快速刷新数据大厅,以实现收入最大化。
Icon Leaf

支持可持续发展和绿色能源目标

通过更小、更高效的组件减少碳足迹。
earth-americas-solid.svg

区域内供应链支持

全球可扩展和本地制造的库存可实现更快的交付和更可靠的采购。
minimize-solid.svg

& 成本效益

在不影响性能的前提下,以更小的空间容纳更多的连接。
wrench-solid.svg

节省维护成本

连接器使故障排除和维修更快、更简便,无需昂贵的专业技术人员。
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif

数据中心基础设施解决方案


数据中心

机架配电

从楼宇电源到机架电源,强大的即插即用连接器可满足日益增长的电源需求。
机架配电系统
Han-Protect_Applikation (1).jpg

数据中心楼宇管理

增加使用并加快安装 BMS 系统,以提高照明、温度控制和其他基础设施系统的效率。
数据中心楼宇管理系统
Han-PushIn-Monobloc_0.jpg

联网

采用更紧凑、更智能、更坚固的电缆和连接器,节省空间,简化网络安装。
数据中心网络架构

深受数据中心超大规模用户和行业领导者的信赖


当微软开始实施开源数据中心基础架构设计计划 "奥林巴斯计划 "时,他们要解决的主要挑战是如何让数据中心更快地上线。

他们的机架式 PDU 需要 6-8 周的时间来制造和采购。浩亭 帮助开发了独立的预制机架 PDU 电缆组件,可以在2周内存储和部署到世界任何地方。微软现在使用这些连接器(Han-Eco® 连接器 )作为其标准,以缩短交货时间并加快安装速度。

开放计算项目(OCP)听说我们的解决方案后,与我们合作共同编写了标准 ORv3 PowerShelf 连接器。十多年来,我们一直保持着这种牢固的合作关系。

了解更多
内容开放计算项目徽标

OCP 基金会负责培养、服务和播种 OCP 社区,以开发新的开放式解决方案,满足市场需求并塑造未来。

与数据中心连接专家对话

如果您对连接器或我们解决方案的功能有任何疑问,我们的专家随时准备为您解答。如需技术指导或设计帮助,请联系我们的内部工程师,让我们成为您团队的连接器专家。


聊一聊
»

"浩亭始终走在互连技术的前沿。他们总是向我们提出新的想法,让我们的解决方案更好地为客户服务。

Scott Neal Schneider Electric.png

Scott Neal

施耐德电气预制数据中心总监

浩亭 数据中心连接解决方案


Han-Eco® - 高性能塑料连接器

Han-Eco®

这种坚固耐用的模块连接器由坚固耐用的环保塑料制成,减轻了重量,降低了成本。
了解更多
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3

Han® ORV3 功率更高、占地面积更小、组装简单快捷、能效更高,可提供新一代电源连接。
了解更多
09_12_008_4755_RGB01.tif

Han-Power® T

这些坚固耐用的电源分配单元提供一系列选项,包括引脚编号和材料。
了解更多
PushPull

浩亭 PushPull

易于使用的插头连接器。
了解更多
M12.webp

M12

最广泛使用的公制尺寸。
了解更多
Han® 矩形以太网连接器

ix Industrial®

适用于4-8线以太网和以太网供电(PoE)功能的微型连接器,体积比RJ45小70%。
了解更多

更多数据中心资源


2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Han® Protect 如何改造 BMS 面板,加快数据中心部署 [应用故事]

在接到超大规模客户对流线型控制面板设计的要求后,浩亭工程师设计了一种连接器,使建筑管理系统(BMS)控制面板的尺寸缩小了30%,安装时间从几周缩短到几天。
阅读完整应用故事
Schneider Electric.png

施耐德电气:与 浩亭 合作实现无缝即插即用解决方案 [应用故事]

施耐德电气与浩亭合作开发定制连接解决方案,以满足其不断增长的数据中心电源需求。
阅读完整应用故事
Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

用于超大规模的连接 rPDUs

标准化电源连接器可以显著简化数据中心部署,缩短交货时间,并减轻管理全球超大规模设施各种电源需求的复杂性。
了解更多
header_han-eco-szize-4_data-centre_header.jpg

适用于数据中心连接的 Han-Eco® 4

Han-Eco® 4 可在节省高达40%的安装空间的同时传输高达70 A的电流,从而为现代数据中心实现高效且可持续的电力分配。
了解更多
选择Hero连接器可提高能效

选择连接器可提高能效达 50%

通过最大限度地减少连接过程中的电能损耗,连接器可以提高用电效率(PUE)。
免费下载白皮书
HARTING_Grafik_010_240402_madness-sRGB.tif

了解有关数据中心能源网连接的更多信息

高效可靠的基础设施要求能源得到最佳分配。浩亭 解决方案有助于简化电网并确保其可扩展性。
了解更多

准备好讨论数据中心解决方案了吗?


个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

数据中心常见问题


数据中心基础设施是支持数据中心运行、管理和交付的物理和虚拟组件的综合集合。这些基础设施包括服务器、存储设备、网络设备、配电装置 (PDU)、冷却系统和安全措施。它还包括用于虚拟化和云管理的软件解决方案,以及机架、机柜和灭火系统等物理组件。

总的来说,这些元素协同工作以确保可靠的性能、可伸缩性和效率,使数据中心能够处理大量数据、运行应用程序并向全球用户和组织提供服务。

工程师在设计数据中心基础设施时应考虑连接器,因为它们在确保高效、可靠和可扩展的运行方面发挥着至关重要的作用。连接器可促进服务器、存储设备和网络设备等各种组件之间的无缝互动,实现顺畅的数据传输和电力分配。

通过选择高质量、坚固耐用的连接器,工程师可以最大限度地缩短安装时间,降低连接故障风险,并提高系统的整体可靠性。

此外,连接器允许采用模块化设计,使数据中心基础设施更容易随着技术需求的发展而进行调整、升级或扩展。在一个对正常运行时间和效率要求极高的行业中,经过深思熟虑的连接器选择会对数据中心运营的长期性能和可持续性产生重大影响。

为了让数据中心更快地投入使用,可以采用几种连接解决方案来简化安装和提高运行效率。即插即用连接器大大简化了布线和电源连接,无需大量人工即可快速、直接地进行设置。

此外,预端接布线系统无需复杂的现场端接,大大缩短了安装时间。模块化电源分配单元(PDU) 和小母线可提供灵活的配电选择,可根据需要快速部署并轻松重新配置。

标准化组件和连接器增强了不同系统之间的兼容性和互操作性,有助于加快集成速度,最大限度地减少停机时间。总之,这些解决方案有助于加快部署和运行准备,使数据中心能够满足日益数字化的需求。

超大规模数据中心是一种大型设施,旨在有效支持超大规模公司(如亚马逊、微软和谷歌等主要云服务提供商)的扩展性云计算和数据处理需求。

这些数据中心的特点是拥有高密度的基础设施,将成千上万台服务器、存储系统和网络设备集成在一个地点,从而实现了大规模的数据处理和存储能力。

超大规模数据中心的建设考虑到了可扩展性和灵活性,使其能够快速扩展或适应不断变化的工作负载和需求。它们还在电源管理、冷却系统和自动化方面采用了先进技术,以优化能效和运行性能,这使它们在支持现代应用和服务日益增长的数据和处理要求方面变得至关重要。