2. 氢能技术

氢能技术

氢技术包括氢的生产、储存和利用过程,是一种面向未来的能源载体。我们的连接解决方案可为这些技术提供广泛的连接选项。我们的模块化灵活组件和量身定制的系统解决方案可用于任何需要监测和控制的地方。我们的连接器可为数据和能源传输提供高效可靠的连接,并满足 1 区以下本安电路的要求。


氢生态系统概述

什么是氢技术?


氢技术包括氢的生产、储存和运输过程,以及在燃料电池中使用氢来产生能量。特别是利用风能和太阳能等可再生能源生产的绿色氢气发挥着关键作用。这种几乎无排放的工艺以电解为基础,为环境保护做出了重要贡献。因此,绿色氢气是化石燃料的可持续替代品,有助于创造一个二氧化碳零排放的未来。

浩亭氢技术连接解决方案


凭借其连接解决方案,浩亭 在氢能技术领域发挥着决定性作用。连接--数据和电力的互联和传输--是塑造未来能源供应的关键因素。

它对氢气的生产至关重要。通过连接解决方案进行电气联网,可实现高效、快速的安装。它还能实现氢气生产和分配系统的规模化和模块化。

我们的模块化和可定制组件以及量身定制的系统解决方案可用于生产、储存、分配或加注氢气以及需要监测和控制的任何地方。我们的连接器同时传输数据和能量,确保连接高效可靠。

我们的专长

制氢

氢的储存和运输

氢气利用

致力于绿色未来

致力于绿色未来

我们致力于环保项目,积极推动绿色能源转型。
极端条件下的可靠性

极端条件下的可靠性

即使在恶劣的环境中,可靠的连接器也能提供最大的安全性。
定制、模块化、可扩展

定制、模块化、可扩展

适应性强的连接解决方案--高品质,面向未来。
氢生态系统电解槽概述

制氢

迈向可持续能源未来的关键一步。
氢生态系统运输和储存概述

氢气储存和运输

氢气的运输、储存和转移过程不仅需要可靠的电气连接解决方案,还需要对所有相关参数进行精确监控。浩亭 提供定制的全套解决方案,可集成到移动式氢气容器中,以节省空间并完美匹配。
氢生态系统燃料电池

氢气利用

作为一种先锋能源载体,氢气为无排放和高效能源生产设定了标准。

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您活跃于氢气市场,正在寻找可靠的电气或气动连接解决方案,请联系我们!


谈解决方案

氢技术的优势

氢技术的优势是多方面的,为可持续和面向未来的能源供应提供了巨大潜力。其中最重要的优势包括


清洁能源:使用氢气不会产生温室气体排放,因为只有水蒸气和水作为副产品产生。
可再生:氢气可由可再生能源生产,因此是一种可持续的选择。
高性能和高能效:与化石燃料相比,氢能具有更高的性能和能效。
应用广泛:氢气可广泛应用于各个领域,如重型运输、航空、铁路和海运以及钢铁工业。
快速加氢:氢能技术可实现快速加氢,这对运输行业尤为有利。
无噪音污染:与其他一些能源不同,氢气不会造成噪音污染。

氢气的应用领域


将氢作为一种可持续能源使用,需要在整个价值链中采用创新解决方案。从生产到安全储存、运输和高效使用,各系统和技术之间必须协调无间。我们的方法侧重于通过可靠、模块化和安全的连接解决方案优化每个阶段。了解我们如何通过产品和定制解决方案为氢能基础设施做出决定性贡献。

氢生态系统电解槽概述

与其他自然资源不同,氢在地球上无法以原始形式存在,必须利用能源从水或碳氢化合物中提取。最广泛使用的制氢技术是蒸汽重整和电解。

在蒸汽转化过程中,氢气通过高温和水蒸气从碳氢化合物中分离出来。然而,这样做会留下碳化合物,这意味着氢气的生产过程中不会产生废气。

在电解过程中,利用电能通过化学过程将水分解成各种成分。在此过程中会产生氧气和氢气。如果氢气是在电解过程中利用可再生能源发电产生的,则被称为绿色氢气。然后,氢气可以以各种形式储存起来。

–

浩亭 解决方案

可靠的解决方案既能提高系统的可扩展性,又能降低运营成本,这对高效制氢至关重要:

  • 高效的连接技术:预测试组件可减少最终测试所需的工作量,提高工艺可靠性。

  • 安装成本优化:创新的系统可减少装配和文档编制工作,便于集成到现有系统中。

  • 可靠的产品: 优质材料可在极端条件下使用,并确保可靠的电力和数据传输。

了解所有福利
氢生态系统运输和储存概述

储存氢的方法有很多种:

以气态形式储存在高压罐或地下洞穴储存设施中。液态氢储存在温度极低(-253 °C)的绝缘低温罐中。另一种方法是吸附在合适的固体中,如碳或特殊金属(金属氢化物储存)。氢也可以储存在特殊的液体载体介质中,如油(液态有机氢载体)。

根据形式或载体介质的不同,储存的氢可以通过卡车、轮船或铁路运输。

-

浩亭 解决方案

安全灵活的解决方案对于应对氢气储存和运输的挑战至关重要:

  • 坚固的连接技术:专为苛刻的环境而开发,能够可靠地抵御热量、湿气或机械应力等外部影响。

  • 模块化系统: 可根据个性化需求灵活定制,并集成电信号或气动连接等各种介质。

  • 即插即用功能: 预装系统节省空间,便于安装和调试,同时确保高度机动性。

了解所有福利
氢生态系统燃料电池

氢技术对于能源转型至关重要,并具有广泛的潜在应用。氢气可用于燃料电池,通过与氧气发生受控反应产生电能。这能产生电压,唯一的副产品是纯净水,没有额外排放。燃料电池对于环保型汽车尤为重要。航空和航运 领域的研究表明,氢作为一种燃料有可能显著减少温室气体排放,因此是实现可持续交通的重要一步。

在工业领域,氢气被用作钢铁生产中的还原剂,以降低二氧化碳排放量,还被用于高温工艺,以实现可持续生产。氢气还可用于改良型锅炉,以实现环保型供热。
总之,氢能技术有助于各行各业的去碳化,是实现气候友好型未来的重要基石。

-

浩亭 解决方案

在使用氢气时,例如在燃料电池中,需要专门开发的解决方案,以确保高效和安全地利用氢气:

  • 可靠的高性能技术: 适用于高温和苛刻的绝缘条件,确保最佳性能。

  • 定制化:量身定制的解决方案可满足基础设施和应用的具体要求。

  • 全面支持: 从规格和开发到鉴定和批准,整个过程都有经验丰富的专家提供支持。

了解所有福利

用于氢技术的哈挺连接技术


Hero:矩形连接器

矩形连接器

轻松实现系统模块化。
矩形连接器
HCS_Han-Ex_Outdor-connectivity.psd

用于防爆应用的矩形连接器

可在危险区域安全使用。
产品
high-current-connector-title.jpg

高电流连接器

尤其适用于传输大电流。
产品
圆形连接器

Industrial Circular Connectors

适用于空间有限的应用。
工业用圆形连接器
»

"在浩亭,我们知道精度和可靠性在氢技术领域至关重要。我们的连接解决方案专为应对这些具有挑战性的条件而设计。我们开发的高质量模块化连接解决方案符合最高质量标准,经久耐用,易于扩展,是您应用领域的得力开发合作伙伴。欢迎随时与我们联系"。

王波

王波

行业部门经理 能源

浩亭氢气新闻


浩亭公司致力于氢能技术
2026年5月28日 公司名称

浩亭公司致力于氢能技术

浩亭科技集团已在埃斯佩尔坎普投产了一座新的燃料电池工厂。
阅读更多
海上货轮
2025年3月30日 tec.news

规划绿色未来

用氢气推进船舶:为汉堡 eCap Marine GmbH 公司设计的项目
阅读更多
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
2025年1月15日 tec.news

将新能源与客户特定解决方案相结合

连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
阅读更多

想谈谈解决方案吗?


王波

王波

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业管理 能源
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

氢能技术常见问题


氢技术是指使用氢作为能源载体。氢可以通过电解从水中产生;它是一种清洁高效的能源储存机制。氢技术包括各种应用,如氢燃料电池(氢和氧反应生成水)、发电以及将氢用作汽车燃料。氢能技术被认为是能源行业脱碳和减少温室气体排放的潜在解决方案。

氢能技术的基础是使用氢作为能源载体。氢可以通过电解从水中提取,然后用于燃料电池或内燃机发电。在燃料电池中,氢气与大气中的氧气发生反应,产生电能。氢技术有可能成为一种清洁和可持续的能源,因为氢产生的废品只是水。

使用氢作为能源载体有几个优点。氢气可用于燃料电池产生电能,唯一的排放物是水。氢技术具有促进能源行业去碳化的潜力,因为氢可用作可再生能源载体。

浩亭 提供的连接解决方案符合安全性、耐用性和可靠性的最高标准。他们与客户合作,为氢气技术开发创新和可持续的产品,确保氢气生产和分配中的组件和系统高效联网。这些连接解决方案非常适合氢能技术的模块化结构,可实现灵活、简便的扩展,以及直接在现场进行快速安装和维护(即插即用)。

氢能技术是一种清洁能源,不排放温室气体,可从可再生资源中生产。它们为运输和工业领域的各种应用提供了高性能和高效率。它们还能实现快速充电,并且不会造成噪音污染。

浩亭 提供符合 DIN EN IEC 60079 标准要求的解决方案,适用于潜在爆炸性环境(1 区和 2 区),以及客户定制的连接解决方案(如带有完整传感器布线的配电箱等),这些解决方案均通过了符合 ATEX 指令 2014/34/EU 的认证机构的认证。根据 IEC 60079-11 标准,Han® Ex 连接器被视为简单的电气设备,并不用于自身认证。浩亭 通过制造商声明宣布符合 IEC 60079 的要求。