2. 新闻
  3. 电气化是最有效的手段
tec.news
2024年7月2日
5 分钟

电气化是最有效的手段


未来是数字化的、气候中和的和电动的!我们的使命就是全电气协会(AES)的使命。创新中心主任 Daniel Nordsiek 博士与铁路校园 OWL e.V. 董事会成员兼 DB Systemtechnik GmbH 测试服务业务线负责人 Lars Müller 博士进行了交谈,询问 AES 将如何影响铁路行业。
Auf der Schiene - Vision wird Wirklichkeit.png
Bild Autor - Lars Müller.jpg

Lars Müller

职位: 铁路校园 OWL e.V. 董事会成员兼 DB Systemtechnik GmbH 测试服务业务线负责人

Bild Autor -Daniel Nordsiek.jpg

Daniel Nordsiek博士

职位: Director Innovation Hub in Minden

  • 公司名称: 浩亭技术集团

Daniel Nordsiek博士:"全电力社会 "描述了一个二氧化碳中和的可持续发展世界的愿景,在这个世界里,我们的能源供应基本上以可再生能源为基础。AES 是否对铁路发挥作用?

Dr. Lars Müller: 对我们来说,"全电气社会 "并不陌生。长期以来,铁路部门一直致力于全面、大范围的电气化。我们使用电力出行已有近 150 年的历史,如今约有 2/3 的旅程使用可持续发电。只有电气化铁路速度快,能够运输重型货物,并具有灵活性,因此高效的现代化线路一般都是电气化铁路。

那么电源是个问题?

Dr. Lars Müller: 我坚信,利用可再生能源生产充足能源的目标是现实的。我们的许多列车已经实现了二氧化碳零排放,即使用可再生能源发电。但这种动力源并不是随时可用的,这意味着我们需要储存。因此,问题不在于我们如何发电,而在于我们如何储存电力。

如今,德国铁路在多大程度上已经实现了电动化?

Dr. Lars Müller: 目前,61%的铁路网已实现电气化,90%的列车公里数已实现电气化,所占比例很大。具体而言,长途客运为 99%,货运为 97%,本地运输仍为 81%*。

这些是德国的数据?

Dr. Lars Müller: 是的。边境另一边的情况有所不同,因为欧洲的电网并不统一。几乎每个国家的铁路运输业都有自己的电压。这就是为什么只有大约一半的铁路边境口岸配备了架空线路。在欧洲范围内,就电气化铁路的比例而言,德国处于中等水平;例如,我们领先于法国,但落后于奥地利。尽管如此,我们仍是一个巨大的参与者:如果从电气化轨道的公里数来看,情况又有所不同:我们是欧洲的领头羊,世界排名第五**。

德国有哪些进一步扩张的战略?你们是只关注所有线路的电气化,还是正在采取多种方法?

Dr. Lars Müller: 让我们从新轨道建设开始:电气化是显而易见的选择。不过,目前正在修建的新航线并不多。因此,扩建是主要驱动力,即追溯电气化。为此,我们制定了相关计划:目标是到 2030 年,75% 的线路实现电气化。我们希望首先在地方交通、货运和工程运输以及港口铁路方面加大力度。在长途运输方面,我们已经实现了目标。

处理牵引电流时会遇到哪些挑战?

Dr. Lars Müller: 牵引电流为交流电,接触线电压为 15 千伏,频率为 16.7 赫兹。运输电力是一个重要问题,因为我已经在电网中使用了部分电力。列车运行时会消耗电力。因此,我们的运输量必须大于消耗量。这就给我们带来了一个挑战,它影响着全电力社会,当然也影响着我们:存储问题。我们必须接受夏季以外的所谓 "黑暗低谷":在这一时期,由于风平浪静或风力微弱,同时天色昏暗,风能和光伏系统要么不供电,要么只提供少量电能。然而,这个问题不仅影响铁路运营,还是一个社会政治问题,只有通过政界、商界和研究界的共同努力,我们才能解决这个问题。

对于未电气化的线路,电池储存技术将是一种本地解决方案。电池供电的机车呢?

Dr. Lars Müller: 当然,我们的蓄电池机车上储存了常规电力,然后消耗掉并重新充电。然而,与私人家庭不同的是,在二氧化碳中和电力过剩期间不可能储存电力,因为电力需求量太大。所以我们别无选择:我们必须装货,开车,装货,开车。

数字化和高度自动化是否也能在铁路运输中发挥作用,从而提高运输效率并降低能耗?

Dr. Lars Müller: 节能驾驶相当于我们在汽车上所了解的 "单踏板驾驶",即让列车在不施加制动能量的情况下滚动,因为即使是再生制动也会产生一定的损耗。不过,这可能会牺牲准时性。任务是在列车运行过程中利用可能的时间储备,以便能够推出。这意味着,在列车停靠站点之前,它不会减速,而是允许列车滑行。如果在行驶过程中持续显示所谓的旅程时间储备,然后降低列车速度,则效率会更高。这将节省更多能源!

列车自动运行 (ATO) 有哪些潜力?

Dr. Lars Müller: 自动运行模式具有明显的优势:我可以提前降低速度,而不是滑行,从而提高效率。我们目前在汉堡开展了一个项目,重点关注数字 S-Bahn 的节能运营。ATO 的另一个效果是准时:消除人为因素后,您的工作将变得更加可靠。可靠性还意味着提高规划能源优化行程的能力,只有这样,我们才能有预见性地放慢速度准时驾驶。因此,效率和准时并不是相互竞争的目标,事实上,由于 ATO 的存在,这两个目标可以相互促进!

在能源问题上,目前面临的主要挑战是什么?

Dr. Lars Müller: 对我来说,最大的挑战是如何过渡到不使用化石燃料,并通过长期储存方案确保可用性。这就是通往 "全电气社会 "的道路。目前,电力系统的优化意义不大。这些杠杆和螺钉的作用过于温和和渐进。能源生产和摆脱化石燃料--这些都是大问题。以二氧化碳中性能源生产的替代燃料是取代柴油的一种选择。轨道电气化是所有方案中最有效的手段。但与往常一样,这需要资金。你还需要相应的方案,因为路线必须关闭更长时间。

您对 HARTING 有何期待?

Dr. Lars Müller: 与 DB Systemtechnik GmbH 一样,HARTING 也是明登市铁路校园 OWL 的创始成员,并作为德国未来交通研究中心的一部分,开展铁路创新连接技术的研究。DB Systemtechnik 正在试用这些新技术,并帮助制造商不断改进这些技术。因此,我认为我们的伙伴关系已经确定了方向,我期待着我们继续开展出色的合作。

tec.news:Müller 先生,感谢您接受采访。

资料来源:*https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/infrastruktur/elektrifizierung-bahn/**https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Länder_nach_Eisenbahnnetz

tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多