2. 新闻
  3. 风能、愿景、专业知识
tec.news
2025年3月7日
4 分钟

风能、愿景、专业知识


印度在增加可再生能源方面的切实计划
印度的可再生能源

印度是世界三大温室气体排放国之一。不过,政府已经确定了明确的减排目标,而可再生能源是关键所在。本地技术正在不断扩大,以产生和储存这些能源。

说到去碳化,印度发现自己处于一个具有挑战性的起点:毕竟,印度是继中国和美国之后的第三大温室气体排放国。每年,这个世界上人口最多的国家净排放的二氧化碳总量达 40 亿吨。印度约 70% 的排放量是由能源生产、钢铁、汽车、航空、水泥和农业这六个部门造成的。

麦肯锡报告 "印度去碳化:据估计,到 2070 年,印度的年排放量将上升到 118 亿吨二氧化碳当量。

虽然在过去十年中,印度的排放强度每年降低 1.3%,但降低速度明显太慢。

气候变化对当地的影响显而易见:自 20 世纪 80 年代以来,季风降雨量减少。与此同时,暴雨的频率呈上升趋势,而全球平均气温上升两摄氏度使得印度的夏季季风变得极其难以预测。

清洁能源任务的愿景和计划


这也是政府积极推行环境政策的原因。印度政府希望通过 "Viksit Bharat@2047 "愿景,在 2047 年之前将印度转变为一个发达国家--正好赶上印度独立一百周年。该计划包括经济增长、社会进步、良好治理以及最重要的环境可持续性等目标。

在这种情况下,"全电力时代"(AES)一词也出现在印度,它与减少碳排放、提高能源效率和促进可持续发展联系在一起。为了实现这一目标,该国正致力于为交通、供热和工业流程建立完全电气化的基础设施,并在可再生能源、电网基础设施、能源储存和电动交通方面进行全面投资。

在 2021 年格拉斯哥联合国气候变化大会期间,该国还提出了所谓的 "Panchamrit 计划"。 这里设想的时间跨度是 2050 年代中期,在这一时期,向可再生能源的过渡也将降低能源生产成本。

一件事情的两面性:能源短缺和能源效率


因此,印度政府正在采取双管齐下的方法,在满足能源需求的同时,尽量减少二氧化碳排放量的增长。在发电方面,政府正在推动在能源组合中更多地使用可再生能源,特别是通过已经成功增长的太阳能和风能。

在需求方面,印度的主要政策制定者正在努力通过 2001 年《节能法》(EC)规定的措施来有效利用能源。该法案旨在降低印度经济的能源密集度。除其他外,该法案还为电器和系统的标准和标签、商业建筑节能条例以及能源密集型行业的能耗标准提供了监管框架。在这种情况下,国家能源效率促进计划(NMEEE)也发挥了作用。该任务旨在通过建立一个有利的监管和政治框架来加强能效市场,同时为促进能源部门的创新和可持续商业模式做出规定。

挑战能源储存


然而,提高可再生能源在能源组合中的比例也带来了挑战。这是因为电网必须保持稳定,必须保证供电不中断。然而,可再生能源的可用性因气候、时间、季节和地理位置而异。作为一种解决方案,可以部署储能系统 (ESS),在某些点储存可再生能源的过剩容量,然后在一天中的高峰时段精确利用这些容量。

印度非常清楚储能的重要性:国家电力计划》(NEP)在 2023 年已经假定,2026/27 年将需要 823.7 千兆瓦时的储能能力。预计到 2031/32 年,这一需求将增至 411.4 千兆瓦时。此外,预计到 2047 年,储能需求将增至 2380 千兆瓦时。

风能的成功故事


在印度,风力涡轮机在能源生产中发挥着越来越重要的作用--印度拥有制造风力涡轮机的现代技术:目前的年生产能力约为 15,000 兆瓦。该行业所有主要的全球参与者都在该国设有分支机构。总共有超过 12 家不同的公司在开展业务,其中包括根据许可证生产的合资企业、外国公司的子公司以及利用自身技术的印度公司。设备功率已增至 5.2 兆瓦。

在此背景下,浩亭在印度也设有代表处,其生产基地已开始供应可用于风能领域的多种连接元件。此外,浩亭印度公司凭借其创新和新产品开发团队,已经能够开发满足区域需求的产品,并可以通过流程优化和减少浪费等相关因素,为制造团队提高生产力和效率提供支持。

查看第 48 期 tec.news 的所有文章
Thirumurthy Ventachalam

Thirumurthy Ventachalam

职位: 浩亭印度区域产品经理

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多