产品及解决方案
RFID
浩亭的 UHF RFID(射频识别)系统可识别位于要求严苛、恶劣的工业环境中的金属容器、机器、工具、列车、具体部件和其他资产。
浩亭 UHF RFID 系统
浩亭的 UHF RFID(射频识别)系统可识别位于要求严苛、恶劣的工业环境中的金属容器、机器、工具、列车、具体部件和其他资产。
UHF RFID 技术可实现精确控制的自动化、透明的流程、减少停机时间,从而降低成本。
Ha-VIS RFID 系统部件
Ha-VIS RFID 系统部件的优势包括
- 无需视线即可检测多种物体
- 直接在产品上进行同步信息储存
- 直接在捕获点进行可靠的信息处理
适用于户外环境的 UHF RFID 应答器
产品日益个性化的趋势与持续监控和诊断过程相伴而生。为此,人们在部件上安装了 RFID 应答器,以便它们可以通过射频将其特定数据传输到控制系统。一个挑战是如何将应答器集成到金属表面会引起反射的环境中。此外,数据介质必须能够承受恶劣的环境条件、极端的高温波动以及腐蚀性液体(如清洁化学品或油脂)的使用。浩亭的 Ha-VIS UHF RFID 应答器具有在极端条件下运行的出色可靠性。
智能技术 UHF RFID
浩亭的连接器和电缆组件可以配备 UHF RFID 应答器,将信息和数据从实际部件连接到虚拟世界。通过利用 UHF RFID,可以方便、快速、可靠地对各种可能的应用 - 从连接器的标识数据到自动触发的备件订购流程 - 进行扩展和使用。部件数据使用带有相应读取单元的移动阅读器(如智能手机)进行记录,然后与浩亭电子商城中的数据进行比较。备件或参考值可以在识别后立即显示和使用。这不仅可以加快速度,还可以防止代价高昂的错误,例如订购错误的备件。
未来整合 – 走向工业 4.0
专有协议和特定的驱动程序使自动化行业的集成变得更加复杂;它们是实施工业 4.0 的障碍。OPC-UA 支持在 UHF RFID 阅读器、PLC 控制器和应用程序(机器对机器,M2M)之间进行通信 - 从“底层车间”(传感器和 PLC)到“顶层计划”(SAP),而不会因驱动程序不兼容而引起任何问题。长期以来,浩亭一直支持连接和标准的制定。在安全可靠地连接各种系统和机器方面,OPC-UA 完全符合浩亭使用开放标准的要求。
通过 UHF RFID 改善检查和维护流程
开展定期维护工作并不只是为了满足适用安全标准的强制性要求。浩亭的 UHF RFID 能够帮助您优化工艺,从而节省时间和金钱。设备采购流程的数字化消除了在维护管理系统中进行存档所需的纸质清单。同时还可以避免常见错误。有关哪个人、在什么时候、对哪个对象执行了哪项测试的信息直接与测试结果一起存储在 UHF RFID 阅读器上。通过这种方式,可以轻松而有效地实施进一步测试,例如,确保生产或质量标准。
车站的集装箱和列车跟踪
轨道车位于哪个轨道上?轨道车是否需要维护?铭牌脏污、损坏或完全丢失。许多看似简单但却非常重要的问题只能通过检查冗长的 Excel 表格来得到答案。浩亭的 UHF RFID 系统可实现对贵重货物的无纸化跟踪。
列车定位
列车必须停靠在特定且准确的位置(例如,出于安全原因)。有时,站台比列车短,因此并非所有车门都可以打开。由于存在灰尘、污垢、水或树叶,光学传感器的功能通常不够可靠。在这种恶劣环境下,机械触点也容易发生故障。另一方面,即使在这些不利条件下,非接触式且免维护的 UHF RFID 系统仍可让您精确可靠地识别列车位置。
浩亭提供适合您的应用的 UHF RFID 解决方案
浩亭为您提供完整且配备齐全的 UHF RFID 解决方案。这些解决方案包括功能强大的 UHF RFID 阅读器、特殊天线和极其坚固耐用的 UHF RFID 应答器,可用于各种类型的应用。浩亭的 UHF RFID 解决方案基于彼此最佳匹配的部件。我们还使用 PLC 功能块或 Ha-VIS 中间件帮助您将物理世界与软件世界连接起来。
更多信息
RFID 常见问题
Was bedeutet RFID?
Wie funktioniert RFID?
Wo wird RFID eingesetzt?
Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig, überall dort, wo eine Identifikation von Objekten oder Lebewesen Sinn macht oder von Interesse ist. Insbesondere aber wenn eine Sichtverbindung zwischen den Objekten nicht möglich ist oder die Daten verändert werden sollen, ist RFID die erste Wahl. Zum Beispiel: Zutrittskontrolle, Werkzeug-ID, Paletten-Tracking, Diebstahlschutz, Tier-Identifikation, Produkt-Identifikation.
Was ist ein RFID Reader?
Ein RFID Reader ist eine Hardware zum Erfassen und im Regelfall auch zum Beschreiben von Transponder.
Was ist ein RFID Transponder?
Ein Transponder ist ein kleiner Datenträger. Er wird i.d.R. an dem zu identifizierendem Objekt angebracht und beinhaltet einen kleinen Schaltkreis mit Speicherbereich und einer Antenne um ausgelesen/beschrieben werden zu können. Passive Transponder benötigen keine Batterie. Sie funktionieren über Energy Harvesting, d.h. sie beziehen die benötigte Energie allein aus der über die Funkwellen bereitgestellte. Dadurch sind sie über lange Zeiträume autark und wartungsfrei verwendbar.
Funktioniert RFID auch auf Metall?
Besondere Bedingungen erfordern besondere Lösungen. Spezielle Transponder (on-Metal-Transponder) sind auf das Zusammenspiel mit Metall abgestimmt oder schaffen physikalisch Abstand zum Metall.
Was ist der Unterschied zwischen RFID und UHF RFID?
Es gibt keinen Unterschied, UHF ist lediglich ein Frequenzband für RFID. Darüber hinaus gibt es noch weitere populäre RFID-Frequenzbänder, wie LF (low freuqueny) oder HF (high frequency). UHF steht für Ultra High Frequency und arbeitet im Frequenzbereich von ca. 850 – 950 MHz und darüber hinaus.