2. 新闻
  3. 相同尺寸下功率更大
tec.news
2025年3月31日
4 分钟

相同尺寸下功率更大


连接器的技术发展:对 AES 的成功至关重要
背景色为红色
Norbert Gemmeke - 浩亭电气全球业务部总经理

Norbert Gemmeke

职位: 浩亭电气董事总经理

  • 公司名称: 浩亭技术集团

连接器的技术改进对全电气化社会的成功至关重要,而浩亭在这一领域发挥着领导作用。但进步并不总是意味着规模的扩大。

虽然我们过去常常以重量为单位购买性能,但几何线性缩放的结束标志着我们向未来又迈进了一步。一个突出例子是我们的连接器插针从 TC-70 到 TC-100 的改进从。

新一代连接器具有更高的电流承载能力,但尺寸没有任何比例变化。凭借创新的材料和设计方法,哈挺成功地提高了能源传输效率,同时最大限度地减少了空间需求。

从 70 到 100:Han系列


正如人们所说,良好的人脉关系至关重要。为了使我们能够通过相同的插针传导更强的功率,我们着手将 TC 70 改为 TC 100。这样做的目的是在不影响功率的情况下优化装置的尺寸。为了实现这一目标,我们的同事必须考虑技术方面的因素,如插针电阻和插入力。为此,我们提出了创新解决方案,以提高几何参数和材料性能。这些调整对于提高插针效率和优化散热至关重要,而这正是日益电气化的环境中的关键因素。

将电流承载能力从 70 安培提高到 100 安培,是根据全电气协会 (AES) 的要求直接迈出的重要一步。如果我们要满足 AES 对功率流和同时使用的不断增长的需求,提高电流承载能力至关重要。这是因为,AES 的愿景不仅需要更多的能源,还需要能够同时为网络中的不同应用和用户提供这些能源。 较高的电流承载能力便于多个设备同时使用,而不会对所需的基础设施造成太大压力。例如,在集成智能电网的背景下,各种数字应用程序之间的实时连接就显得尤为重要。

突破性的应用需要适合未来的可行解决方案


不断增长的需求对技术发展产生了直接影响。电池存储模块越来越小巧、功能越来越强大,就是一个很好的例子。这些模块还需要连接器,以满足对电力和性能的更高要求。氢能领域也是一个关键的增长领域,需要更高的电流承载能力,以确保高效的能源传输。数据中心对电力的需求也更高,因为数据中心需要更小、更强大的设备。因此,要实现高效的工艺流程,就必须不断调整基础设施,使其适应不断增长的能源量。

一机多用:TC 100 的通用性


通过 TC 系列,浩亭 追求在不同领域实现通用性的目标。例如,新的插针将在铁路技术和数据中心中得到应用。通过开发通用连接器,我们不仅提高了效率,还为使用的灵活性提供了真正的动力。

在浩亭,我们早就知道创建强大连接的能力是关键,也是满足对AES及其相关基础设施的要求的关键。这有助于同一网络中多个耗电应用程序同时运行,从而提高电源的稳定性和可靠性。

因此,"全电气时代 "需要从根本上重新调整连通性。虽然电子设备的功能越来越强大,但它们的尺寸必须缩小。这意味着我们的产品必须在不明显增大体积的情况下提供更高的性能。为了应对这些挑战,我们需要符合 AES 要求变化的创新解决方案。

通过在产品开发中使用人工智能(AI)真正提高效率


我们在技术上的一个重要差异点还在于人工智能的应用。例如,浩亭 将人工智能融入开发过程,以优化材料和设计,确保新触点满足 AES 不断提高的要求。利用生成设计和功能强大的模拟软件,我们能够进行高效的产品开发,不仅改进了材料选择,还为优化几何形状和接触原理做出了决定性的贡献。

充满活力:道路畅通无阻


我们为 TC 系列的发展制定了明确的目标。该路线图侧重于接触技术的系统改进和新应用的实施。凭借浩亭的创新活力、对人工智能的有针对性的使用以及对通用可用性的明确关注,我们正在为工业连接创造前瞻性的解决方案。全电气时代的发展需要快速适应和强大可靠的产品。未来需要我们开发正确的技术和战略,而浩亭随时准备接受并驾驭这些挑战,为可持续发展的电动未来铺平道路。

查看第 48 期 tec.news 的所有文章
Norbert Gemmeke - 浩亭电气全球业务部总经理

Norbert Gemmeke

职位: 常务董事 HARTING Electric GmbH& Co.KG

[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多