2. 新闻
  3. M12: PowerX
tec.news
2025年3月7日
3 分钟

M12: PowerX


具有足够容量的连接器,可满足 AES 所有应用领域日益增长的功率需求
M12: PowerX

L 型编码和 K 型编码 M12 连接器可满足紧凑型设备日益增长的能源需求,其传输功率是以往解决方案的 10 倍以上,同时尺寸保持不变。它们可在最紧凑的空间内提供高达 7.5 千瓦的供电功率,足以满足 AES 所有领域的紧凑型分散式应用需求。M12 圆形连接器是许多工业应用中数据和电源连接的通用标准。鉴于其国际 IEC 标准化、符合 PNO 标准和广泛应用,它们是工业应用的理想基础。

工业应用中的设备和驱动器功能越来越强大,但尺寸却保持不变。这些性能的提高也反映在电力消耗上,电力消耗必须通过合适的接口连接。浩亭 正在迎接这一挑战,通过坚固耐用的国际标准化 M12圆形连接器 ,使现有的、熟悉的连接尺寸能够提升性能。

功率提升数倍


M12 连接器是工业应用中传输信号、数据和电源的成熟接口。在现有的 A、B 和 D 编码中,设备的供电功率被限制在 100 W 左右。通过 K 型和 L 型连接器,M12 尺寸符合 AES -的要求,从而在最紧凑的空间内提供数千瓦的传输功率(最高 7.5 千瓦)。这样就能在体积小巧的情况下将可能的传输功率提高几个数量级。

详细介绍


5针L编码连接器在特低电压范围16 A下可输出0.75 kW,极适用于
现场配电箱、现场总线控制I/O、电源单元及阀门应用 24 V或48 V工作电压的次级配电网络亦是典型应用场景。PNO(Profibus用户组织)将L编码M12电源连接器视为现场设备供电的新标准接口。

K 编码


5 极 K 型编码连接器可传输高达 630 V 和 12 A 的电压,涵盖千瓦级(最高 7.5 千瓦)三相电机的典型连接参数,在系统中占绝大多数。

电缆组件或快速连接


在电缆方面,浩亭 提供现场组装的HARAX®绝缘位移连接器 (IDC) 和压接式连接器(直插针和插座型),采用 360 度罩式设计。因此,浩亭 的 M12 连接器满足的市场要求远远超出了相关 IEC 61076-2-111 标准的规格要求。

查看第 48 期 tec.news 的所有文章
Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

职位: 技术编辑

  • 部门: 全球产品管理
  • 公司名称: 浩亭电子有限公司
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多