2. 风能
  3. 文章:通过浪涌保护模块实现安全信号传输

文章:通过浪涌保护模块实现安全信号传输

浩亭 Han-Modular® 浪涌保护模块为控制和调节技术领域的常见信号提供瞬态保护。


Header Windenergie Blitz.tif

由于风力涡轮机位于高空,而且经常暴露在山丘、山脊等地方,因此经常成为雷击的目标。撞击会穿过整个系统,影响部件和电气系统。然而,不仅仅只有直接的雷击会造成危害 – 涡轮机附近遭受雷击或已连接的网络遭受雷击都会导致敏感部件失灵或出现故障。相比之下,始终如一的防雷和浪涌保护理念可避免昂贵的停机时间和维修费用。因此,这有助于提高风机的性能,使其在预期时间内收回成本。

为了对控制和调节技术领域的普通信号进行瞬态保护,浩亭 与雷电和浪涌保护领域的专家 Dehn + Söhne 公司合作开发了Han-Modular®浪涌保护模块。

在风力涡轮机的防雷概念中,模块可被视为扩展避雷器系统中的最后一个小元件,从叶片上的大型避雷器和塔架上作为法拉第笼的过渡点,到变频器、控制柜、测量和控制设备的保护装置。

插芯是整个模块连接器的一部分,可保护相邻系统或电路免受瞬态浪涌的影响。如果由雷击或电磁电荷引起的瞬态电压进入电子系统,外壳内的浪涌保护模块会在连接器中将其消散。防止瞬态进一步扩散,保护下游系统免受干扰或损坏。

Windenergie-und-Überspannungsschutz_0.jpg

用于浪涌保护的 Han-Modular® SP DM2 模块

浪涌保护模块使用多种保护元件,如气体放电管、抑制二极管和电阻器。如果发生瞬态浪涌,保护元件可确保对干扰变量进行协调推导。

上游浪涌保护可进一步节省连接系统的成本和空间。例如,在控制柜中,外加电压峰值通过连接器和开关柜外壳产生。无需其他元件来保护控制柜。因此,浪涌保护模块可节省空间和额外成本。

在不受瞬态浪涌影响的风力涡轮机区域,信号传输不会受到干扰。如果使用得当,该模块可减少停机时的信号通信干扰,通过延长正常运行时间和保护敏感的电子设备来延长机器的使用寿命。

浩亭 风能系统解决方案

产品目录、宣传册