2. E-Mobility Technologies

E-Mobility Technologies

电动交通,尤其是与可再生能源的结合,是全电动社会的重要组成部分。作为电气连接领域的专家,浩亭 是通往未来可持续交通之路的强大合作伙伴。基于多年的经验和广泛的连接解决方案,我们为客户提供支持,帮助其向电动化和高效车辆概念转型。


AES sector graphic MOBILITY

未来的交通是电动的


电气化是实现气候友好型交通的关键。电力驱动已经为交通领域的去碳化做出了重大贡献。与内燃机汽车相比,电动汽车更安静、无排放,而且在整个生命周期内更为经济。

这项技术的进一步发展为各个领域创造了新的机遇。

无论是在运输还是交通领域,无论是在私人、公共还是商业领域,电动汽车都在效率方面树立了新的标准,从而为全电动社会做出了重要贡献。

我们的专长


  • 轻型电动汽车

  • 商用电动汽车

  • 电动建筑设备

  • 材料处理机械

  • 充电基础设施

Icon Leaf

气候友好性

电力驱动对交通领域的去碳化至关重要,并有助于实现气候友好型交通。
降低噪音

降低噪音

电动汽车比内燃机更安静,从而提高了城市的生活质量。
转速表

效率

电动汽车为运输和商业提供了高效率,并设定了新标准。

作为电动交通解决方案供应商的浩亭


作为连接技术领域的领先供应商,浩亭 是电气设计驱动概念时的第一接触点。我们的产品不仅用于汽车,还可用于整个能源链。通过标准化的充电解决方案和广泛的网络组件组合,我们支持充电基础设施的扩展和整合,从而为电动交通概念的广泛接受奠定基础。

浩亭用于汽车行业的电磁阀系统提高了安全性,而我们的以太网电缆组件则是现代汽车网络架构的关键组成部分。

通过预装电缆解决方案,浩亭 将电力传动系统的关键部件连接起来,确保安全、可靠的动力传输。

凭借创新的客户解决方案,浩亭 如今已在设定未来标准,从而积极推动电动交通的转型。

电动汽车应用领域


电气化汽车的比例不仅在汽车领域不断增加。在建筑机械和运输领域,电气化和网络化车辆概念也在提高工作效率和减少二氧化碳排放。

因此,浩亭的连接技术被广泛应用于各个领域。

轻型电动汽车

轻型电动汽车

浩亭 为轻型电动汽车提供连接:我们提供交流充电电缆、直流接口、电磁阀系统和创新的连接解决方案。
商用电动汽车

商用电动汽车

商用电动汽车包括电动货车、面包车和公共汽车。可规划的路线和本地充电方案推动了电气化进程。浩亭通过全面的充电基础设施组合和各种车辆部件支持这一发展。
电动建筑设备

电动建筑设备

浩亭 为电源和信号应用提供坚固耐用的连接器,支持这一发展,并为工程机械行业的去碳化做出贡献。
电动物料搬运机

材料处理机械

物料搬运机械解决方案和智能充电系统的进一步开发
Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

如果您在汽车行业工作,并正在为您的产品寻找可靠的电气连接解决方案,我们将很乐意帮助您开发符合车辆特定要求的定制解决方案。请随时与我们联系!


联系我们

浩亭 面向电动汽车的连接解决方案


电气化驱动概念不仅将从根本上改变我们的交通行为,还将为汽车行业开辟新的应用领域。作为电气连接技术的领先供应商,浩亭 已经提供了广泛的充电基础设施,从全球常用的标准充电器到汽车充电插座和磁铁系统。我们的电缆组件广泛应用于各种电动汽车,可靠、安全地连接电动动力总成的相关组件。除了电力驱动,数字应用也发挥着越来越重要的作用。凭借广泛的网络元件组合和相应的连接技术,浩亭 为数字汽车网络的发展做出了重要贡献,并积极塑造着移动转型。

充电基础设施

充电基础设施

浩亭 提供交流/直流充电电缆,用于在现代电动汽车充电基础设施中安全、快速地传输能量。
充电基础设施
电磁阀系统

电磁阀系统

汽车批量生产的定制解决方案
产品
车载充电电缆

电动汽车充电设备

展望未来,插电式混合动力车或电动汽车的驾驶者是否更倾向于在家中或充电站充电?我们假设两者兼而有之。
车载充电电缆
»

我们坚信,未来每一种移动概念都将采用电力驱动,这只是时间问题。电动汽车在许多方面已经优于内燃机,未来将取代这些驱动概念。作为电气连接领域的领先专家,浩亭 是汽车充电技术和电气连接的最佳合作伙伴。无论是标准组件还是定制连接解决方案。与我们一起,您可以实现移动性的改变。

Christian Bohne

Christian Bohne

行业部门经理

想谈谈解决方案吗?


Christian Bohne

Christian Bohne

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 - E-Mobility Technologies


电动交通是社会电气化的关键因素,在通往全电气社会的道路上发挥着决定性作用。通过从化石燃料转向电力驱动,我们不仅可以大幅减少二氧化碳排放,还能最大限度地提高能源利用效率。在许多情况下,与传统内燃机相比,电动汽车能够从相同数量的资源中产生更多的能量。此外,电池技术和可再生能源的进步使电动汽车可以无缝接入电网,提高能源供应的稳定性和灵活性。如果所需的电力来自可持续来源,整个运输部门就会变得更加环保,并有助于实现气候目标。因此,通过电动交通实现全面电气化不仅在技术上是可行的,而且对于应对未来的生态挑战也是必要的。

与内燃机汽车相比,电动汽车具有众多优势,特别是在环保和效率方面。电动汽车不会直接排放二氧化碳,而且可以使用可再生能源,从而最大限度地减少对环境的影响。由于它们能将更大比例的能量转化为运动,因此效率也更高。运营成本通常也较低,因为电费更便宜,而且电动汽车通常需要较少的维护。此外,它们还能提供更好的驾驶体验,即时扭矩更大,噪音更小。总之,电动交通是一种可持续的、经济上可行的替代方案。

电动汽车充电基础设施正在全球范围内蓬勃发展,对于电动汽车的普及至关重要。欧洲、北美和中国都在不断安装新的充电站,其中中国的充电站数量居世界首位。此外,快速充电站(可缩短充电时间)和感应充电等创新概念也是大势所趋。各国政府和公司都在积极投资扩大这种基础设施,以促进电动交通和实现气候目标。

浩亭通过各种解决方案支持充电基础设施的扩展,包括充电电缆和充电插座,以及用于充电站和墙壁盒的广泛组件组合。

为客户量身定制的解决方案包括电源、信号和数据传输的定制基础设施解决方案,以及与最终客户合作设计整个开发和验证流程。浩亭 可提供定制的测试设备以及子组件、充电电缆和充电插座的特殊设计。

此外,还可以通过认可实验室进行国家和国际解决方案认证。其他产品包括 PCB 连接器、用于快速数据交换的单对以太网、用于网络集成的以太网交换机和跳线,以及便于安装和调试的精选工业连接器。

储能系统对电动汽车的性能和续航里程有着重要影响,因此在电动汽车领域发挥着核心作用。高性能电池可存储电动汽车所需的能量,其开发对于提高续航里程和充电时间至关重要。此外,电池储存系统还能储存多余的能量,并在需要时释放出来,从而帮助提高电网的稳定性。此外,固定式储能系统还可与充电站结合使用,优化充电基础设施,缓解高峰负荷。总之,高效、强大的储能系统对于电动汽车的日益普及和使用至关重要。

浩亭提供全面的产品和解决方案组合,为电动交通提供有力支持。在充电基础设施领域,浩亭满足所有通用充电标准的要求,并为电动汽车提供充电连接器和磁铁系统。此外,浩亭 的电缆组件通过可靠、安全地连接各种电动汽车中电力传动系统的各个部件,发挥着关键作用。随着数字化应用日益受到重视,浩亭 还提供了广泛的网络组件和连接技术,以推动数字化汽车网络的发展。通过这种方式,浩亭 为移动转型做出了重要贡献。

除了汽车领域,浩亭还活跃在电动交通的各个应用领域。电动汽车在工作机械和交通运输领域的比例都在增加,在这些领域,电气化和网络化的汽车概念提高了工作效率,减少了二氧化碳排放。因此,浩亭 的连接技术被广泛应用于各行各业,支持向更可持续、更高效的汽车技术过渡。