2. 旧开关设备维护改造

旧开关设备维护改造


HCS_EPS-SuccessStory.jpg

如果旧开关设备中的关键部件不再可用,该怎么办?通常情况下,设计一个全新的部件在经济上是不合理的。EPS GmbH'solution 所需的成本仅是新设备或新设计的一小部分。为此,浩亭 合作改造了标准工业连接器,以适应旧技术的特殊要求。

对于运行寿命长达 30 年的机器和设施来说,维护和保养是一项巨大的挑战。组件已停产,不再提供。储存这些部件既不经济,往往也不可能。许多组件不再符合当前的技术要求,可能含有石棉、汞或多氯联苯等问题物质。

设计新部件还是改造旧开关设备?


"在我们的一个客户电厂中,一个历史悠久的开关设备中的关键部件已无法使用。不可能用新部件一对一地替换旧部件。这危及了整个工厂的维护工作。EPS 能源保护服务有限公司总经理 Benedikt Holtmann 描述了最初的情况。自 2013 年以来,EPS 一直活跃在市场上,在电能和电力供应的各个方面为国际客户提供服务。EPS 制定供电战略,负责交钥匙工程的建设和调试,甚至还负责设施的维护。其中包括不间断电源 (UPS)、整流器和逆变器系统、有特殊要求的电源、电池系统及其特殊装置的建造。

旧开关设备维护改造应用

电气测试和抗震测试可确保插针在地震振动时也不会松动。他们还需要证明在高电流下触针之间绝缘的安全性。

在 EPS 客户的发电厂,无论是新设计的解决方案还是新的设施,似乎都不经济。这个特殊问题涉及控制柜中的一个 19 英寸机架。这种推入式装置的电子、电气和机械部件已停产,其尺寸也很特别。接口浮动安装在一个框架中,并以自动对准的方式盲插到另一侧(盲插连接器)。因此,推入式机架连接器是必须找到解决方案的关键部件。

旧的制造商和旧的工具都无法使用,因此不可能采用新设计的部件。因此,我们一直在寻找一种技术上可行、经济上合理的战略。EPS 总经理在谈到这个问题时说:"然而,我们缺乏使用插头触点来解决这个特殊问题的专业知识。

为维护旧开关设备而进行的 HCS 改造

EPS 能源保护服务有限公司总经理 Benedikt Holtmann(左)和浩亭 现场服务销售工程师 Heinrich Schmettkamp(右)共同提出了改造方案。

浩亭'field service 向我们解释了可能的选择:"模块化工业连接器 Han-Modular® 非常适合此类要求。它可以根据需要在一个连接器内组合不同的模块,用于传输信号、数据、能量和压缩空气。浩亭 现场服务销售工程师 Heinrich Schmettkamp 解释说:"有了浩亭 定制解决方案,我们就有了一个独立的部门,可以进行定制化调整。

定制连接器的项目规划


我们的目标是改造标准的Han-Modular®工业连接器,以满足旧开关设备的要求。由于采用了 19 英寸推入式装置、浮动轴承和盲配技术,设计和尺寸的限制已经非常严格。此外,还必须满足插头插针的电流承载能力和机械强度等性能要求。

旧开关设备维护改造

通过将标准化的工业连接器改装成旧开关设备的推入式装置,成本可控制在新设备或新设计部件成本的一小部分。

实施阶段包括与销售部门进行初步讨论、与 浩亭 ' 项目工程部门明确技术要求、项目规划专家提出初步策略、然后进行 CAD 构建,最后使用原型进行系列试验。然后,在旧厂房现场对原型进行了机械兼容性测试。经过几次调整后,该解决方案终于可以投入批量生产。随后进行了电气测试和抗震测试。"这些测试可确保即使在地震振动时,插针也不会松动。Benedikt Holtmann 就质量测试的要求总结道:"我们还必须证明,在大电流条件下,触针之间的绝缘是安全的。

然后为连接器定义了所需的变体。24 个控制触点需要有不同的电气分配、颜色和标签,同时保持机械不变。最初,为旧开关设备生产了 100 个插入式模块。将在三年内交付几百个单元。

»

通过调整标准工业连接器以插入旧开关设备,我们能够将成本限制为仅相当于新系统或新开发的一小部分。

老旧开关设备维护改造报价 - Benedikt Holtmann

Benedikt Holtmann

EPS 能源保护服务有限公司

EPS 总经理强调说,虽然只是小批量生产,但这种工业连接器的改装也取得了商业上的成功。这在大规模生产商的正常操作程序中几乎是不可能实现的。旧开关设备连接器的项目开发由 浩亭 的一个独立部门负责。

浩亭定制解决方案


EPS 有限公司总经理认为旧开关设备改造项目非常成功,原因有以下几点:"这次改造使我们能够将旧设备的运行寿命再延长 20 年。连接器的更换在技术上是正确的。质量很高。布线所需的安装工作量很小,设备停机时间也降到了最低。"由于设备改造的部分费用已包含在现有覆盖范围内,因此无需再向德国技术监督局(TÜV)等机构申请费用高昂的批准。无需额外培训(因为操作人员无需改变操作)。此外,由于更换了旧部件,对文件的要求也很低,因此设备的安全性得到了保证。总经理还强调了与浩亭公司的良好合作:"合作非常专业、愉快;

不过,最终起决定性作用的还是商业因素:Benedikt Holtmann 解释说:"通过改装标准工业连接器,将其插入旧开关设备中,我们能够将成本限制在新设计部件或新设备成本的一小部分。对他来说,同样重要的是,EPS 作为一家相对年轻的公司,成功实施了这样一个技术要求极高的改造项目--在形式、功能和预算范围内。