2. Reliable, Sustainable Manufacturing Machinery Through Innovation Partnership

Reliable, Sustainable Manufacturing Machinery Through Innovation Partnership

在长达 15 年的合作过程中,Husky技术公司和浩亭公司共同设计了高性能、节省空间的制造机械,减少了对自然资源的依赖。


Husky - Machine # 5.jpg

工业制造正在转向能效更高的机器,同时又不牺牲可靠性和产量。Husky技术公司 和浩亭公司都具有开拓创新的基因,因此合作自然水到渠成 。

两家公司共同展示了两个全球制造业领导者之间共同设计和创新的力量。

»

最好的创新不是来自于一个人或一家公司,而是来自于将各专业领域的聪明才智结合起来的协作努力。我们两家公司在各自领域都是久负盛名的领导者,由于我们共同追求不断创新,我们两家公司在创造前瞻性产品方面一直处于领先地位。

Brad Selleck.jpg

Brad Selleck

首席执行官

可持续成型之路


Husky Technologies 公司成立于 1953 年,当时是加拿大多伦多的一家小型机械加工厂。从那时起,公司已发展成为注塑成型技术和解决方案开发与制造领域的全球领导者。如今,Husky的业务遍及 140 多个国家,在全球设有 35 个分支机构,拥有 4000 多名员工。

Husky专注于寻找实现全球可持续发展目标的方法,已成为包装、医疗和消费品领域高性能系统的首选制造商。例如,他们的旗舰注塑系统新一代 HyPET®6e 将其成熟的技术与前所未有的节能和可持续发展标准相结合。

"Husky首席执行官Brad Selleck说:"我们认为,我们的职责是在全球范围内向客户传达一个信息,即我们将生产碳足迹最低的设备。

"他说:"这就是为什么我们在设计新型 HyPET®6e 时使用100% 再生材料的原因。"我们的重点是围绕可持续和循环经济,以及如何确保我们在设计所有设备时......减少对环境的总体影响,同时最大限度地减少自然资源"。

为了实现这些目标,Husky利用 浩亭 定制电缆组件套件进行快速简便的安装。浩亭 的坚固连接器和线缆用于电源、信号和温度读数,以确保最高效率。它们的可靠性还有助于延长赫斯基机器的使用寿命,最大限度地 延长 正常运行时间,并减少维护时间。

"浩亭和Husky致力于提供创新、可持续发展的技术,我们的长期合作伙伴关系强调了合作如何带来更好的结果,"Selleck补充道。

Husky - Machine # 2.jpg

Husky的客户期待坚固、经久耐用的机器用于大批量生产。浩亭坚固耐用的连接器帮助他们满足并超越了这些高要求。

回放视频

Husky - Closeup # 3.jpg
Husky - Closeup # 4.jpg
Husky - Machine # 5.jpg
Husky - Machine # 2.jpg
Husky - Machine # 4.jpg

通过创新克服挑战


Husky的产品设计流程中包含了一种积极的创新方法。公司定期对其设备进行评估,以保持对新趋势和制造技术的领先。

"创新与可持续发展副总裁 Roman Pirog 表示:"创新对Husky非常重要。"Husky是一家技术公司,我们实际上保持着 18 到 24 个月的产品创新周期,以确保我们的客户始终处于领先地位"。

实时监控,优化机械

包括HyPET®6e 在内的所有较新系统都配备了远程监控服务优势+精英 。通过该平台,系统可向用户报告实时、主动和预测性的性能分析。

"Pirog 解释说:"当我们监控并检测到某些设备未[以最佳性能运行]时,我们会致电[客户]。"正常运行时间对我们的客户来说[至关重要];他们要求我们的系统具有可靠性能"。

以更小的占地面积实现更高的性能

Husky的创新团队经常与浩亭的合作,为共同面临的挑战寻找创造性的解决方案 。在更小的物理空间内提高产量 是许多制造商日益面临的难题。

"Pirog 说:"在过去几年里,空间限制已成为一项挑战。"凭借更小尺寸的连接器,浩亭解决方案让我们能够轻松地为产品找到空间并使其正常工作。"

面向未来的设计

大量工业创新会推动设备发展。Husky发现,浩亭 的连接器,尤其是 Han® 系列连接器,可以让制造商轻松、快速地改装工厂地面,而不会有连接问题的风险。

"Pirog 说:"浩亭能帮助我们的地方在于,我们的客户需要更换很多工具,需要快速更换设备,而无需排除连接故障是非常重要的。"这就是可靠连接的重要性所在"。

设定控制器标准

Husky的工业 4.0 Altanium® 模具控制器也在很大程度上依赖于 浩亭 连接器、电气插件和全套电缆组件。作为目前集成度最高的平台,这些模具控制器可对热流道温度、模具伺服和阀栅排序进行单点操作和控制。两家公司在合作过程中一直致力于推进这一特定的产品组合,极大地推动了整个注塑行业的控制器智能化。

Husky - Closeup # 4.jpg

Husky依靠 浩亭 的 Han® 系列等坚固耐用的连接器实现安全可靠的连接。

客户利益概览:


  • 缩短创新周期
    浩亭的解决方案和共同工程合作团队旨在满足Husky公司的 18-24 个月的快速创新周期,使Husky能够快速开发和部署新系统。

  • 提高生产效率
    随着正常运行时间的延长和能耗的降低,Husky的客户提高了生产率并降低了运营成本。

  • 量身定制的可持续解决方案
    浩亭开发定制的可持续解决方案,最大限度地减少对环境的影响,实现Husky及其客户的环境影响目标。

  • 节省空间的解决方案
    浩亭的紧凑型连接器帮助Husky克服了空间限制,为其产品找到了合适的空间,并确保了无缝操作。

»

我们的设备以极快的速度快速运转,因此每一毫秒都至关重要。我们需要与Husky一样重视创新和可持续发展的合作伙伴。

Brad Selleck.jpg

Brad Selleck

首席执行官