2. 机器人连接解决方案

机器人连接解决方案

机器人技术正以其精准性、适应性和速度,推动现代工业的变革。无论是重型工业机器人、灵活的协作机器人,还是AGV/AMR以及仿真机器人,连接能力都是决定其性能和可靠性的关键。我们的解决方案直面这些挑战:专为动态环境设计的坚固耐用、节省空间的组件以及智能线缆管理方案。我们的产品组合涵盖先进的机器人连接器,可实现可靠的电源和数据传输,确保在各种机器人应用中都能发挥卓越性能并具备高度灵活性。


机器人头像背景

机器人领域的标准化连接器技术


浩亭技术集团根据机器人和自动化领域的特殊要求开发和提供连接解决方案。我们的产品组合包括用于机器人和控制柜的连接器、 预装电缆线束和电缆管理系统,可承受连续运动、重复机械应力和恶劣的工业条件。

可靠的电力和数据传输对于工业机器人、AGV/AMR 和协作机器人的性能和安全至关重要。浩亭解决方案经过耐久性、灵活性测试,符合国际标准,即使在高循环速率及运动轨迹要求严苛的应用场景中,也能确保稳定运行。

我们的专长


网络研讨会回放:机器人& 自动化

机器人行业解决方案

Customised solutions

图标 行业

在恶劣条件下具有最高的可靠性

浩亭组件经过专门设计,即使在严苛的机器人工作环境和高度动态的负载条件下,也能确保长期稳定运行。
图标 秒表

缩短停机时间,提高生产率

经过预先测试的连接器和线缆组件,确保缩短子单元和工装的安装时间。EMC 解决方案可确保抗电磁干扰。
图标最小化

节省空间,高度灵活

模块化连接和先进的线缆管理理念简化了集成过程,并支持面向未来的设计,从而实现可扩展且高效的自动化。
robotics_grosserRoboter.psd

工业机器人

面向工业机器人的可靠、模块化连接与线缆管理解决方案,可确保安全的电源和数据传输、快速的工装更换以及最短的停机时间。
robotics_kleinerRoboter.psd

装配机器人

模块化连接解决方案使装配机器人能够提供精确、灵活的性能,实现快速工装更换以及可靠的电源和信号传输。
robotics_agv.psd

移动机器人

浩亭为自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)提供紧凑、坚固的连接器及预测试电缆组件,确保可靠的电源和数据传输。
机器人 - 人形机器人 - 颜色调整

人形机器人

人形机器人正在发展成为功能强大的移动机械手,要求每个关节、肢体和传感器阵列都能完美地进行通信和执行任务。

机器人解决方案


接头用于无人驾驶飞行器的微型工业连接器

用于无人机 (UAV) 的微型工业连接器

外形小巧,却拥有业界公认的高性能和高可靠性。值得信赖的欧洲技术领导者浩亭推出了首款用于商用无人机的工业连接器 Han® MPC。
索取免費產品樣本
商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

商用无人机和四旋翼飞行器受益于可拆卸式机臂

& 工业无人机的即插即用解决方案可实现高效的维护流程、节省运输空间和高度的可扩展性,例如用于运输更重的货物。
更多信息
icc20-on-kuka-robot.png

在恶劣环境中使用灵活、可扩展的圆形连接器

模块化结构和高生产率是机械工程和机器人技术成功的关键。灵活可靠的接口对于铺平道路至关重要。
索取免費產品樣本
Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

Push-In 接线方式扩大了 浩亭 的产品范围

新的免工具端接技术可将装配时间最多缩短 30%,并提高了现场的灵活性。
索取免費產品樣本
Strong signal transmission requires less space

Strong signal transmission requires less space

The new triple “D” inserts are standing for maximum contact density – up to 130% plus, compared to previous standards – without reducing the rated voltage.
索取免費產品樣本
使用案例 机器人技术

机器人技术中的 SPE

用例:机器人技术中传感器与云端无缝通信的合作。
了解更多
浩亭定制解决方案 - 机器人解决方案和成功案例

机器人解决方案

我们提供高效的布线解决方案。
了解更多
雅马哈发动机协作机器人

新型雅马哈发动机的协作机器人中的紧凑型接口

紧凑. 安全. 灵活. 浩亭连接器助力雅马哈新一代协作机器人实现现代化自动化,并极大简化了操作体验。
了解更多
Professionals Contact Intro Hero

感兴趣吗?请与我们联系!

需要机器人连接或电缆管理方面的支持?联系我们的专家。


谈解决方案

浩亭 机器人技术新闻


Han MPC 30
2026年4月20日 产品

Han® MPC 30 / 60:适用于移动应用的轻型高性能连接器

高性能 MPC 接口可在要求苛刻的无人机应用中实现可靠的数据和电力传输。
阅读更多
yellock_2punkt0_header_news.jpg
2026年4月20日 产品

Han-Yellock® 重新上市,插拔力更低。

全新设计的 Han-Yellock® 连接器,锁定力更低,使用更便捷。
阅读更多
domino_push-in_400-a__header_news.jpg
2026年4月20日 产品

Domino Push-In& Han-Modular® 400A - 实现功率密度的新产品

新型Push-In 推入式模块和大电流模块可实现更高的功率密度和灵活的模块连接。
阅读更多
新闻 - Han 1A 电缆入口 size 2
2026年4月20日 产品

Han® 1A 结构更紧凑,功能更强大

Han® 1A 通过支持更高电流和更大电缆直径,进一步拓展了其应用领域。
阅读更多
sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 多米诺 模块:在最紧凑的安装空间内实现防振摄像机连接和高速数据传输率

USB-C connectors are increasingly on the job in machines and systems for digital cameras and complex live streams of image data, as well as in monitoring. This format is compatible with virtually all current camera types and supports data transfer rates of up to 20 Gbit/s.
阅读更多
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments
2025年3月31日 产品

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
阅读更多

What our customers say


Wipro PARI

Wipro PARI was founded in 1990 and is a fusion of Precision Automation & Robotics India Private Limited and Wipro Enterprises. 它是印度领先的工业自动化公司,也是全球 20 强企业之一。Wipro PARI provides industrial automation solutions globally, primarily to the automotive industry.

了解更多

想谈谈解决方案吗?


Danny Hoerig - HARTING

Danny Hörig

职位: 机器人行业全球经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

机器人连接解决方案 常见问题


浩亭提供坚固耐用、抗冲击和抗振动的连接器及预装线束,确保电力、数据和气动信号的可靠传输。这些解决方案可支持连续运动、能够适应恶劣环境和高动态负载,又能实现快速的工装更换、缩短部署时间并确保长期运行可靠性。

自动导引车(AGV)和自主移动机器人(AMR)依赖紧凑、坚固和抗电磁干扰的连接。浩亭提供定制化连接器、以太网交换机和预测试电缆组件,可为移动机器人应用提供精准导航、稳定通信和可靠供电。

浩亭提供小型化、节省空间的接口和模块化连接器,可确保可靠的信号传输、高效的供电以及快速的工装更换。这些解决方案有助于装配机器人精准运行,快速适应不断变化的任务,即使在狭小的安装空间内也能保持高生产效率。

该产品组合包括 Han® 矩形连接器、工业圆形连接器、公制圆形连接器、模块化连接器系统、预装线束、线束包和地板线。所有组件均专为连续运动、重复的机械应力以及严苛的工业环境而设计。

浩亭解决方案经过耐久性、灵活性测试,符合国际标准。优化的抗电磁干扰设计、小型化高密度接口以及经过预先测试的线缆组件,可确保在所有机器人应用中实现最短的停机时间、稳定的性能以及面向未来的集成能力。

您可以通过我们的专业销售团队、技术支持团队或访问我们的在线资源与浩亭联系。我们的专家可就机器人配电、电缆管理技术以及为您的特定机器人应用选择合适的连接器和布线解决方案提供建议。我们还提供网络研讨会、用户指南、产品样品和直接咨询服务,帮助您在机器人项目中实施最佳实践。