2. 数据中心基础设施解决方案
  3. 选择连接器可提高能效达 50%

选择连接器可提高能效达 50%

浩亭 连接器可最大限度地减少连接过程中的电能损耗,从而提高用电效率 (PUE)。了解方法!


索取免费白皮书
观看在线会议视频回放
选择Hero连接器可提高能效

全球数据中心市场逐年呈爆炸式增长。尤其是最近几年,社会对需要数据中心的任务的依赖程度越来越高。随着数据中心使用量的增长,支持数据中心所需的能源量也在持续增加,并在全球电力需求中占据了相当大的份额。与此同时,去碳化和能源的未来也是包括数据中心运营商、制造商和供应商在内的每个人都关心的话题。因此,我们必须提高现有消费的能源效率。
我们的白皮书将向您展示 浩亭 连接器如何改善您的以下方面 Power Usage Efficiency (PUE通过最大限度地减少连接过程中的电能损耗)。我们的分析表明,与其他连接器相比,数据中心可节约 50% 的能源,并能优化 Total Costs Of Ownership (TCO).

电力至关重要


不可否认,数据中心的运营有其挑战性。众所周知,制造业的任何一次停机都会造成巨大的利润损失。对于数据中心的所有者或运营商来说,这种情况是一场更大的噩梦。
发生数据中心故障的原因多种多样,如恶劣的天气条件、网络故障、人为错误、软件问题,以及数据中心内部因发电机、UPS 或 PDU 故障造成的电力基础设施问题。可以理解的是,对于超大规模运营商来说,这种风险应该降到零。

目前最好的办法就是对数据中心所谓的关键基础设施的每一部分进行战略性投资和管理。电力是管理的关键因素之一。IDC 报告称,全球每台服务器的能耗每年增长约 9%,一方面服务器的结构越来越紧凑,以节省安装空间,另一方面服务器性能的提高也增加了对能源的需求。这种能源消耗的成本可能占数据中心总运营费用(OPEX)的 50%以上。

Data-Center-OPEX_EN_0.webp

数据中心运营支出(OPEX)总额

Icon_Whitepaper-Data-centre.png

选择连接器可提高能效达 50

本 PDF 白皮书将向您介绍 HARTING 连接器如何通过以下方式提高功率使用效率 (PUE)。
(PDF | 6 MB | 11 页)

索取免费白皮书

每年可节省高达 95,000 欧元的电费


为了计算在数据中心使用连接器对电力使用的具体影响,HARTING Technology Group 在其独立认证的测试实验室中测量了三种不同连接器解决方案的功耗。

以前,数据中心通常使用所谓的 CEE(IEC 60309)型插头连接电源。与此同时,浩亭技术集团还向数据中心市场的合作伙伴推出了一种全新的连接器概念,具有广泛的优势。

测试的连接器之一就是这种新概念的 浩亭Han-Eco® 连接器。测试的另外两个连接器是来自不同制造商的 CEE 插头。

我们知道,在数据中心的电力链中使用先进的连接技术可以改善 PUE。与传统的 CEE 插头解决方案相比,浩亭Han-Eco® 连接器的能耗降低了 50%,每年可为运营商节省高达 95,000 欧元的运营支出。

HARTING-Han-Eco-vs-CEE-plug.jpg

HARTING Han-Eco® 连接器(6 + PE)与 CEE 插头(5 + PE)的比较

Data-Center-Connector-Han-Eco.jpg

配备 HARTING Han-Eco® 连接器的典型数据中心应用

数据中心标题背景

网络研讨会 | 数据中心标准化如何降低成本并加快产品上市速度


观看在线会议视频回放

客户评价


»

在这些不同的环境中,浩亭 连接器的 IP 效率非常高。它还能帮我们做另一件事:你不能把它们装错,设备的某些部分有特定的连接器。因此,它消除了安装过程中的一些人为因素。

头像 - 男性

James Kummer

Schneider Electric - Systems Product Manager

优势概览


  • 节约能源 优化连通性后,最高可达 50

  • 使用寿命更长 由于机械坚固

  • 减少连接足迹

    更高的接触密度和更小的接口节省了空间

  • 提高灵活性

    由于采用了模块化系统,可安装各种现成的插件

  • 节省时间

    因为整个动力链的完整电缆解决方案均由一家供应商提供

白皮书下载


选择连接器可提高能效高达 50%。获取免费白皮书,了解 浩亭 连接器如何通过最大限度地减少连接中的电能损耗来提高用电效率 (PUE)!

个人信息

联系信息

请输入您的电话号码以及国家代码和区号。例如+49 151 12345678

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。