2. 新闻
  3. 新一代浩亭配置器将于2026年4月推出
产品
2026年3月9日
3 分钟

新一代浩亭配置器将于2026年4月推出


2026 年 4 月,浩亭将推出新一代配置器,使配置更加简单、快捷和透明。
myHARTING

久经考验的经验。现在更高效、更透明、更直观。

多年来,浩亭配置器一直致力于帮助全球客户和合作伙伴快速、准确地配置可靠的连接解决方案。长期以来,它们通过指导性、减少错误的配置为用户提供信心,同时使用户即使没有深厚的专业技术知识也能高效地找到合适的解决方案,因而备受推崇。从最初的构想到最终的文档编制,它们都是高效项目规划不可或缺的一部分。

2026 年 4 月,浩亭将推出新一代配置器,使配置更加简单、快捷和透明。在用户已有的信赖基础上,新一代产品致力于优化日常工作流程,并助力用户做出明智决策——即使面对复杂的配置也是如此。

新一代产品将首先涵盖以下配置器:


  • 带大功率连接器的矩形连接器

  • 圆形连接器

  • M12 System Cabling

  • har-modular®:PCB 连接器

主要改进一览

新一代产品针对性地进行了优化,从而提升了整个配置流程的效率、透明度和易用性。

加快配置工作流程
新一代配置器通过简化关键步骤和降低整个工作流程的复杂性,支持更快、更高效的配置流程。清晰的指引、优化的结构以及增强的功能,有助于用户更快地完成配置,从而更轻松地获得完整且可靠的结果。

凭借全面的透明度和更深入的洞察力,做出自信的决策
在整个过程中,所有配置步骤、系统决策和所需组件都清晰可见,从而提高了透明度和理解力。增强的三维可视化功能可让用户更深入地了解所配置的解决方案,从而进一步支持决策。诸如尺寸测量和额外视图等新功能,有助于用户更好地评估尺寸、空间关系和技术细节,从而在验证和确定配置时更加游刃有余。

体验现代、直观的界面和更灵活的配置
现代、直观且结构清晰的界面有助于用户快速上手,并让配置任务从第一步开始就更易于理解。改进后的易用性降低了操作复杂度,即使在要求更高的配置场景下,也能确保用户自信地进行操作。同时,新的配置器在配置过程中实现了更大的灵活性,使用户能够在项目的不同阶段高效工作,并能在不同设备上可靠地访问配置。

现有配置的平稳过渡

为确保工作的连续性和规划的稳妥性,过渡工作将逐步进行。

2026年4月新一代配置器上线后,现有配置器与新配置器将同时提供使用,直至2026年5月中旬。此后,上一代配置器将停止服务。您可以利用这段过渡期熟悉新的配置工具,并在必要时使用改进后的工作流程重新创建配置。

从 2026 年 6 月起,使用上一代产品创建的所有配置仍可通过 myHARTING 访问,用户可随时查看这些配置,将其用作物料清单,并下载以供存档和后续使用——但无法再将其加载到配置器中。

为下一步数字配置做好准备

通过新一代配置器,浩亭在数字产品配置领域迈出了新的一步--在延续既往成功经验的基础上,为可用性、透明度和性能设定了新的标准。

立即体验全新的配置服务:浩亭产品配置器

如果您对过渡期或现有配置有任何疑问,请联系 Mike Knobel。

EL,-Kontakt,-Mike-Knobel_20210921__DSC5119.png

Mike Knobel

职位: 产品负责人--数字产品体验

  • 部门: CoE 数字化转型
  • 公司名称: 浩亭技术集团
[email protected]

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。