2. 新闻
  3. 将新能源与客户特定解决方案相结合
tec.news
2025年1月15日
4 分钟

将新能源与客户特定解决方案相结合


连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
水滴

例如,在氢气的生产和输送中,连通性至关重要,因为它是所有组件和系统高效联网的保证。这种联网对于实现从氢气生产到输送再到消耗的高效流程至关重要。

浩亭为氢能行业开发的可靠耐用的解决方案在多个不同领域提供连接。 在氢气的生产(电解)、储存、输送和加注环节需要监测与控制时,浩亭的模块化和可单独配置的组件以及客户定制的系统解决方案均可投入使用。

例如,在电解领域,浩亭部件和系统解决方案简化了氢气生产系统的扩展。精确匹配的电缆组件和连接器在组装前经过测试,可减少最终组装后的测试成本。浩亭RearFit解决方案通过大幅降低组装、测试和文档费用,节省成本。浩亭还提供适合高温和绝缘范围的连接器解决方案,因为这些条件对电解和燃料电池应用都可能带来挑战。新型 Han® E 耐高温镀金插针可在高达 +200 °C 的温度下使用,结合其高质量的镀层,能可靠地传输重要的测量数据。

Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd

在氢气输送过程中,压缩与解压环节通常需要对压力、温度、阀门位置等所有信号进行监测。浩亭提供一系列适用于此类应用的连接器,例如用于标准要求的 Han® B、用于 ATEX 环境的 Han® EX 以及用于恶劣环境的 Han® M 和 Han® HPR。

此外,得益于模块化设计,Han- Modular® 还能实现有效的信号传输和气动连接。预组装、精确匹配和节省空间的系统解决方案可满足各种要求,包括高度灵活性和移动性的要求。这些解决方案由储能单元上配备插头连接器与分线盒的组件构成。由于通过了认证,即插即用功能也可用于制氢行业。

为了让电解或储能技术等基础设施解决方案的开发者能够专注于核心工艺和批量生产,浩亭作为工业连接技术的合作伙伴,在相关电气连接技术的规范、选择和开发方面提供专业知识。凭借丰富的专业知识和多年在完整解决方案开发与工程方面的经验,浩亭专家是整个项目管理的中坚力量。而经认证的浩亭质量与技术中心(HQT)则指导并支持开发方案的资格认证、验证及必要时的批准。

用于氢能技术的 Han-Ex 电缆组件
Matthias Wiehe

Matthias Wiehe

职位: 全球项目工程总监

  • 公司名称: 浩亭定制解决方案
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多