2. 新闻
  3. 连接全电气时代
tec.news
2024年11月14日
3 分钟

连接全电气时代


对浩亭而言,全电气时代(AES)是实现绿色世界的重要组成部分。但是,如果你不这样做,你也会被关起来。对于这种复杂的情况,我们有了一个基础,而这个基础是必须的。
连接全电气时代
»

行业耦合和相关的全面电气化还带来了更智能、更可控的用电设备,从而也节约了能源。

Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp博士

General Manager Quality& Technologies

AES 的雄心壮志不可谓不大:它将自己视为解决人类能源供应问题的方案--换句话说,是最伟大的方案。这一概念不仅旨在满足当前的需求,还考虑到了未来的能源需求。

联合国可持续发展目标(SDGs)之一是为全世界人民提供能源。具体到电力,仅 2021 年就有约 7.59 亿人(占世界人口的 10%)生活在无电状态下。此外,还有数亿人用电受限或用电不可靠。

可再生能源是关键所在。 可再生能源需要在全球范围内持续产生并正确分配:可再生能源应在需要时提供,或在可用时使用。

两条相互依存的生命线


这正是 AES 需要扇形耦合的原因。这包括通过能源和数据这两条重要的生命线将各个部门联系起来。两者相互依存,能量流动通过各部门的能量耦合进行。数据是通信部分,通过它来交换能源需求信息。

通过交直流电网和中间存储,"能源脉络 "变得有形。电池(电子存储)、分子(氢气、甲烷、电子燃料)或机械解决方案(如水电站)均可用于存储。选择取决于存储时间和响应时间。

标准化对 "数据线 "的成功部门耦合至关重要。然而,仅仅在硬件层面对数据连接器进行标准化还不足以实现控制。在这方面,数字孪生提供了一个很有前途的替代方案。IDTA 正在与各行业的专家合作开发所谓的子模型模板,以实现这一目标。

智能消费即将到来


行业耦合和相关的全面电气化也将带来更加智能、可控的电力消费者,从而节约能源。这种影响也对 AES 的总体看法产生了积极影响,因为 AES 将带来许多变化,并仍然面临着许多挑战。然而,最重要的是,应将其视为为可持续社会铺平道路的一次绝佳机会。

您能期待什么?


在接下来的几期中,tec.news 将密切关注这条道路,尤其是各行业之间的耦合。战略分类、行业示范项目以及 浩亭 ' 与合作伙伴和客户成功案例的经验三者构成了每个问题的支持框架。目前的内容清楚地表明了 AES 的进展情况以及总体目标的相关性:在减少二氧化碳排放的同时,增加全球可用能源的数量。

Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp博士

职位: General Manager Quality& Technologies

  • 部门: SSU QT
  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多