2. 新闻
  3. 连接器仍是关键因素
tec.news
2025年11月20日
4 分钟

连接器仍是关键因素


为什么尽管有 Wi-Fi、蓝牙和其他技术,但在数字空间中,没有连接器,一切都无从谈起。
harting-web-header-impuls-0060-2500x850px-20251106.jpg
Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp博士

职位: General Manager Quality& Technologies

  • 部门: SSU QT
  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
Andreas Huhmann

Andreas Huhmann

职位: 战略顾问

  • 部门: C+N 战略
  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG

智能手机通过感应充电,我们通过蓝牙将耳机和耳麦连接到各自的终端设备,通过无线局域网等无线连接传输数据。尽管在我们这个所谓的无线时代,我们几乎无法想象,但至少通过数据连接的方式来连接我们消费类终端设备的设备仍配备有连接器,用于传输数据。而通往云和数据空间的道路有无数的连接器。时至今日,即便是在数字领域,没有一个简单而又关键的元素:连接器,一切都无法奏效。

没有正确的连接器就不可能实现数据连接,这不仅是一个技术真理。它还隐喻了全电气时代当前面临的挑战。此时,行业耦合便成为关键议题(概念)。但仅仅提出行业耦合的概念实际上是不够的 毕竟,行业耦合最终远不止是打开大门,即简单地克服行业之间的界限。部门耦合要求将各部门产生或消耗能源的机器、系统和设备(包括其传感器和执行器)进行深远的跨部门互联,以实现真正网络化的电气未来。

数据网络化是“全电气时代”的基础


这些考虑因素的核心信息是,部门耦合不应仅仅被视为打破能源、工业、交通和其他部门之间孤岛的一种手段。相反,它是一项综合战略,旨在将不同部门的各自系统深度整合和联网,从而创建一个数据技术方面的融合平台。这是因为能源必须在生产出来的那一刻就被精确地消耗掉。这一要求意味着我们必须更深入地分析各部门并将其相互联系起来,以确保效率和可持续性。

在物理层,由于以太网的普遍使用,网络化已取得极大进展。以太网的使用已有数十年的历史,最初的特点是使用不同的配置文件,这些配置文件在连接器方面存在差异。这最初是由于特定的应用所致,例如,每个自动化配置文件都代表一个封闭的生态系统。今天,情况完全不同了。遵循IEEE标准的以太网已被奉为标准 这意味着设备可以通用,甚至在不同行业中也能使用——但自然,前提是连接器也符合用途。

统一、标准化的数据网络支持部门内部以及部门之外的整合。这两者对于全电气时代的成功都至关重要。

物理层和机电层的标准化正在成为支持这种整合的重要工具。通过为连接器制定广泛、全面的标准,我们正在实现各行业之间的无缝通信与互动。这带来两大益处:一方面,用户受益,例如,他们能获得更高的兼容性、可扩展性和互换性,同时减少锁定效应以及维护投入和成本。另一方面,分散式终端设备的使用也带来了新的可能性,这些设备可通过标准化的数据接口(在物理上和机电上)通用地集成到许多行业中。这催生了创新并拆除了旧的孤岛。

全电气时代的行业耦合

开放而非逃避


保护主义是当今的一个突出问题,常常阻碍进步。打破孤岛思维,推广开放、融合的行业耦合方法,是至关重要的因素。与其保护现有结构,我们更应致力于在各行业间建立和谐的协作,从而能够利用协同效应,并创建和落实有利于创新的框架条件。物理层的融合必须与机电层的融合同步进行。例如,当我们开发新技术和新系统,使其在提高工作效率的同时更加环保时,就需要适当的接口和连接。

对数据空间的需求是长期支撑行业耦合的另一个关键要素。数据空间提供了一个结构化框架,在此框架内数据可以被有效共享和利用。这不仅能提高透明度和效率,还能制定出有利于所有部门的解决方案。例如,如果能源生产部门的数据能够流入工业或交通领域,整个价值链就能因此得到优化。

以最积极的意义去跨越边界


必须强调的是,行业耦合不是一项额外的任务,而是持续和融合的数字化的必然结果。为了应对生态和经济挑战,数据、技术和流程的融合不仅是可取的,而且是必不可少的。我们需要以最积极的意义去跨越边界;毕竟,我们不仅是在跨越物理或技术边界,更是在建立新的连接,使我们能够智能地工作并高效地利用资源。

要实现这一目标,与现实世界的多种接口至关重要。例如,在物联网环境中,边缘设备必不可少,以便数据能够进入数据空间。但只有当正确的连接器到位时,数据才会抵达那里。

我们正在通往全电气时代的路上。依托数据标准和开放式接口,全面联网是我们应对时代挑战、打造可持续的、气候中和未来的基石。

查看 tec.news 第 49 期的所有文章
tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多