2. 新闻
  3. 以太网数据网络--能效转型的关键成功因素
tec.news
2024年6月27日
3 分钟

以太网数据网络--能效转型的关键成功因素


在能源转型过程中,(工业)以太网网络联网的必要性至关重要。只有不断将数据网络扩展到每一个能源消费者,才能实现高效、智能的能源基础设施。以太网作为一种可靠且应用广泛的数据传输技术,在将各种能源和消费者纳入电网方面发挥着关键作用。
Erfolgsfaktor der Energiewende.png
Ralf Klein

Ralf Klein

职位: 浩亭电子董事总经理

  • 公司名称: 浩亭技术集团

能源转型的目标是从化石燃料转向可再生能源。这意味着不仅要停止燃烧化石燃料用于运输,还要避免将其用于建筑供暖和发电站的化石燃料发电。这将导致能源来源的变化,从而使能源生产日益分散。风力发电场、太阳能发电厂和其他可再生能源,以及氢气等替代能源的生产,都是在战略上有利和有效的地方建设的。这就是网络的作用所在。以太网可实现分散式能源系统与电网之间的高效通信和控制。

发电

联网可使可再生能源相互连接,以分享剩余能源并弥补瓶颈。这大大提高了电网的整体效率和可靠性。此外,通过以太网通信可对能源生产进行实时监测和控制,从而以最佳方式适应当前需求。摒弃不必要的高负荷和可能出现的峰值负荷,根据当前的能源消耗情况,以需求为导向,动态生产能源。

消费者

以太网还促进了智能电网的发展。通过采用智能技术和通信系统,消费者将能够更有效地管理能源消耗,更好地分配负载。这将更好地整合电动汽车、家庭存储系统和其他节能技术。最重要的是,未来大部分大型私人和商业用电户都应实现智能化,并能够与能源供应商协调其用电。

在行业内

联网对工业企业能源管理系统的成功也至关重要。基于以太网的解决方案能够对能源消耗进行全面的实时监控和分析,从而提高能源效率,降低成本。根据每天的时间和正在进行的生产,可以非常精确地记录和传达能源需求。通过对较长时间段的数据进行智能分析,算法可以在一定框架内预测需求。这对工业尤为重要,因为工业占德国电能需求的 43%,是德国最大的单一需求。如果未来交通部门越来越多地采用电力驱动,那么该部门对于精确协调需求和生产也将变得非常重要。

总之,可以说以太网和网络在能源转型中发挥着核心作用,因为它们提供了一个共同的通信基础,使分散能源的无缝集成和控制成为可能。通过实施智能技术和智能电网,我们将创建可持续和高效的能源基础设施,这对成功实现能源转型至关重要。

tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多