2. 新闻
  3. 快速高效的全球生态系统
tec.news
2025年11月21日
3 分钟

快速高效的全球生态系统


数据是 OT 世界的生命线:有史以来最成功的国际标准项目之一促成了顺畅的通信。
harting-web-header-ethernet-0057-2500x850px-20251029.jpg
Matthias Fritsche

Matthias Fritsche

职位: 以太网连接高级专家

  • 公司名称: 浩亭电子有限公司

除了电力,数据也是现代社会不可或缺的生命线。统一的国际标准是全球通信系统顺利运行的重要前提。主流传输技术,尤其在局域网(LAN)中,是基于 IEEE802 协议的。这些技术包括无线数据传输,如 WiFi、蓝牙或未来根据 IEEE802.11 标准的 LiFi("Light Fidelity "的缩写),当然还有基于电缆的 IEEE802.3 以太网传输协议。

ISO/IEC 11801-x 系列标准规定了铜缆或光缆的电缆基础设施。这些标准具有国际效力,通常被原封不动地采纳为欧洲和德国标准。该系列标准是建立标准化布线系统的指南和手册。针对办公楼、数据中心或工业网络等不同应用领域的具体要求,设计了相应的章节。关于合适的电缆和连接技术,可参考相关的电缆和连接器标准。

»

因此,该标准体系堪称有史以来最成功的国际标准项目之一。。

Matthias Fritsche

Matthias Fritsche

以太网高级专家

工业以太网的标准格局

由此形成了一个完整且高度协调的标准生态系统,包含规划、建立和运行布线基础设施所需的所有必要信息。我们每天使用的所有数据都是通过这些网络传输的。正是这些国际统一标准的协调工作,才使得当今的技术化世界成为可能。因此,这一整套标准体系及其相关的产品生态系统,堪称有史以来最成功的国际标准项目之一。这一点也体现在全球标准化的RJ45接口上,它几乎无处不在,因此也成为了以太网的形象代名词。。

如今,以太网不仅存在于IT领域,更遍布全电气化时代(AES)的各个行业——其中能源、工业、交通、基础设施及农业领域均与浩亭息息相关。当然,这里使用的以太网传输协议与IT领域相同,但对于这些运营技术(OT)应用,布线基础设施必须适应各行业的具体要求。这就要求电缆设计更加坚固耐用,能够长期承受气候方面严苛的环境要求,以及化学和机械稳定性要求。数据接口也须相应适配这些要求。为了节省安装空间和方便操作,供电和数据传输越来越多地结合在一根电缆和一个接口中。 电动汽车的充电电缆就是一个很好的例子。然而,在 "一条电缆自动化"(One Cable Automation,简称 OCA)的口号下,综合布线基础设施在自动化领域也日益普及。

放眼各行各业,我们很快就会发现,已定义的以太网协议必须标准化,而基础设施则必须始终针对其预期用途进行专门设计。 这意味着,除了在 IT 市场上占主导地位的 RJ45 连接器外,还需要针对各自需求量身定制一整套连接器。简而言之,我们采用标准化以太网协议,结合多样化的布线基础设施和定制化连接技术,为全电气互联社会提供支持。

如今,借助当前运行的以太网协议及相关布线基础设施,所有应用均可从设备层连接到数据中心。因此,当前IEEE工作的重点,一方面是完善SPE协议以实现更高传输速度和更长传输距离,另一方面是在高性能数据中心领域,致力于推动200/400/800Gbit等超高速传输技术发展,并将在不久的将来实现高达1.6Tbit的传输能力,从而为计算密集型AI及相关应用提供服务器间所需的带宽保障。

查看 tec.news 第 49 期的所有文章
tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多