2. 新闻
  3. 浩亭公司致力于氢能技术
公司名称
2026年5月28日
3 分钟

浩亭公司致力于氢能技术


浩亭科技集团已在埃斯佩尔坎普投产了一座新的燃料电池工厂。
浩亭公司致力于氢能技术

这家巴伐利亚制造商Reverion的试点工厂作为现有沼气和光伏发电设施的重要补充 初期,该电厂将把当地生产的沼气直接转化为电力,从而使埃斯佩尔坎普厂区的能源供应更加高效且实现气候中和。

“该工厂与我们的能源管理体系完美契合,”浩亭技术集团首席执行官Philip Harting表示。“它不仅进一步夯实了我们实现碳中和目标的基础, 也让我们能够在能源短缺或负荷高峰时期,维持可持续且稳定的能源供应。”

未来,燃料电池电厂还计划临时储存以绿色氢气形式产生的可再生能源,并在需要时将其转换回可用能源。Reverion技术的特殊优势在于其在整个能源周期内均保持极高的效率。传统方案采用独立的电解槽、储气装置和反向发电设备,能量回收率仅为40%至50%,但Reverion在将氢气重新转化为电能时,实现了显著更高的电能转换效率。所谓的“往返效率”——即从电力转化为氢气再转化回电力的过程——最高可达75%。另一个亮点是:未转化为电能的能量可作为生物气厂中的工艺热能,用于维持发酵过程。

Reverion

实现气候中立生产的又一基石:Reverion 工厂提升了浩亭可再生能源的灵活性。

可靠的接口:浩亭连接器可在系统组件之间实现灵活且可靠的连接。

可靠的接口:浩亭连接器可在系统组件之间实现灵活且可靠的连接。

这得益于可逆高温技术、无燃烧工艺,以及将所有转化步骤整合到单一设备中,从而显著降低能量损耗。

浩亭集团不动产与设施管理副总裁Sven Oßenbrink强调:“Revion工厂能够很好的整合进我们现有基础设施,并通过定义的接口整合进能源和负载管理。正是这种从电力输入到回馈的全过程透明度和可控性,对我们的运营安全和能源系统进一步发展至关重要。”

目前,浩亭正在测试不同的系统配置,以确定未来所需的储能容量及应用场景。该系统在电解模式下的最大输入功率可达250千瓦,在燃料电池模式下的最大输出功率可达100千瓦。现阶段,其可满足埃斯佩尔坎普基地约3%的能源需求,并作为现有能源基础设施的补充, 所产生的电力用于2号、3a号、3b号和7号工厂的生产和行政管理。

目前,该系统在缓解能源供应压力和应对峰值负荷方面的作用仍较为有限。但从长远来看,随着系统规模的扩大,这项技术有望为更加灵活、安全和可靠的负载管理提供新的可能。

浩亭技术的实际应用

Reverion工厂采用浩亭旗下Han®系列的产品——特别是Han® HPR外壳和Han-Modular®插针。这些产品为电站内的信号、数据和电力传输提供高性能、稳健且灵活的接口。得益于模块化设计,不同的传输介质可以在一个连接器中组合并安全集成, 从而确保所有系统之间的无缝交互。

Reverion所有者兼董事会主席Friedhelm Loh博士称:
“我们很高兴浩亭信赖我们的技术,并将其应用于自身能源系统。“埃斯佩尔坎普项目证明,我们的可逆技术不仅能够实现高效率运行,也能够可靠地融入现有工业基础设施。“与浩亭的合作为我们树立了重要的标杆项目,也为技术进一步推广提供了有力支持。”

氢生态系统概述

氢能技术


了解更多
Marco Stapelmann

新闻学硕士 Marco Stapelmann

职位: 企业传播主管

  • 部门: Corporate Communication & Branding
  • 公司名称: HARTING Stiftung & Co. KG
[email protected]

相关新闻


德国总理默茨参观浩亭 - 2026 汉诺威工业博览会
2026年4月20日 公司名称

德国总理默茨访问浩亭

浩亭技术集团欢迎德国总理莅临汉诺威工业博览会,并展示了面向“全电时代”的开创性连接技术。
阅读更多
Christian Gysin
2026年3月5日 公司名称

浩亭任命首席技术官 (CTO)

Dipl. El. Ing. (FH), EMBA HSG Christian Gysin 于 2026 年 3 月 1 日就任浩亭技术集团首席技术官。
阅读更多