2. 新闻
  3. 跨越代际的创新
tec.news
2025年11月20日
4 分钟

跨越代际的创新


连接器和适配器就是一切。它们连接着各种设备和各代技术:是实现灵活性和创新的关键。
适配器为王
Joachim Zellner

Joachim Zellner

职位: 总经理

  • 公司名称: ZVK GmbH
Andreas Klees

Andreas Klees

职位: 总经理

  • 公司名称: ZVK GmbH

对现代数据通信的要求正持续上升,随之而来的是基础设施复杂度的提升。连接器处于这些发展的核心:它们不仅连接设备,还连接着整个技术代际。未来并不属于一刀切的解决方案,而属于智能适配。适配器正成为实现灵活性和创新性的关键。

整合与多样性--现状


过去几十年的特点是追求标准化和趋同化。以太网已成为通用物理层,实现了跨部门通信。布线标准(主要是 ISO/IEC 11801 和 EN 5073)确保了一定程度的统一性,尤其是在办公室和数据中心环境中,但在工业生产中也是如此。尽管如此,显而易见的是,实际使用的连接器种类和布线理念比以往任何时候都更加多样。

转型中的基础设施:铜缆、光纤和以太网的融合


转型中的基础设施:铜缆、光纤和以太网的融合

如今,基础设施可大致分为三个领域:终端设备与局域网(LAN)的连接(主要基于铜缆技术)、广域网(WAN)的传输以及数据中心的连接(主要基于光纤技术)。尽管存在这些差异,但物理层有一个明显的趋同性:一切都在以太网上运行。然而,这一层是多种多样的--无线技术用于连接许多终端设备,但这些终端设备又通过传统的连接方式(通常是 RJ45)与接入点相连。

反观数据中心领域,光纤技术占据主导地位:大量LC连接器用于多光纤传输,MPO连接器则满足高密度与大带宽需求。

另一方面,在数据中心领域,光纤技术占主导地位,采用LC双工连接器实现双光纤收发(10/25G速率)。而针对40/100/200/400/800G/1.6T等高速率及高端口密度场景,通常部署MPO/MTP多光纤连接器以支持并行光传输。

当前技术发展表明,以太网促成了连接器的融合,但系统历经历史演变与发展,未来仍将持续扩展。适配器已成为连接昨天、今天和未来系统不可或缺的组件。适配功能不再是无奈之举,而是战略优势——因其始终采用符合IEEE 802.3标准的以太网技术,从而确保了通信过程中数据的绝对透明性。

适配器的作用--灵活性而不是 "一刀切 "的解决方案


适配器是战略性基础设施组件,可实现不同系统之间的灵活连接。他们通过支持适应新技术和设备,不限制数据传输,从而确保了数据完整性和面向未来的能力。数据生命线并不要求第 0 层的绝对一致性,更重要的是要为各自的应用选择合适的、面向未来的连接器。数据完整性和一致性不受适配器电缆的限制,相反,它们能够灵活地适应新技术和终端设备,确保基础设施在数十年内始终可用。

转型中的网络技术:未来展望


终端设备领域的未来将不仅由RJ45塑造,单对以太网(SPE)将变得日益重要,并催生新型连接器。同样地,这里也需要适配器来确保新旧系统之间的兼容性。随着光纤数量和性能水平的稳步提升,多光纤连接器在数据中心中的重要性日益凸显。虽然LC双工连接器作为小型化连接器已成为标准配置,但超小型连接器(如SN或MDC)正在微型化和端口密度方面树立新标杆。
多光纤连接器也是如此,其中新型紧凑型连接器如SN-MT和MMC已开始应用于超大规模数据中心及AI/HPC集群。这意味着,同样的以太网正在通过不断更新的连接器进行传输,这也催生了新的适配器解决方案。

数据中心连接器的未来在于微型化,同时提高数据传输速率。超小型连接器将在超大规模数据中心中占据主导地位。即使这些新型连接器无法立即全面普及,它们也将对基础设施产生持久影响。在这种情况下,适配器将继续发挥核心作用,在新旧技术之间架起桥梁。

结论


基于以太网的数据通信融合是一个成功的模式。然而,在第 0 层,世界依然丰富多彩。在适配器的支持下,通过正确选择和组合连接器,可以灵活地满足所有相关应用和要求。标准化虽仍为构建基础架构的重要手段,但未来属于多样性与适应性。适配器为王,在未来仍然不可或缺。

ZVK GmbH是光纤和网络技术解决方案的领先供应商。这家中型企业专注于开发和制造高品质布线系统、连接器及组件,满足工业领域、数据中心和电信行业中严苛而复杂的应用需求。凭借多年深厚的行业经验、创新产品及定制化服务,ZVK助力客户构建强大且面向未来的网络基础设施。

查看 tec.news 第 49 期的所有文章
tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多