2. 新闻
  3. 在农业领域弥补差距,迎头赶上
tec.news
2025年11月20日
4 分钟

在农业领域弥补差距,迎头赶上


ISOBUS 能力中心正在推动农业机械技术的实用数字化和数据管理。
农业技术中的实用数字化和数据管理
Moritz Roeingh

Moritz Roeingh

职位: 总经理

  • 公司名称: ISOBUS 能力中心协会

ISOBUS 能力中心聚焦农业技术数字化的实际应用。该中心旨在通过技术解决方案和有针对性的利益代表,支持中小型制造商开发和集成基于现代ISOBUS标准的接口。

»

ISOBUS 是一个重要的技术里程碑,20 多年来一直是国际标准。

Moritz Roeingh

Moritz Roeingh

农业工程领域存在着很大的多样性:农民使用不同制造商生产的机器和不同的数据收集方法--从手写笔记到基于互联网的自动化系统。特别是在作物保护方面,范围从人工输入扩展到全自动云传输。

标准化最初始于基于 CAN 总线的系统,此后不断得到发展。如今,鉴于对速度和数据量的需求持续增长,该行业正在向基于以太网的解决方案过渡。现代机器配备了大量传感器,其数据量正将 CAN 总线推向极限。以太网还支持传输数码相机图像,为机器操作和监控提供了新的可能性。

目前,以太网领域采用的是经过验证的 IEEE 标准。未来的高速 ISOBUS(HSI)将采用符合 IEEE 802.3 标准的 1000BASE-T1 类型 B(单对以太网,1 Gbit/s,最长 40 米)作为传输层。HSI 以传统的 ISOBUS 为基础,可实现更快的数据传输,从而能在拖拉机及其配套设备之间高效、近乎实时地交换复杂的机器功能和海量数据。出于一致性的考虑,以太网技术的引入也在推进中,以简化数据在不同系统中的使用和进一步处理。展望未来,该行业日益关注开放标准,以便能够方便地与其他行业集成并耦合。开发工作正与农业电子基金会 (AEF) 紧密合作进行,该基金会在全球范围内协调标准化工作,并利用与其他行业的协同效应。这不仅是一个优势,也是必要的,以便从规模经济和组件的广泛可用性中受益。

农业技术中的实用数字化和数据管理

目前,基于铜缆的以太网连接是最先进的技术,而无线技术(如无线局域网)仅用于将终端连接到互联网。无线田间通信的发展已经开始,其重点是直接在田间进行农业机械和设备之间的无线通信。其目的是在没有电缆连接的情况下交换数据,例如特定区域或者作业轨迹线的当前覆盖情况。此外,还正在开展视频流传输和机器远程控制方面的工作,以便在将货物从收获车辆转移到运输车辆时能够使用编队行驶技术。

标准化是通过 AEF 和 ISO 之间的合作实现的,ISOBUS能力中心协会主要代表了中小企业和中型制造商的利益。在AEF进一步发展标准的同时,ISOBUS汇集专业知识,共同开发用于机器通信的产品。由此产生的解决方案既能满足现代农业的需求,同时也能促进创新。

___________

1编队行驶技术是多台农业机械以紧密队形自动协同行驶,从而更高效、更精准地完成播种、收割或施肥等作业流程。

ISOBUS 能力中心协会


ISOBUS 能力中心是一个由中小企业和中型农业技术公司组成的跨制造商协会。联合开发适用于 ISOBUS 标准的软件和组件是该协会的主要目标。

更多信息,请访问
查看 tec.news 第 49 期的所有文章
tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多