2. 新闻
  3. 用于灵活自动化的模块化连接器
tec.news
2026年4月19日
3 分钟

用于灵活自动化的模块化连接器


雅马哈和浩亭回顾了长期以来的合作关系。在最近的开发项目中,Han-Eco®连接器与Han-Modular®系统结合使用,可靠地将首个协作机器人("cobot")"YAMAHA Motor Cobot "连接到控制系统。
harting-web-2500x1500px-0078-Yamaha-02-20260227.jpg
头像 - 男性

Toru Shiozaki

职位: 区域销售经理

  • 公司名称: HARTING K.K.

Han-Eco® 和 Han-Modular® 为雅马哈发动机公司的新款协作机器人提供了紧凑型接口


雅马哈和浩亭回顾了长期以来的合作关系。在最近的开发项目中,Han-Eco®连接器与Han-Modular®系统结合使用,可靠地将首个协作机器人("cobot")"YAMAHA Motor Cobot "连接到控制系统。新型协作机器人配备 48 V 直流电源、七轴和高精度扭矩传感器,可实现精确的力控制。

对于雅马哈而言,设计和可用性是开发协作机器人的关键因素。随着协作机器人与人类的互动日益频繁,对其的要求也越来越高,因此它们不仅要具备实用功能,还必须易于操作且安全可靠。机器人与控制系统之间的接口在此起着至关重要的作用:它必须结构紧凑、清晰明了且具有容错性。

在新型协作机器人的开发过程中,必须克服各种挑战,包括符合安全标准和电磁兼容性 (EMC)要求。使用 Han-Modular® 8 针电源模块的原始解决方案是不够的,因为需要额外的接地。由于接口尺寸大小固定,项目面临失败的危险。

Han-Modular® 多米诺 系统的推出,以传统模块一半的尺寸提供了所需的灵活性。
通过将电源和信号的连接分开,它允许在不扩大接口的情况下集成一个额外的接地针。

Han-Eco® 和 Han-Modular® 系统等模块化连接器是这一发展的核心组成部分,能够满足现代自动化解决方案的需求,为“全电气时代”中的电力和数据传输提供可靠的生命线。全电力时代描述了这样一个未来:社会和工业所需的全部能源都能通过可再生电力持续、高效地得到满足。

Han-Eco® 和 Han-Modular® 可以安全、紧凑地集成能源和数据流,这是实施智能、互联的自动化解决方案的基本前提。结合单一系统的能力不仅能在技术上支持全电气时代的实现,还能促进新商业模式和生产理念的发展。

自动化带来的变革还体现在人与机器之间日益密切的合作上。
雅马哈发动机公司开发的协作机器人正是这一发展趋势的典型代表:它们不再仅仅是工具,而是能够灵活应对不断变化的需求、并帮助员工摆脱繁重或单调工作的智能伙伴。 模块化接口的集成有助于确保这些系统始终易于使用、安全可靠且具备未来适应性。此外,自动化在缓解技术工人短缺问题和促进创新方面发挥了重要作用。

雅马哈发动机公司率先投资,专门致力于培养新一代机器人工程师,并支持各类教育项目,以确保具备未来产业所需的技能。

关于雅马哈发动机株式会社


雅马哈发动机株式会社是一家提供驱动技术以及控制和制造技术解决方案的全球性公司。公司业务范围广泛:陆地交通业务涵盖我们的标志性摩托车、全地形车、电动助力自行车及其他车辆;船舶产品业务提供船只、舷外机等产品;机器人业务涉及1976年推出的紧凑型工业机器人、表面贴装机、无人机及其他工业机械;金融服务业务则提供产品融资及其他类似服务。

什么是 cobot?


cobot("协作机器人 "的缩写)是一种专门开发的工业机器人,可直接与人类协作。与通常在隔离区域工作的传统工业机器人不同,协作机器人专为与人类安全、灵活地协同工作而设计。它们配备了智能控制系统,能够检测碰撞,因此无需防护围栏即可协同作业。协作机器人承担单调、危险或体力消耗大的任务,从而为员工提供支持。

查看 tec.news 第 50 期的所有文章
tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。