2. 新闻
  3. One Single Interface for all lifelines
tec.news
2024年12月5日
3 分钟

One Single Interface for all lifelines


Current drives and servomotors in industrial applications are connected to the necessary lifelines by way of several interfaces. 数据、信号和电源分别通过专用插头连接,这些插头专门用于各自的任务--会占用大量安装空间。
One Single Interface for all lifelines

然而,数字化和分散化意味着通过以太网直接联网的小型驱动器数量在不断增加。例如,"一条电缆自动化倡议 "中的混合接口就是能有效传输电力和数据的节省空间的新概念。

目前,工业应用中的电力驱动装置通常通过多个接口进行连接。M23 圆形连接器在这方面发挥着特别重要的作用,因为它的金属外壳提供了必要的稳定性和屏蔽性能。电源和信号/数据通常通过单独的接口连接,这会占用硬盘空间。

数字化程度的不断提高,尤其是生产的分散化,意味着大型中央驱动装置正在衰落,取而代之的是多个小型驱动装置。这些设备可以进行更多的单独控制,同时以更低的功耗完成同样的工作,并提高整个流程的效率。

重新思考连接概念


在这方面,驱动器制造商正在不断开发自己的产品组合,并将重点放在产品的微型化上。硬盘空间正在缩小,这意味着连接概念也需要重新考虑。除电源外,驱动器还需要一个额外的控制接口,用于传输信号、BUS 或以太网协议。

为了在未来节省更多空间,降低布线的复杂性和成本,混合连接概念显然是重点。它们将电力供应和信号/数据供应结合在一起,从而实现了 "一条电缆自动化倡议 "的理念。这样做的目的是确保每个设备只通过一个中央接口提供,而这个接口最好是标准化的。这不仅节省了装配时间,而且无需使用无数的单独绞线。

同时传输功率和信号/数据


IEC 61076-2-117 和 IEC 61076-2-118 分别是不同尺寸混合圆形连接器的标准。前者描述了各种尺寸的公制解决方案(M "XX"),提供螺钉和卡口锁紧的组合,而第二个标准(-118)描述了卡口解决方案(B "XX")。它们都能同时传输电力和信号/数据。将有不同数量的电源触点,结合两个或四个控制触点,传输总线协议、单线对以太网 (SPE) 或工业以太网。

标准化可确保跨制造商的兼容性。这在用户中建立了信任,因为他们希望获得第二资源,而不必依赖专有解决方案。

Rainer Bussmann

Rainer Bussmann

职位: 全球产品经理

  • 部门: HARTING Electronics
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多