2. 新闻
  3. 智能家居:家庭电站和网络能源世界
tec.news
2025年11月20日
4 分钟

智能家居:家庭电站和网络能源世界


太阳能电池板、储能系统、热泵及其他技术的智能联网,是实现全电气时代的关键所在。
相当智能:家庭电站成为网络能源世界的控制中心
Ralf Ossenbrink

Ralf Ossenbrink

职位: 企业传播&公关总监

  • 公司名称: E3/DC

能源转型早已进入实际的日常应用,随之而来的是远超传统光伏发电的智能解决方案。E3/DC 的家庭电站就是一个典型的例子。这款适用于住宅和商业建筑的中央供电单元将现代能源供应的所有组件整合在一个系统中。由此可见:能源供应的未来在于智能联网和部门耦合。这是因为基础设施(光伏发电和热泵连接)、交通出行(电动汽车和壁挂式充电盒)以及能源(电池存储和双向充电)领域都在此发挥着关键作用。

E3/DC

家用电站集成了太阳能逆变器、电池包和先进的能源管理系统,旨在优化储能与放电过程中的电力流控制。通过按需将太阳能用于家庭用电、交通出行和供暖,可实现最大程度的自给自足;行业耦合从一开始就纳入考量。目前有超过160,000台家用电站投入使用,且每年新增约20,000台,这无疑构成了具有系统重要性的发电与储能能力。

»

我们的客户正期待着个人生活领域的能源转型:实现最大程度的可再生能源利用,全面电气化并实现数字化互联。

Ralf Ossenbrink

Ralf Ossenbrink

企业传播&公关总监& E3/DC

数据是能源转型的生命线


只有当所有设备(从光伏系统到壁挂式充电盒再到热泵)彼此通信时,才能实现智能控制。E3/DC电站整合发电、储能与用电数据,从而实现集中控制。在一年中光照较少的月份,动态电价和人工智能(AI)支持的软件使情况变得尤为引人关注:全新的“AI 360°”扩展功能通过分析负荷曲线与电力市场数据,精准把握储能系统及车辆充电的最佳时机——既实现最大化成本节约,又确保可再生能源的高比例使用。

"来自 E3/DC 的家庭电站

互操作性是关键


由于许多设备仍然使用不同的 "语言",互操作性仍然是一个核心问题。因此,E3/DC专注于自主研发,并加入了奥斯纳布吕克的能源中心联盟(Energy Hub Alliance)。其目标是创建一个基于云的数据库,实现能源生产商、管理系统与热泵和电动汽车等消费者之间的数据交换。重点关注领域:双向充电技术,即电动汽车作为移动储能单元,可将电力回输至家庭,这是实现电网稳定性和灵活性的关键要素。

总结


E3/DC的客户而言,这些听似未来梦想的事物早已成为现实:行业耦合、AI支持的能源管理和分散式储能解决方案,如今已实现大规模应用。所有行业和设备的智能互联是实现全电气时代以及未来可持续、稳定能源供应的关键。

奥斯纳布吕克能源枢纽联盟--携手提高互操作性


奥斯纳布吕克能源枢纽联盟(Energy Hub Alliance)汇聚了不同领域的企业,共同打造基于云端的联合能源管理数据平台。旨在提升光伏系统、储能系统、热泵及电动汽车之间的互操作性,并通过数据这条生命线实现各领域的标准化互联——从而加速能源转型进程。

了解更多
查看 tec.news 第 49 期的所有文章
tec.news 编辑团队

tec.news 编辑团队

  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多