2. 新闻
  3. 所有 "让一切与众不同
tec.news
2024年11月18日
6 分钟

所有 "让一切与众不同


全电气时代 "一词已经深入人心。然而,真正实现这一目标仍任重道远。在本期访谈中,浩亭公司战略顾问 Andreas Huhmann 和质量与技术总经理 Stephan Middelkamp 将为您介绍实现这一目标所需的条件。
所有 "让一切与众不同

全电气时代 "一词已经深入人心。然而,真正实现这一目标仍任重道远。在本期访谈中,浩亭公司战略顾问 Andreas Huhmann 和质量与技术总经理 Stephan Middelkamp 将为您介绍实现这一目标所需的条件。

Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp博士

职位: General Manager Quality& Technologies

  • 部门: SSU QT
  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
Andreas Huhmann

Andreas Huhmann

职位: 战略顾问

  • 部门: C+N 战略
  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG

全电气时代进展缓慢


tec.news:全电气社会并不是一个新话题。事实上,我们已经讨论这个问题好几年了。然而,人们总觉得事情并没有真正取得进展。这种感觉是否正确?

Andreas Huhmann: 我们不应将 "全电气时代 "仅仅视为一个愿景,而应将其视为一个已经存在于我们日常生活诸多方面的宣言。在我们的社会和工作生活中,许多过程都离不开电力。这意味着我们已经朝着正确的方向迈出了一些步伐。然而,我们仍然缺乏对所有技术进步和系统的全面整合,而这正是真正实现全电气社会所必需的。我们所处的时代在技术上已经具备了取得重大进展的可能性。但是,我们缺少的关键是明确的战略,即如何将这些不同的系统和流程连接起来,为我们的可持续发展和社会带来真正的益处。因此,我们已经生活在电气时代中,还需要迈出实现全电气时代的最后一步。

全电气时代与电气时代的区别


为了更好地理解这一点:全电气时代与我们今天所处的电气时代有何不同?

AH:是的,我们确实已经生活在一个电力社会中,每天都有各种各样的电力应用。这是我们不应低估的重大进展。当然,实现全电动社会还缺少一些重要步骤。这个社会不仅应包括电力的使用,还应包括所有利益相关者--消费者和生产者--的充分融合。不同之处在于这些参与者如何相互影响,并创建一个动态的智能系统。

»

如果我们想实现 "全电气时代",就必须优化各个系统之间的互动,从而提高工作效率和可持续性。

Andreas Huhmann

Andreas Huhmann

战略顾问

这不仅关系到电力供应,还关系到如何利用电力,让每个人都能最大程度地受益。

挑战


在这一旅程中,摆在我们面前的最大挑战是什么?

Stephan Middelkamp:首先,为了最终实现 "全电气时代",能源生产、汽车工业等多个领域都需要变革。这些行业面临的具体问题往往深深植根于其现有结构中。目前,我们必须同时在几条战线上开展工作:推动技术创新,赢得消费者的认可,促进可再生能源领域的降价。关键是要认识到并接受这种变化往往不是毫无痛苦的。

»

这条路并不容易,每一步都必须迈得很小,我们需要耐心才能取得真正的进步。

Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp博士

General Manager Quality& Technologies

在这种情况下,有一个词会反复出现,那就是行业耦合。这究竟是什么意思?

SM: 从根本上说,这就是要把不同的行业--比如能源、工业或交通--更紧密地联系起来。当我们谈及行业耦合时,重要的是要明白,许多行业传统上是孤立运行的,往往不愿意超越自己的边界进行合作。这种孤立意味着我们必须克服标准和互操作性方面的重大障碍。目前,有许多针对具体行业的标准阻碍了这种合作。为了真正实现行业耦合,我们必须实现现有部门的电气化和互联互通。这意味着我们需要调整基础设施和现有技术,使其能够提供切实可行的解决方案,并在尽可能短的时间内实现整合。没有这种整合,进展将非常有限。

浩亭 的作用


浩亭 的理念和产品能在这一努力中发挥什么作用?

AH:在 浩亭,我们认为我们的技术是跨领域应用的关键之一。重要的是,我们不仅要针对特定行业优化产品,还要有超越行业的思维。一个重要的例子是数据中心领域技术的应用,我们也可以将其应用于其他可能不太明显的领域。通过转让这些技术,我们可以显著提高能源传输效率。因此,通过各部门之间的密切合作和利用协同效应,我们不仅可以推动全电气社会的发展,还可以展示这种整合的巨大潜力。如果我们能够形成360度的视角,不仅会对我们的公司有所帮助,也会对整个社会大有裨益。

基本标准


考虑到这一切,你不禁会想到标准化这一话题。感觉人们对标准既爱又恨。但在这种情况下,它们难道不是不可或缺的吗?

SM: Absoult!我认为,要想在全电气时代中实现更有效的合作,一定程度的标准化是必不可少的。但是,正如问题所提出的,我们应该小心谨慎,因为过度的标准化也会限制创新能力。因此,找到平衡点至关重要。标准化的设计必须有利于公司及其产品,同时又不失去灵活性和个性。这些标准不仅应满足技术要求,还应确保每个制造商都能自由开发创新解决方案。这将使我们能够根据应用的具体需求,设计出坚固耐用、面向未来的系统。因此,标准化最终必须具有长远眼光和实际适用性。

视具体情况而定


所以最终还是要看具体情况?

SM: 是的,就像许多其他情况一样,你必须根据每个人的具体情况来判断什么是最好的。基本上,均等化的比例将整体提高。让我们以能源行业为例。在这种情况下,连接器的布局设计可以使其尽可能适用于几个相关的电压等级。这样,标准化也就有了意义。

AH:在可能的情况下,标准化自然有助于扩大规模。这也是为了能够尽可能方便地在国际范围内使用组件和设备。有了标准化的连接,这就容易多了。

Lars Kühme

Lars Kühme

职位: Media Relations

  • 部门: Corporate Communication & Branding
  • 公司名称: HARTING Stiftung & Co.KG
[email protected]

相关新闻


从监管到自治
2026年4月19日 tec.news

从监管到自治

当 IT 和 OT 工作无缝互动和运行时,就会产生现代工业流程,直至实现自主化。体验端到端数据和人工智能解决方案如何让您的生产更上一层楼!
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多
自主技术活跃于农田
2026年4月19日 tec.news

自主技术活跃于农田

传感器技术、自动化及数据驱动流程正在从根本上改变田间农业作业。了解 Amazone 最新一代撒肥机成为技术里程碑的原因。
阅读更多