2. E-Mobility Technologies
  3. 轻型电动汽车

轻型电动汽车

电动汽车在许多方面已经优于同类内燃汽车。充电基础设施的不断扩大和电力驱动系统的持续进一步发展,将使这一技术继续加速发展。浩亭通过广泛的充电基础设施组合以及车辆本身的各种组件来支持这一转变。


轻型电动汽车

高效电动交通的关键技术

电动汽车技术以几个关键部件和系统为基础,这些部件和系统协同工作,提供高效、强劲和环保的驾驶体验。

  • 电动机作为一个重要组件,将电池中的电能转化为机械驱动能。

  • 电池可储存为电动马达提供动力所需的电能。

  • 充电系统可通过各种接口为电池充电,包括交流和直流充电站。这还包括不同充电类型的可用连接(例如交流电:1 型、2 型和 NACS,直流电:CCS1、CCS2 和 NACS)。

  • 现代电动汽车配备了先进的软件解决方案,可实现多种功能,如充电站导航、电池状态监控和能量分配优化。

关于该主题的更多信息


  • 电动汽车充电设备

  • 电磁阀系统

  • 充电基础设施

电动汽车

兼容且便于使用

用于公共和私人充电基础设施的标准化交流充电电缆和插座
充电站

坚固耐用的充电设备

直流充电电缆和车辆入口可实现快速安全充电
安全

可靠的开关、触发和锁定功能

磁性系统提高了车辆的易用性和安全性

来自浩亭的电动汽车解决方案


在这一领域,浩亭提供了广泛的连接解决方案。这些产品包括符合所有全球可用标准的交流充电电缆和广泛的直流充电接口组合,以及充电站内的连接解决方案、充电入口、高压电缆组件和车辆本身的磁铁系统。为客户量身定制的充电解决方案完善了产品组合,确保客户获得最大的灵活性。

高品质、可持续性和快速可用性使 浩亭 成为移动转型的理想合作伙伴。

充电基础设施
车载充电电缆
产品

来自浩亭的充电设备

安全快速充电是向电力驱动转型的重要基石。一个完善的公共和私人充电网络可以提高电动汽车的接受度,并加快交通转型。

浩亭积极支持移动转型,为直流或交流充电应用提供各种产品。

用于公共和私人交流充电基础设施的 浩亭 Mode 3 充电电缆和组件可实现从充电设备到车辆的高效能量传输。

直流充电电缆和车辆入口,以及快速充电站内广泛的连接解决方案组合,使 浩亭 成为汽车领域电气化的理想合作伙伴。

来自 浩亭 的电磁阀系统

25 年来,浩亭 始终代表着汽车工程以及机电一体化和连接技术领域执行器电磁阀系统的最高质量和创新领导地位。

浩亭 为汽车和工业系列应用开发和生产客户定制的解决方案。无论是典型的还是特殊的电磁阀应用,我们的产品都以其可靠的功能、高质量和耐用性给人留下深刻印象。

电磁阀系统
电磁阀系统

想谈谈解决方案吗?


Christian Bohne

Christian Bohne

职位: 行业部门经理

  • 部门: 行业分类管理
  • 公司名称: 浩亭技术集团

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

0/2000

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。

常见问题 - E-Mobility Technologies


电动交通是指使用电动汽车(EV)以及为这些车辆提供能源的相关基础设施。这包括电池电动汽车(BEV)、插电式混合动力电动汽车(PHEV)以及支持其运行的技术,如交流和直流充电站。

电动汽车使用由充电电池驱动的电动机。电动机将电能转化为机械能,驱动车轮。电池可通过电网或充电站充电。电力驱动装置可将大约 80% 的电能转化为动能。相比之下,内燃机只能将大约 25% 的能量转化为动能。其余则以热能的形式流失

可以粗略区分三种基本车辆概念。

电池电动汽车(BEV):无内燃机的全电力驱动。

插电式混合动力汽车(PHEV):结合了电动机和内燃机,可同时使用电力和汽油。

混合动力汽车(HEV):既有内燃机又有电动机,但不能从外部充电。

续航能力因型号和电池容量而异。许多现代电动汽车每次充电的续航里程在 200 到 400 公里之间,但一些先进车型的续航里程可达 500 公里以上。

级别指充电功率结构(1 级、2 级、3 级)。

模式是指安全协议以及车辆和充电器之间的通信类型(模式 1、模式 2、模式 3、模式 4)。

这些充电模式在美洲被称为 1-3 级,在欧洲被称为 1-4 级。

模式 1 是指直接在 Schuko 插座上充电,如今已不再使用。

充电时间取决于充电程度和充电器类型:

  • 1 级/模式 2(家用插座):8 至 24 小时充满电。

  • 2 级/模式 3(公共或私人充电站/壁挂式充电箱):4 至 8 小时充满电。

  • 3 级/模式 4(直流快速充电):30 分钟至 1 小时可充 80% 的电量。

充电选项包括

在家充电

  • 1 级和模式 2 充电线,可通过家用插座为汽车充电。

  • 2 级和模式 3 充电站/壁挂箱

公共充电站:

  • 不同地点的 2 级和模式 3 充电站。

  • 3 级和模式 4 直流快速充电站

在工作场所充电:

  • 一些雇主为员工提供充电基础设施。

充电成本取决于电价和汽车电池容量。一般来说,电动汽车充电比传统汽车加油便宜。许多地区还为电动汽车车主提供补贴。

当电池耗尽时,就像传统汽车没油了一样。大多数电动汽车都配备了导航系统,可以帮助驾驶员找到最近的充电站。此外,许多道路救援服务也会在这种情况下提供支持。

一般来说,电动汽车的温室气体排放量比传统汽车少,尤其是在使用可再生能源充电的情况下。然而,对环境的影响在很大程度上取决于用于发电的能源和电池制造工艺。

许多政府提供各种激励措施,包括税收减免、补助金、注册费减免和专用车道。激励措施因地区而异,可大幅降低电动汽车的总体购买成本。