2. Swobbee:全球首个模块化电池交换系统

Swobbee:全球首个模块化电池交换系统

由 Han-Modular® 模块化连接器(模块化连接器的市场标准)提供支持的智能解决方案可为各种电池充电和更换带来便利。


立即观看视频
全球首个模块化电池交换系统

与初创企业的成功合作是 浩亭 的悠久传统,我们始终倾听新的想法和愿景。能源转型是全球面临的主要挑战之一,而世界各地初创企业的创造力则是推动减少碳足迹、建设绿色世界的重要杠杆。浩亭 分享他的知识,并始终努力为新解决方案提供最佳工程支持。

微型移动设备的电池交换和充电站


Swobbee Swobbee 为共享、物流和快速商务公司提供安全、经济高效的轻型电动车车队管理解决方案。他们在柏林设计和生产的多模块电池交换站支持向清洁的城市交通过渡。

Swobbee 的独特之处在于,他们的充电桩可以为电动自行车、电动卡丁车、电动摩托车和电动轻便摩托车等使用的各种电池充电。一站式服务

为确保充电过程顺利进行,Swobbee 采用了智能电池监控系统,收集有关电池健康和充电安全的重要数据。客户可以在用户友好型仪表板上方便地查看电池电量,该仪表板还提供实时运行跟踪功能。

此外,Swobbee 还提供了一个直观的应用程序,让客户可以在站点轻松预订和交换电池,从而提升了客户的整体体验。

轻松更换电动滑板车电池

轻松更换电动滑板车电池

全球首个模块化电池交换系统

Swobbee 电池交换站
轻松更换电动滑板车电池
Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接

全球首个模块化电池交换系统

模块化连接器具有高度灵活性和未来可行性


如果市场出现变化,初创企业需要做出快速反应。因此,Swobbee 寻找的不仅仅是一家供应商。他们要寻找的是一个可以与他们展开平等讨论的合作伙伴。所选用的模块化连接器解决方案可传输电源、数据和信号。该连接器能够提供多种可能的扩展和升级选项来满足未来需求。

然而,在能源系统环境中,尤其是在无法直接观察或访问受限的情况下, 并不总是容易使用。

针对这种环境,浩亭 开发了 Han-Modular® Docking 框架,可将连接器的两侧引导至正确位置,实现所谓的 "盲插"。这确保了电池充电装置的安全安装。

Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接

Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接

客户利益一览


  • 高度灵活性 高度灵活性 - 将电源、数据和信号整合在一个独特的接口中

  • 降低生产和安装成本 通过 "盲配 "解决方案实现

  • 安全安装 通过手指误触保护插针来加以保证

  • & 快速组装 无需特殊工具

  • 面向未来、可扩展 由于易于扩展和升级

»

作为一家初创企业,我们面临着许多挑战。其中之一就是我们的工程设计过程要高度灵活。我们有很多工程变更单和快速的产品迭代。我们需要支持我们工程工作的合作伙伴。因此,在过去的几年里,浩亭 一直是我们的最佳合作伙伴。

Stephan_wolff_swobbee.webp

Stephan von Wolff

首席运营官,Swobbee