国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
  2. 新闻
  3. IEC 以太网标准:增强 AES 功能的主要元素
tec.news
2024年11月29日
3 分钟

IEC 以太网标准:增强 AES 功能的主要元素


数据和电力是全电气时代(AES)的基础。在电气化的世界里,没有任何设备可以在没有适当电源和通信的情况下运行。所有参与者之间的这种沟通是实现可持续能源生产和必要增效的关键。如今,国际以太网标准已能确保数据通信,但 AES 各部门的供电解决方案却非常分散。
IEC 以太网标准:增强 AES 功能的主要元素

电力和数据的可靠传输在全电气时代(AES)中发挥着核心作用。全面电气化和数字化社会的愿景以及工业流程的网络化是其中的关键组成部分。这就要求在两条生命线的传输过程中采用统一的标准,以便通过便捷的方式协调 AES 的各个部门。

在数据传输方面,以太网的国际 IEC 标准早已确立,但在电力方面,这种标准化仍有待实现。需要传输的数据量呈指数级增长,电源必须在再生发电方面有新的突破。与之相关的适当连接技术的挑战是我们 浩亭 的动力所在。

通过数据联网提高效率


只有通过全面而广泛的联网,才能实现 AES 所需的效率提升。能源生产和消费必须无缝对接。无论是通过两条、四条还是六条铜线使用以太网,协议、电缆基础设施和接口的统一标准早已覆盖了工业通信的主要部分。以太网标准对于数字孪生和资产管理外壳(AAS)等模型至关重要。

就像数据传输一样,能源传输也必须趋同。但目前,它仍被视为一种单向分布。在实现标准化和网络化解决方案的过程中,数据生命线正在成为能源的主导要素。整合电源和数据 通过电源适配器连接设备既费时又低效。事实上,这是前数字时代权力分配的倒退。与此同时,越来越多的终端设备需要创新的电源解决方案。

电力与数据的整合


数据在这里是一个榜样,因为它总是双向流动的。因此,从数据方面考虑供电问题是合乎逻辑的,这就产生了以太网供电(PoE)和数据线供电(PoDL)等标准化系统。

面向未来的混合接口


对于功率要求较高的设备,从数据方面考虑供电问题也很有意义,因为在数字化世界中,数据连接正成为关键标准。这为工业自动化创造了新的接口,其中数据连接作为混合接口的一部分,正围绕能源主题得到进一步发展。在这里,"新"能源跟随数据;"新"能源通常并不总是交流电网,也可能是直流电压。

数据与电力集成的未来


网络连接和电源连接对 AES 同样重要。未来的特点是数据化,以太网和标准化委员会就是这样实现的。今后将通过搭建能源桥梁来补充这一有效方法。在考虑数据传输电源时,浩亭 也参与其中。这为创新开辟了空间。新的接口和混合连接概念不断涌现,推动数据和能源共同向前发展。

»

第一个目标是始终将电源置于数据的控制和管理之下,以实现智能设备电源。接下来的决定性一步就是为两条生命线提供同一根电缆--"同一根电缆解决方案"。

Klein_Ralf-Martin.jpg

Ralf Klein

浩亭电子董事总经理

Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

职位: 技术编辑

  • 部门: 全球产品管理
  • 公司名称: 浩亭电子有限公司
[email protected]

相关新闻


机器人自动化生产中的男性和女性
2026年4月19日 tec.news

自主成为成功准则

Kasper Hallenborg教授在接受采访时谈到了由软件驱动的机器人技术、数字孪生和分布式智能如何开辟新的应用领域,以及为什么现在要从根本上重新思考自动化问题。
阅读更多
绿底蓝绿六边形
2026年4月19日 tec.news

基于智能体系统的高效生产

基于智能体的系统正在革新工业生产:它们支持灵活矩阵生产,提高效率和透明度,并动态适应新需求。
阅读更多
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
2026年4月19日 tec.news

利用单对以太网进行高效数据通信

体验单对以太网和智能传感器技术如何彻底改变自动化。Perinet 可实现从传感器到 IT 层的直接数据传输,从而实现高效、面向未来的生产流程。
阅读更多