2. 新闻
  3. PNO 指定 HARTING ix Industrial® 作为新的 PROFINET 接口
产品
2021年7月2日
2 分钟

PNO 指定 HARTING ix Industrial® 作为新的 PROFINET 接口


新的 PNO 准则 Profinet 布线和互连技术--PROFINET 5.0 版准则规定,ix Industrial® 配接面是以太网应用的新标准。该指南于 2021 年 6 月 29 日正式发布。
ix 板对线连接器

2021 年 6 月 29 日,PROFINET 用户组织(PNO)发布了 PROFINET 布线和互连技术--PROFINET 5.0 版指南,这是一套关于工业设备、系统和工厂中符合 PROFINET 标准的布线的新规则。与以前的 RJ45 解决方案相比,ix Industrial® PROFINET 以太网接口的结构更加紧凑、更加坚固耐用,是通往微型化未来的必经之路。用于以太网传输的 ixIndustrial®插拔面是 SPC "Specific Passive Components" 部分的一个重要新组件。

因此,符合 PROFINET 标准的设备制造商现在可以在安全可靠的基础上开发更紧凑的设备,从而节省控制柜中宝贵的安装空间。ixIndustrial®设备插座与 RJ45 连接相比的尺寸要小 70%,因此在设备尺寸相同的情况下,端口数量可以增加一倍,或者将设备设计得更加紧凑。

HARTING ixIndustrial®接口除了微型化和节省空间在未来变得越来越重要之外,还为设备制造商和用户提供了一个特别的功能:它是面向未来的高性能、可靠的工业级连接器。

核心特性


  • 5.000 次插拔次数

  • 坚固的金属锁

  • THR 屏蔽插针

  • 360 度屏蔽

  • 传输速率高达 10Gbit/s

  • PoE/PoE+

  • 设备空间缩小 70%

给 PROFINET 用户和制造商带来的好处

  • 冲击和振动情况下的可靠接触

  • 接触中断更少

  • 通过插入期间的声音反馈信号,确保安全锁定

  • 操作简单方便,避免意外松动

  • 新的微型化选择

  • 安全传输

根据不同的应用,用户可以选择直式或弯式电缆插座。这意味着即使控制柜空间狭小,也不会出现任何问题。从秋季开始,ix Industrial® 接口还将提供具有 IP65/67 防护等级的 PushPull 底座,以满足苛刻的环境要求。

在市场上取得成功的测量技术制造商,正在使用广泛的测量技术可靠地支持 ix Industrial® 标准。

更多信息


Han® 矩形以太网连接器

探索电子商店

在 HARTING eShop 了解我们的 ix Industrial® 产品系列。
发现

Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

职位: 技术编辑

  • 部门: 全球产品管理
  • 公司名称: 浩亭电子有限公司
[email protected]

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。